インフィニオン、1200V/1700Vクラスに対応したパワーモジュール(PrimePACK)を発表~産業用機器/風力発電機に最適化~

2007/05/22 | マーケットニュース

ミュンヘン/ニュルンベルグ(ドイツ)

 

独インフィニオンテクノロジーズは、従来品に対して全く新しい「PrimePACK TM」モジュールを発表しました。こ のモジュールは従来品と同じパワーにおいて45%もの軽量化に成功しました。このようにコンパクトで高性能なIGBT(絶縁ゲート型バイポーラ・ト ランジ スタ)モジュールの生産にまでこぎつけた半導体企業は、現在のところインフィニオンだけです。このファミリーのモジュールを使用することで、さまざまな産 業用駆動装置・風力発電・エレベーター・鉄 道(補助的な駆動装置)、電源、列車内暖房システムなどに最適化した電力変換システムソリューションを実現する ことができます。インフィニオンは、こ のPrimePACKモジュールをニュルンベルクで開催中のPCIM 2007 Exhibition and Congressにおいて展示しました。

PrimePACKモジュールは画期的なパッケージコンセプトを基本としており、電気的強度の優位性を強みとしたインフィニオン製IGBT4 チップを採用しています。モ ジュール内におけるIGBTチップレイアウトの工夫を施すことによる独自のモジュール設計によって、放熱性の大幅な向上に成功 するなど、数多くのメリットをもたらしました。ベ ースプレートを固定しているビスの近くにIGBTチップを配置することにより、ベースプレートとヒートシ ンクの間の熱抵抗の低減に成功しました。内 部の浮遊インダクタンス(ハーフブリッジ内部インダクタンス)も、同等モジュールと比べ60%程度削減されてい ます。

ハーフブリッジの構成とモジュール設計によってPrimePACKは幅広い電力変換への対応が可能となります。これは異なるサイズのモジュール を使用したり、同 一タイプのモジュールを並列接続したりすることにより実現出来るものです。モジュールは、1200V/1700Vクラスのいずれも、 PrimePACK 2 (89mm x 172mm)とPrimePACK 3 (89mm x 250mm)の2種類があります。PrimePACK TMは同等の電力で従来品より最大で45%軽量化されており、これにより電力変換器の構築と設置が容易になります。

「PrimePACKモジュールが市場に投入されたことは、インフィニオンが顧客ニーズに合わせて製品の最適化に貢献したことを証明したものと 言えます。この製品は、シ ステム統合に最適化した画期的なモジュール設計で、あらゆる種類の産業用駆動装置システムに高い効率と強度をもたらすでしょう」 と、インフィニオンテクノロジーズのマーチン・ヒールホルツァー( インダストリアル・パワー部門担当シニアディレクタ)は述べています。

提供状況

1700V対応のPrimePACKモジュールは、量産を開始しており、1200V対応製品は2007年9月に量産開始の予定です。IGBTダイオードと チップはオーストリアのフィラッハで製造され、モ ジュールはドイツのヴァルシュタインで製造されます。いずれも、RoHS対応であるとともに、NFF16 -101とNFF16-102に規定された防火性能を満たしています。

インフィニオンは、PCIM 2007(5月22日から24日、ドイツのニュルンベルクで開催)において、こ のPrimePACKTMモジュールファミリおよび電力分野におけるさまざまな革新のデモを行いました。

インフィニオンの新型モジュールに関する詳しい情報は、 www.infineon.com/primepackをご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、エネルギー効率、モビリティ、安 全性とセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体 およびシステムソリューションを提供しています。2006会計年度(9月決算)の売上高は79億ユーロ( キマンダの売上高38億ユーロを含む)、従業員は 世界全体で約4万2,000人(キマンダの従業員約1万2,000人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米国ではカリフォルニ ア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フランクフルトとニュー ヨークの証券取引所に株式上場されています。イ ンフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
オンラインのニュースリリース: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFXX200705.057

Press Photos

  • The PrimePACK(tm) family of compact IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) modules enable power converter system solutions optimized for various industrial drives, as well as for windmills, elevators or auxiliary drives, power supplies and heating systems in trains and tractors. There are two module sizes: PrimePACK 2 (89mm x 172mm) and PrimePACK 3 (89mm x 250mm).
    The PrimePACK(tm) family of compact IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor) modules enable power converter system solutions optimized for various industrial drives, as well as for windmills, elevators or auxiliary drives, power supplies and heating systems in trains and tractors. There are two module sizes: PrimePACK 2 (89mm x 172mm) and PrimePACK 3 (89mm x 250mm).
    PrimePack_2_3

    JPG | 1.8 mb | 2126 x 1535 px