インフィニオンがフラッシュメモリ内蔵 8ビットマイクロコントローラの新製品を発表 ~最大動作温度を140℃に引き上げ、10万回の読み書きサイクルを達成~

2007/02/13 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、動作温度が最高+140℃のフラッシュメモリ内蔵8ビットマイクロコントローラ(MCU)製品ファミリを、「Embedded World Show 2007」( 開催地:ドイツ、ニュルンベルグ、会期:2007年2月13~15日)において発表しました。今日の代表的な最大動作温度は産業用途で+85℃、自動車用途で+125℃ですが、新しい「XC866 HOT」マ イクロコントローラはこれを上回ります。このため、一般的に高コストで複雑な熱放散システムや冷却システムを必要とし、高い環境温度や動作温度を伴うシステム設計での利用に理想的です。XC866 HOT製品は、 アプリケーションに直接的に適用でき、複雑な冷却システムを不要にし、システム全体のコスト引き下げに貢献します。

産業分野における高温を伴う用途には、暖房や炉のモーター制御、モーターに内蔵される制御部などがあります。動作温度の範囲拡大を必要とする自動車分野の用途としては、エ ンジンの近くにある冷却ファン、スロットル制御部、ターボチャージャーなどがあげられます。

フラッシュメモリ内蔵の8ビット・マイクロコントローラXC866 HOTは、+140℃で10万回までの読み書きサイクルに対応しています。高 温でこの水準のデータ読み書きサイクルに対応するMCUは、現在市販されているものではXC866 HOT のみです。

XC866 HOTファミリのマイクロコントローラ製品は、標準的な8051アーキテクチャに基づき、4、8、16キロバイトのフラッシュメモリをチップ上に搭載しています。本製品には、性 能向上とコスト削減機能として26.67MHzのシステム周波数、オンチップの発振器とクロック生成PLL、3.3Vまたは5.0Vのいずれかを供給する内蔵電圧レギュレータなどの機能を備えています。本 製品の強力な周辺デバイスには、モーター制御専用モードを備えた柔軟なPWM信号生成が可能な高性能キャプチャ比較ユニット、変換の所要時間を現在一般的な6~10マイクロ秒(μs)か ら1.5μs未満に引き下げる高速8チャンネル10ビットADコンバータ、16ビットタイマー3基、UART、SSC(Synchronous Serial Channel)、オ ンチップでのデバッグのサポート(JTAG)などが含まれます。さらに、+140℃に対応した、8キロバイトまたは16キロバイトROMバージョンのXC866ファミリの提供も予定されており、さ らなるコスト削減が可能となります。

インフィニオンで産業・自動車用途のマイクロコントローラ事業を担当するクリストファー・ヘガーティ(マイクロコントローラ事業ユニット担当副社長兼ゼネラルマネージャ)は次のように述べています。「 強力な周辺デバイスセットと優れたリアルタイム性能、高度な品質基準とベンチマーク的なコスト性能比により、XC866マイクロコントローラファミリは競合製品よりも優れています。お客様の競争力を高めるため、 最 も信頼されるマイクロコントローラ関連サプライヤとなり、リアルタイムシステム環境で最先端の組み込み制御機能を提供し、お客様に最高の品質をお届けすることがインフィニオンの目標です」

XC866 HOTの出荷予定、パッケージング、価格設定
XC866 HOTは、量産がすでに開始されています。

XC866は「TSSOP-38」グリーンパッケージを採用し、-40℃~+140℃の範囲で使用可能です。スターターキット、マニュアル、デバッガ、コ ンパイラを含む開発ツールすべてが低コストで用意されています。

XC866 HOTの1万個一括受注時価格は1個あたり1.80ユーロ(2.30USドル)となっています。

インフィニオンはこの新しいXC866 HOTマイクロプロセッサをEmbedded World 2007(2月13~15日、ドイツ、ニュルンベルグ)で公開しました。

インフィニオンのXC866 HOT製品とマイクロコントローラポートフォリオに関する詳細情報は、下記サイトをご参照ください。
http://www.infineon.com/XC866HOT
www.infineon.com/microcontrollers

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、エネルギー効率、モビリティ、安 全性とセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2006会計年度(9月決算)の売上高は79億ユーロ( キマンダの売上高38億ユーロを含む)、従業員は世界全体で約4万2,000人(キマンダの従業員約1万2,000人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米 国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
オンラインのニュースリリース: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFAIM200702.039

Press Photos

  • Infineon´s XC866 HOT 8-bit microcontroller with extended temperature range up to +140°C and 100,000 read/write cycles<br><br>Infineons Xc866 Hot 8 bit - Flash-microkontroller bieten Temperaturbereich bis zu +140°C bei Lese-/Schreibzyklen von bis zu 100.000
    Infineon´s XC866 HOT 8-bit microcontroller with extended temperature range up to +140°C and 100,000 read/write cycles

    Infineons Xc866 Hot 8 bit - Flash-microkontroller bieten Temperaturbereich bis zu +140°C bei Lese-/Schreibzyklen von bis zu 100.000
    XC866_HOT.jpg

    JPG | 779 kb | 1063 x 1535 px