インフィニオンとグローバルロケート、世界最小のGPSレシーバを開発

2007/01/10 | マーケットニュース


インフィニオンとグローバルロケートの共同発表

独インフィニオンテクノロジーズと米グローバルロケートは、携帯電話、スマートフォン、パーソナルナビゲーションデバイス用に、業界最小のGPS受信チップの開発に成功したと発表しました。

高い評価を受けている「Hammerhead™」チップをベースに、新「Hammerhead II」チップは、高性能、低消費電力、極 小のフットプリントを要件とする携帯電話機と携帯用デバイスに最適化されています。この極小シングルダイチップは、サイズがわずか3.74 ミリx 3.59 ミリ x 0.6ミリで、14 平方ミリに収まるフットプリントとしては世界最小のGPSレシーバです。

「Hammerhead II」 GPSレシーバは、シングルRFCMOSダイにLNA、RFダウンコンバータ、シグナルプロセシング・ベースバンド技術を実装しています。最 先端のチップスケールパッケージング技術を採用することにより、極めてコンパクトなサイズを実現しています。49コンタクトのBGA パッケージ採用によりレイアウトとアセンブリをさらに簡素化することができます。

インフィニオンのトーマス・ポラコウスキー(コネクティビティ事業ユニット担当副社長兼ゼネラルマネージャ)は次のように述べています。「50 平方ミリを切るフットプリントに必要な電子部品がすべて収まるため、今後はどのようなモバイルデバイスにもGPS機能の搭載が可能になります。Hammerhead IIチップはコンパクト設計に新しい基準を打ち立てました」

グローバルロケートのドナルド・フックス(ビジネス開発担当エクゼクティブバイスプレジデント)は次のように述べています。「Hammerhead IIチップは、イ ンフィニオンとグローバルロケートによる技術協力と傑出したパートナーシップから必然的に生まれたものです」

先行チップと同様、「Hammerhead II」チップも業界をリードする性能を発揮します。受信感度は-160 dBm、ポジションフィックスは最速1秒、3GPP規格を超える性能です。また、ソ フトウェアはパーソナルナビゲーション性能に最適化されており、マルチパスエラーを低減する高度なアルゴリズムが採用されています。

「Hammerhead II」は、市場でも実績があるホストベース・アーキテクチャを活用するため、既存のグローバルロケート・ソリューションと同じコアアドバンテージを維持しています。ソ フトウェアは「Hammerhead」と完全な後方互換性があり、フォームファクター要件の変化に応じて小型の新製品に容易に移行が可能です。

提供状況   
「Hammerhead II」チップは現在サンプル出荷中です。量産開始は2007年2月を予定しています。販売については、インフィニオンとグローバルロケートが共同で行います。

「Hammerhead」チップについて
「Hammerhead」チップは、世界初のシングルダイCMOS GPS受信ICです。グローバルロケートとインフィニオンの継続的なパートナーシップから生まれた「Hammerhead」製品は、 MS-A(Mobile Station-Assisted)モード、MS-B(Mobile Station-Based)モード、自律(Autonomous)モード、エンハンスドトラッキング( Enhanced Tracking)モードの各モードをサポートします。業界最高の感度で屋内の奥まった場所での信号追跡を可能にするほか、アシストモードや自律モードに完全対応し、い かなる悪条件の信号環境であっても極めて正確なナビゲーションを実現します。「Hammerhead」のユニークなホストベースのソフトウェアアーキテクチャにより、デバイスのサイズとコストを最小限に抑え、プ ロトコルのメッセージング機能をGPSナビゲーションソフトウェアに直接組み込むことが可能です。詳細情報は、下記サイトをご参照ください。
www.infineon.com/gps

グローバルロケートについて
グローバルロケート(Global Locate, Inc.)は、無線機器やネットワーク用のA-GPS(Assisted-GPS)製品とサービスを供給している非公開会社です。本 社はカリフォルニア州サンノゼにあり、ニューヨーク大都市圏、東京、台北、マドリッドに販売事務所を持っています。グローバルロケートのA-GPS製品には、「World Wide Reference Network(WWRN™)」、「A-GPS Server」、「Global Locate® IndoorGPS」集積チップセットなどがあります。詳細情報は、下記サイトをご参照ください。
www.globallocate.com


インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、エネルギー効率、モビリティ、安 全性とセキュリティという現代社会が抱える3つの大きな課題に対応する半導体およびシステムソリューションを提供しています。2006会計年度(9月決算)の売上高は79億ユーロ( キマンダの売上高38億ユーロを含む)、従業員は世界全体で約4万2,000人(キマンダの従業員約1万2,000人を含む)でした。インフィニオンは世界的に事業を展開しており、米 国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
オンラインのニュースリリース: http://www.infineon.com/jp
 

Information Number

INFCOM200701.029