インフィニオンの32ビットICカード用フラッシュ・マイクロコントローラ、 2006年度セサミ賞(ベストハードウェア部門)を受賞

2006/11/07 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、同社の32ビットセキュリティICカード用フラッシュ・マイクロコントローラが、2006年セサミ賞(2006 Sesames Award)の ベストハードウェア賞を受賞したと発表しました。セサミ賞の受賞者発表は、パリで11月7~9日に開催中の見本市「Cartes 2006」の前夜に行われました。

今回で11年目を迎えるセサミ賞は、ICカード業界における優れたイノベーションやアプリケーションに授与されるものです。審査員は各国のICカード業界関係者で構成され、応 募した203社の候補の中からベストハードウェア、ベストソフトウェア、および8分野のベストアプリケーションなどのカテゴリを設け、受賞者を選んでいます。イ ンフィニオンはベストハードウェア部門で50の候補の中から受賞者に選ばれました。この部門はICカード業界にブレークスルーをもたらした最もイノベーティブなチップ、カード、トークン、電子コンポーネント、端 末、リーダ、製造/印刷材料などに授与されるものです。

受賞した32ビットフラッシュICカード用マイクロコントローラはCommon Criteria EAL5+ high認証を取得済み
インフィニオンが受賞したのは、フラッシュセキュリティマイクロコントローラのハイエンド32ビットSLE 88ファミリの4製品で、主な受賞理由は2つです。1つは、フ ラッシュ型メモリを備えたカード用ICとしては過去に例のないきわめてハイレベルのセキュリティ機能を備え、世界で最も厳しいセキュリティ基準とされるCommon Criteria EAL5+ highに沿ったBSI-PP0002 Protection Profileに基づくテストに合格していることです。さらに、SLE 88セキュリティマイクロコントローラは高速プログラミングとセルサイズの小さい特徴のフラッシュ型メモリを採用し、柔軟性や利便性だけでなく細かいバイト単位で書き換えにも対応し、カ ード上の複数のアプリケーションによるメモリ利用を最適化できるというEEPROMのメリットも兼ね備え、超高速プログラミング時間と50万回のプログラムサイクルを実現しています。

1枚のカード上で複数のアプリケーションを安全確実に管理できるこのフラッシュセキュリティマイクロコントローラはIDカードに運転免許証、銀行カード、クレジットカードなどの機能を組み合わせたり、 モバイル通信(GSM、UMTS)用のカードに高度な決済機能や携帯テレビアプリケーションを付加することを可能にし、ICカード製品の多機能化を促進します。

インフィニオンテクノロジーズのヘルムート・ガッセル(チップカード&セキュリティIC事業ユニット バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャ)は次のように話しています。「SLE 88ファミリは、 データとコードをフラッシュ型EEPROM内にROMと同じように安全に保存する、というセキュリティ概念に基づいており、フラッシュメモリはセキュリティ面でROMに劣る、と いった従来の業界常識を覆しています。インフィニオンはフラッシュ型メモリの柔軟性と利便性にEEPROMの利点を組み合わせ、抜群のセキュリティ水準を達成して業界のイノベーションを推進します」

今回、メモリサイズの異なるSLE 88ファミリの4製品(SLE 88CFX4002P、SLE 88CFX4000P、SLE 88CFX3520P、SLE 88CFX2920P)が 受賞しました。SLE 88CFX4002Pは、フラッシュICカード用マイクロコントローラとして世界で初めてCommon Criteria EAL 5+ high認証を取得しています。

受賞した全ての製品は、いずれも複数レベルの物理保護からなるセキュリティコンセプトを採用しています。Javaベースのオペレーティングシステムの実行に適しているほか、DES(Data Encryption Standard)、Triple-DES、RSA(Rivest, Shamir, Adleman)、楕円曲線などの暗号アルゴリズムの計算にも最適です。オ ンチップのメモリ管理保護ユニット(MMU)は、隣接するアプリケーションプログラムやデータ、その他のシステム要素を安全に分離するファイアウォールの役目を果たします。

インフィニオンでは、受賞した製品を含む幅広いチップカードIC製品のポートフォリオをCartes 2006の会場(Hall 4, Booth #4J002)で展示しています。こ の催しへの出展に関する詳細は、 www.infineon.com/cartesをご参照ください。

詳細情報について
セサミ賞と2006年度受賞者の詳細は、 www.cartes.comに掲載されています。
インフィニオンのICカードアプリケーション用32ビットセキュリティマイクロコントローラ製品については www.infineon.com/88をご覧ください。
インフィニオンのチップカードICおよびセキュリティIC製品については、 www.infineon.com/securityをご覧ください。

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、子会社「Qimonda (キマンダ)」を通してメモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。2005会計年度(9月決算)の売上高は67億6,000万ユーロ、2 005年9月末の従業員数は約36,400名でした。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com 
日本サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFAIM200611.013