インフィニオンが高集積SoCの新ファミリ「TwinPass」を発表、次世代宅内ゲートウェー向けにコストパフォーマンスの高いVoIPソリューションを実現
独インフィニオンテクノロジーズは本日、高集積システムオンチップ(SoC)ソリューションの新ファミリ「TwinPass」を発表しました。デュアルコアアーキテクチャを備え、複 数の周辺回路を統合したこのソリューションは、ホームゲートウェイや宅内ネットワーク機器をターゲットとしています。利用例としてはストレージおよびメディア装置、V DSLやPONのモデムを兼備したホームゲートウェイ、統合アクセス装置(IAD)、VoIP(Voice over IP)ルータ、周辺データ装置(プリンタサーバ)、ネ ットワークストレージなどが挙げられます。「TwinPass-VE」はVoIPエンジンを直接SoCに統合し、キ ャリアグレードのサービスで実績のある高い音声品質を家庭や小規模オフィス環境で実現する製品です。一方、「TwinPass-E」は次世代のゲートウェーやルータに適した高性能CPUで、I PTVや次世代EWC/802.11n WLANルータなどの広帯域アプリケーションをサポートします。
インフィニオンのクリスティアン・ヴォルフ(通信ソリューション事業グループ上席副社長兼有線アクセス事業ユニット・ゼネラルマネージャー)は次のように語っています。「 VoIPとIPTVサービスへの需要が増大する中、システムにはより高い性能とさらなる広帯域化が求められています。TwinPassファミリはこうした市場のニーズにこたえ、宅 内ネットワーク機器分野においてコスト効率のよい高性能システムの開発を支援します。インフィニオンはこの新製品を通じて製品ラインナップをさらに広げ、成長著しい加入者宅内装置(CPE)市 場を引き続き牽引します」
市場調査会社インフォネティクスの2005年12月のレポートによれば、IPTVやメディアサービスを後押しする次世代の宅内ゲートウェー装置数は、2 005年の290万台から2010年には1,900万台に増加する見通しで、VDSL2の普及拡大がこの成長を牽引すると見られています。
TwinPass SoCファミリはその柔軟なアーキテクチャにより各地域の技術標準に準拠し、V oIPやビデオサービスといった新しい市場トレンドに対応したコスト効率のよいソリューションを容易に開発できます。TwinPass製品は中級からハイエンドのホームゲートウェー装置をターゲットとし、ア メリカやヨーロッパ、そして日本を含むアジア太平洋地域のVDSL2市場に投入されます。
VoIPとVDSL2のパフォーマンスを強化するTwinPass-VE
「TwinPass-VE」は、有線および無線VoIPルータ用の高集積VoIPプロセッサSoCです。「TwinPass-VE」にはパワフルな333MHz MIPS 24KEc CPUが2個搭載されています。CPUの片方はネットワーク処理用、もう一方はアナログ回線モジュールと直接接続して高品位の音声処理を行います。この製品は、イ ンフィニオンの充実したVoIP技術やソリューション(CODEC、DSP、SLICなど)をベースとしています。VoIPを統合した「TwinPass-VE」は、ま ったく新しい高性能のVoIPルータやゲートウェー装置を実現し、大手通信事業者のニーズを満たします。
トータルシステムソリューションを実現するTwinPass-E
「TwinPass-E」は、パワフルな333MHz MIPS 24KEc CPUを2個搭載した高集積SoCです。CPUのうち1個は高性能でセキュアなネットワーク処理に、も う1個はカスタマーアプリケーション(802.11n規格の高速無線LANやビデオストリーミングなど)に用いられます。さらに組み込み型のプロトコル処理エンジンを追加することにより、パ ケット処理にかかるCPU負荷を軽減しつつ、高スループットを提供します。軽減されたCPUは他の高負荷アプリケーションの処理に充てることもできます。開発キットも完備しているため、市 場投入サイクルの短縮と全般的な開発コストの低減が可能です。
提供時期
「TwinPass-VE」と「TwinPass-E」は本日からエンジニアリングサンプル出荷を開始し、量産は2006年第4四半期からを予定しています。
インフィニオンのクリスティアン・ヴォルフ(通信ソリューション事業グループ上席副社長兼有線アクセス事業ユニット・ゼネラルマネージャー)は次のように語っています。「 VoIPとIPTVサービスへの需要が増大する中、システムにはより高い性能とさらなる広帯域化が求められています。TwinPassファミリはこうした市場のニーズにこたえ、宅 内ネットワーク機器分野においてコスト効率のよい高性能システムの開発を支援します。インフィニオンはこの新製品を通じて製品ラインナップをさらに広げ、成長著しい加入者宅内装置(CPE)市 場を引き続き牽引します」
市場調査会社インフォネティクスの2005年12月のレポートによれば、IPTVやメディアサービスを後押しする次世代の宅内ゲートウェー装置数は、2 005年の290万台から2010年には1,900万台に増加する見通しで、VDSL2の普及拡大がこの成長を牽引すると見られています。
TwinPass SoCファミリはその柔軟なアーキテクチャにより各地域の技術標準に準拠し、V oIPやビデオサービスといった新しい市場トレンドに対応したコスト効率のよいソリューションを容易に開発できます。TwinPass製品は中級からハイエンドのホームゲートウェー装置をターゲットとし、ア メリカやヨーロッパ、そして日本を含むアジア太平洋地域のVDSL2市場に投入されます。
VoIPとVDSL2のパフォーマンスを強化するTwinPass-VE
「TwinPass-VE」は、有線および無線VoIPルータ用の高集積VoIPプロセッサSoCです。「TwinPass-VE」にはパワフルな333MHz MIPS 24KEc CPUが2個搭載されています。CPUの片方はネットワーク処理用、もう一方はアナログ回線モジュールと直接接続して高品位の音声処理を行います。この製品は、イ ンフィニオンの充実したVoIP技術やソリューション(CODEC、DSP、SLICなど)をベースとしています。VoIPを統合した「TwinPass-VE」は、ま ったく新しい高性能のVoIPルータやゲートウェー装置を実現し、大手通信事業者のニーズを満たします。
トータルシステムソリューションを実現するTwinPass-E
「TwinPass-E」は、パワフルな333MHz MIPS 24KEc CPUを2個搭載した高集積SoCです。CPUのうち1個は高性能でセキュアなネットワーク処理に、も う1個はカスタマーアプリケーション(802.11n規格の高速無線LANやビデオストリーミングなど)に用いられます。さらに組み込み型のプロトコル処理エンジンを追加することにより、パ ケット処理にかかるCPU負荷を軽減しつつ、高スループットを提供します。軽減されたCPUは他の高負荷アプリケーションの処理に充てることもできます。開発キットも完備しているため、市 場投入サイクルの短縮と全般的な開発コストの低減が可能です。
提供時期
「TwinPass-VE」と「TwinPass-E」は本日からエンジニアリングサンプル出荷を開始し、量産は2006年第4四半期からを予定しています。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、子会社「Qimonda (キマンダ)」を通してメモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。2005会計年度(9月決算)の売上高は67億6,000万ユーロ、2 005年9月末の従業員数は約36,400名でした。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com 日本サイト: http://www.infineon.com/jp
本社サイト: http://www.infineon.com 日本サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFCOM200609.085