インフィニオンが電鉄用に最適な「IHM/IHV B」パワーモジュールを新投入 ~損失低減と高パワーサイクル耐量(@150℃)を実現~
独インフィニオンテクノロジーズは、ニュルンベルクで開催された「PCIM」において、「IHM/IHV B」パッケージを採用した初のIGBT(絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ)モ ジュールを発表しました。新モジュールは、電車や鉄道車両の駆動装置など、高負荷で温度サイクルその他の動作条件が厳しい環境に適した高効率のパワーインバータを実現します。新 モジュールはインフィニオンの旧シリーズIHM-Aの機能と仕様を拡張したもので、温度性能を向上して最高動作温度を150℃としたほか、高負荷サイクル耐量を有しています。
この新しいIGBTモジュールを搭載したインバータは、同サイズの従来型インバータに比べて出力が最大50パーセント増加させることができます。さらに、「IHM/IHV B」モ ジュールは熱性能にも優れ、通常の動作条件下でインバータの出力電流を最大50パーセント増加させることも可能です。たとえば、3 300Vモジュールの定格電流は従来の1200Aから25パーセント増加して1500Aとなっています。新モジュールの最高動作温度は従来の125℃から150℃になったほか、最 低保管温度は-40℃から-55℃に引き下げられています。
インフィニオンのIHM-Aモジュールはすでに100万個以上が出荷され、市場シェアは約30パーセントに達しています。「IHM/IHV B」モジュールはIHM-Aシリーズと互換性があり、ド ライブ基板、電力端子位置等を変更することなく置き換えることが可能です。
インフィニオンのインダストリアルパワー部門の責任者マルティン・ヒアホルツァーは次のように話しています。「IHM-Aパッケージにより、当社は高出力モジュールでも標準を確立しました。『 IHM/IHV B』シリーズのパワーモジュールは、高電流のパワーサイクル性能と信頼性の新たなベンチマークとなっています。前機種のIHM-Aシリーズとの物理的な互換性も、お客様にメリットをもたらします」 。
新モジュールは熱性能が最適化されているほか、高破壊耐量、高信頼性を実現し、始動時と制動時の温度変化が大きい鉄道車両や電車の駆動装置などの過酷な用途に適しています。駆 動装置に求められる高性能を満たすため、インフィニオンは「IHM/IHV B」モジュールにアルミシリコンカーバイド(AlSiC)ベースプレートを採用しています。こ れを絶縁セラミックス基板と併用することにより、温度サイクル性能は10倍も向上しています。より温度変化の少ない産業用機器や風力発電装置、エレベーターなどの用途には、「IHM/IHV B」モ ジュールのベースプレートを銅に代えた製品の供給を予定しています。
「IHM/IHV B」モジュールは、1200V、1700V、3300Vの電圧をカバーし、3600A超の電流にも対応できます。1200Vモジュールに用いられるトランジスタには、イ ンフィニオンの新しいIGBT4が採用されています。1700Vと3300Vのモジュールには、インフィニオンのTrenchStop®/フィールドストップ技術に基づくIGBT3技術を用い、前 世代に比べて飽和電圧を大幅に引き下げています。たとえば3300VのFZ1500R33HL3モジュールの飽和電圧は2.5Vで、KF2Cモジュールの4.3Vに比べて最大40パーセント低くなっています。
新モジュールは、EUのRoHS(特定有害物質使用制限)指令に適合し、防火規格NFF16-101と16-102も満たしています。モジュールはドイツのヴァルシュタインで生産され、I GBTとダイオードチップはオーストリアのフィラッハで製造されています。
提供時期
3300Vの「IHM/IHV B」モジュール2種(定格電流1500A)のサンプル出荷はすでに始まっています。FZ1500R33HL3にはIGBT3ファミリーのSoft-IGBTが、F Z1500R33HE3にはFast-IGBT3がそれぞれ搭載されています。量産開始は2006年第3四半期を予定しています。「IHM/IHV B」モジュールの詳細については www.infineon.com/powerをご参照ください。
この新しいIGBTモジュールを搭載したインバータは、同サイズの従来型インバータに比べて出力が最大50パーセント増加させることができます。さらに、「IHM/IHV B」モ ジュールは熱性能にも優れ、通常の動作条件下でインバータの出力電流を最大50パーセント増加させることも可能です。たとえば、3 300Vモジュールの定格電流は従来の1200Aから25パーセント増加して1500Aとなっています。新モジュールの最高動作温度は従来の125℃から150℃になったほか、最 低保管温度は-40℃から-55℃に引き下げられています。
インフィニオンのIHM-Aモジュールはすでに100万個以上が出荷され、市場シェアは約30パーセントに達しています。「IHM/IHV B」モジュールはIHM-Aシリーズと互換性があり、ド ライブ基板、電力端子位置等を変更することなく置き換えることが可能です。
インフィニオンのインダストリアルパワー部門の責任者マルティン・ヒアホルツァーは次のように話しています。「IHM-Aパッケージにより、当社は高出力モジュールでも標準を確立しました。『 IHM/IHV B』シリーズのパワーモジュールは、高電流のパワーサイクル性能と信頼性の新たなベンチマークとなっています。前機種のIHM-Aシリーズとの物理的な互換性も、お客様にメリットをもたらします」 。
新モジュールは熱性能が最適化されているほか、高破壊耐量、高信頼性を実現し、始動時と制動時の温度変化が大きい鉄道車両や電車の駆動装置などの過酷な用途に適しています。駆 動装置に求められる高性能を満たすため、インフィニオンは「IHM/IHV B」モジュールにアルミシリコンカーバイド(AlSiC)ベースプレートを採用しています。こ れを絶縁セラミックス基板と併用することにより、温度サイクル性能は10倍も向上しています。より温度変化の少ない産業用機器や風力発電装置、エレベーターなどの用途には、「IHM/IHV B」モ ジュールのベースプレートを銅に代えた製品の供給を予定しています。
「IHM/IHV B」モジュールは、1200V、1700V、3300Vの電圧をカバーし、3600A超の電流にも対応できます。1200Vモジュールに用いられるトランジスタには、イ ンフィニオンの新しいIGBT4が採用されています。1700Vと3300Vのモジュールには、インフィニオンのTrenchStop®/フィールドストップ技術に基づくIGBT3技術を用い、前 世代に比べて飽和電圧を大幅に引き下げています。たとえば3300VのFZ1500R33HL3モジュールの飽和電圧は2.5Vで、KF2Cモジュールの4.3Vに比べて最大40パーセント低くなっています。
新モジュールは、EUのRoHS(特定有害物質使用制限)指令に適合し、防火規格NFF16-101と16-102も満たしています。モジュールはドイツのヴァルシュタインで生産され、I GBTとダイオードチップはオーストリアのフィラッハで製造されています。
提供時期
3300Vの「IHM/IHV B」モジュール2種(定格電流1500A)のサンプル出荷はすでに始まっています。FZ1500R33HL3にはIGBT3ファミリーのSoft-IGBTが、F Z1500R33HE3にはFast-IGBT3がそれぞれ搭載されています。量産開始は2006年第3四半期を予定しています。「IHM/IHV B」モジュールの詳細については www.infineon.com/powerをご参照ください。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、子会社「Qimonda (キマンダ)」を通してメモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。2005会計年度(9月決算)の売上高は67億6,000万ユーロ、2 005年9月末の従業員数は約36,400名でした。インフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください。
本社サイト: http://www.infineon.com
日本サイト: http://www.infineon.com/jp
Qimonda(キマンダ)についての情報は、次のURLをご参照ください。
http://www.qimonda.com
本社サイト: http://www.infineon.com
日本サイト: http://www.infineon.com/jp
Qimonda(キマンダ)についての情報は、次のURLをご参照ください。
http://www.qimonda.com
Information Number
INFAIM200605.064
Press Photos
-
Infineon's IHM/IHV B series of IGBT modules for use in traction drives extend the features and specifications of the previous IHM-A generation with improved thermal behavior, an expanded operating temperature of up to +150°C and a high load cycling capability.INFAIM200605-064.jpg
Geringere Verluste und hohe Zyklenfestigkeit auch bei 150 °C: Infineons IHM/IHV-B Leistungsmodule sind für Hochspannungs-Traktionsantriebe optimiert.JPG | 598 kb | 2560 x 1920 px