インフィニオンのマルチメディア・プラットフォーム・ソリューションを パナソニックモバイルが新しいUMTS携帯電話ハンドセットに採用
独インフィニオンテクノロジーズは、パ ナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社がインフィニオンを新しい3G携帯電話ハンドセット向けリファレンス設計プラットフォームのサプライヤーに選んだことを発表しました。イ ンフィニオンのMP-EUプラットフォームは、パナソニックモバイルの将来のUMTS(Universal Mobile Telecommunications System)携帯電話ハンドセットに採用される予定です。パナソニックモバイルの技術担当 取締役である鈴木晴夫氏は、「インフィニオンのMP-EU プラットフォームは、我 々が持っているGSM資産を活かせるmid-lowレンジUMTS商品向けのコストコンペティティブなソリューションである」と述べています。MP-EUは現在業界最高の集積度を誇る携帯電話プラットフォームで、 UMTSのほかEDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)、GSM(Global System for Mobile Communications)/GPRS(General Packet Radio Service)の各標準方式をサポートし、携帯電話のスタイリッシュなデザインにも貢献しています。パ ナソニックモバイルでは、2006年中にこの3G携帯電話を市場投入する予定です。
インフィニオンのフィーチャーフォン事業ユニット担当副社長兼ゼネラル・マネージャであるクレメンス・ジャーゴンは、次のように述べています。「 最先端通信技術を使ったコンシューマ機器の普及に日本がパイオニア的な役割を果たしていることは、世界的にも有名です。日本の企業とチームを組んで先進的で使いやすいUMTS携帯電話を提供できることを、当 社は誇りに思います。インフィニオンの持つシステム統合ノウハウ、デュアルモード・プロトコルスタック・ソフトウェア、リファレンス設計プラットフォームは、費用対効果が高い数々のソリューションをもたらします。 このスケーラブルなMP-EUは、同じコアアーキテクチャから多様なUMTSモデルを生み出すことができるのです。」
市場調査会社ストラテジー・アナリティクスでは、UMTS携帯電話の販売台数が2005年の約4,500万台から、2010年には約4億1,200万台にまで増え、今 後5年間に年間約55%の伸び率で増加するであろうと予想しています。日本では2006年後半に番号ポータビリティが導入され、これが市場を大きく後押しすると考えられています。
MP-EUプラットフォームに関する技術情報
インフィニオンのMP-EUプラットフォームを採用したUMTS携帯電話は、ビデオストリーミング、TV電話などの広範なマルチメディア機能に対応し、ヨーロッパ、アジア、日本、 北米の規格にも準拠しています。MP-EUプラットフォームは、GSM/GPRS/EDGE用のすべての周波数帯域と、UMTS専用の6つの周波数帯域全部をサポートしているほか、Bluetooth、A ssisted GPS、WLANなど広範な接続技術にも対応しています。
市場専門家によると、パナソニックモバイルは日本でも有数の携帯電話ハンドセットメーカーであり、2005年は携帯電話の市場シェアを20~30%占めています。
インフィニオンの通信ソリューション製品についての情報は、次のURLをご参照ください:
www.infineon.com/wireless
パナソニックモバイルコミュニケーションズについて
パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社(本社:横浜)は、モバイル通信機器事業の世界的なリーディングカンパニーです。「パナソニック」ブ ランドのデジタルエレクトロニクスで国際的に広く知られる松下電器産業グループに属し、1958年の設立以来、最先端の技術を開発してきました。その一つとして、日 本市場向けに2001年に発表された世界初のビデオ機能付き3Gハンドセットがあげられます。同社は、そのモバイル通信機器を通じてエンドユーザーへ付加価値ソリューションを提供することを使命としています。同 社についての情報は次のURLをご参照ください: www.panasonic.co.jp/pmc
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、メモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。2005会計年度(9月決算)の売上高は67億6,000万ユーロ、2005年9月末の従業員数は約36,400名でした。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください:
本社サイト: http://www.infineon.com
日本サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFCOM200602.038