インフィニオンが産業市場向けに機能とコストを最適化したソリューションを拡大、自動車分野のノウハウを生かした8/16/32ビットの新マイクロコントローラを投入
独インフィニオンテクノロジーズは、ニュルンベルクで開催中の見本市Embedded World 2006(会期:2月14~16日)において、マイクロコントローラ(MCU)の新製品を発表しました。新 しいフラッシュMCUは、8ビットをはじめ、高度な16ビット、およびハイエンドの32ビットTriCoreファミリ製品で、要求の厳しい産業用途向けに最適化されています。
インフィニオンのMCUはモーター制御システムに最適で、これを利用すれば高いエネルギー効率と性能を持つ産業用駆動装置を設計することができます。特に、インフィニオンのMCUはリアルタイム性能( 外的イベントへの反応時間)が業界トップクラスで、要求の厳しい産業アプリケーションには理想的です。しかも集積度が高いため、従来のソリューションのように多数の外部コンポーネント(DSP、PWM ASIC、 ADC[アナログ-デジタル・コンバータ]、外部オシレータなど)を必要とせず、システムコストを最大40パーセント削減できます。電子制御駆動装置を広く採用すれば、シ ステムの信頼性が高まるだけでなく、全 世界で電気エネルギー消費を最大20パーセント節約できる可能性もあります。
インフィニオンの取締役会メンバーで自動車・産業・マルチ市場部門の責任者を務めるペーター・バウアーは、次のように述べています。「産業アプリケーションに特化したマイクロコントローラに関しては、 インフィニオンが自動車分野で35年以上培ってきた経験がものを言います。当社は高度な品質と広範なシステムノウハウ、そ してアプリケーションに関する専門的な能力などのメリットを産業市場のお客様に提供しています。マイクロコントローラ、センサ、パワー半導体など、制 御サイクルを完全に網羅して産業アプリケーション市場のニーズを満たす革新的な製品ラインアップを提供することが当社の目標です。」
市場調査会社IMSによれば、インフィニオンは産業用半導体市場で第4位にランクされています。I MSではこの市場が2004年から2010年にかけて年平均7パーセントで安定的に成長すると予測しています(IMS Research、2005年7月)。
8ビット・マイクロコントローラ「XC886」と「XC888」の技術情報
8ビット・マイクロコントローラ「XC800」ファミリに新たに加わった「XC886」と「XC888」は、シングルチップ上にフルCANコントローラとLINサポートを統合し、先 進的なネットワーク機能を提供します。オンチップのCANモジュールはネットワーク機能のほとんどを処理することができ、CPUの負担を軽減します。
2005年に投入されたインフィニオンの「XC800」ファミリは、市場で最も先進的かつコスト効率の高い8ビット・マイクロコントローラ製品で、強化された8051コア、組 み込み型フラッシュメモリ、強力なオンチップ周辺装置(インテリジェントPWMユニット、高精度の10ビットADCなど)を備えています。「XC886」と「XC888」は、乗除算ユニット(MDU)に 支えられた高い計算性能、最大32KBのフラッシュメモリなどの先進的な機能を備えています。モーター制御とネットワーク機能の処理に最適で、ローレンジからミッドレンジの産業用・家庭用モーター制御、産 業オートメーション、自動車車体などのアプリケーションに適しています。さまざまな産業用制御市場の広範な要件を満たすため、インフィニオンは「XC886」と「XC888」の派生モデル40種を提供し、ピ ンポイントで用途を満たせるクラス最高の製品を目指します。これら40のモデルは、パッケージ、周辺セット、メモリサイズ、動作温度などが異なっています。
「XC886」と「XC888」の詳細については下記URLをご参照ください:
www.infineon.com/XC886
16ビット・マイクロコントローラ「XC164SM」と「XC164LM」の技術情報
インフィニオン「XC164」ファミリには、新たに4つの「XC164SM」モデルと4つの「XC164LM」モデルが加わりました。コスト効率のよい「XC164」シリーズは既存の「C166」フ ァミリと操作コードの互換性があり、「C166」ファミリへのアップグレードが容易となっているほか、柔軟性のあるインテリジェントなPWMユニットにより、モーター制御タスクをシンプルに行えます。そ の他の主な機能としては、14チャネルのADC、オンチップのTwinCANモジュール、拡張シリアル・インターフェースなどがあります。命 令実行時間25nsという高いDSP性能を備えたこの新MCUシリーズは、ハイエンドの駆動装置(フィールド指向の制御アルゴリズムなど)、自動車車体、安 全と快適さを確保するアプリケーションなどに適しています。「XC164SM」にはADCとPWMが提供されますが、「XC164LM」には付随しません。両機種の4つの派生モデルは、そ れぞれメモリサイズや動作周波数が異なっています。
インフィニオンは16ビットMCUのラインアップをさらに拡張し、今後3カ月の間により高度に最適化された周辺装置を備えたデバイスを投入する予定です。
「XC164SM」と「XC164LM」の詳細については下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/XC164CM
32ビット・マイクロコントローラ「TC1166」と「TC1165」の技術情報
インフィニオンは「TC1166」と「TC1165」の投入により、産業アプリケーション用32ビットMCUのポートフォリオをさらに拡大しています。2 つの新製品は32ビットTriCore(TM)マイクロコントローラ「TC116x」シリーズのハイエンドに属し、多軸動作制御(NC工作機)などの産業用駆動・制御アプリケーションに適しています。新 製品は既存の「TC1161」や「TC1162」に比べて66パーセント性能が増強されています。動作周波数は80MHzで、動作温度範囲は-40℃から+85℃となっています。オ ンチップのフラッシュメモリは従来の1MBから1.5MBに拡張され、より複雑なアプリケーションコードを併用したリアルタイム動作システムの設計が容易になります。
「TC1166」と「TC1165」は、PWM生成用のフレキシブルなタイマーユニット(GPTA)、高速マルチチャネルADC、MultiCANモジュール(「TC1166」のみ)、非同期/同 期シリアル・インターフェース(ASC/SSC)、第2のコントローラとの接続用マイクロリンクインターフェース(MLI)など、豊富な周辺セットを備えています。柔 軟性の高いGPTAのコンセプトによりスケーラブルなモーター制御ソリューションが実現し、自律的でフルコヒーレントな高速PWM生成を通じて効率的な駆動操作が得られます。
インフィニオンは2005年12月に32ビットの産業用MCUポートフォリオを初めて発表し、今後3カ月間に製品ファミリを拡大して接続性やメモリサイズの異なる派生モデルを投入する予定です。
「TC1166」と「TC1165」の詳細については下記URLをご参照ください。
www.infineon.com/TC1166
提供時期、パッケージング、価格
「XC886」と「XC888」はすでにサンプル供給が開始され、量産開始は2006年第4四半期を予定しています。これらの新しい8ビットMCUは、環境に配慮したTQFP-48/T QFP-64パッケージで出荷されます。「XC164SM」と「XC164LM」の最初のモデルは量産が始まっており、ローコストのTPFQ-64グリーンパッケージで出荷されています。「TC1166」と「 TC1165」は、LQFP-176グリーンパッケージでサンプル供給がすでに始まっており、量産開始は2006年第4四半期を予定しています。インフィニオンは、新しいMCUによる開発をサポートするため、使 いやすくコスト効率の高いスターターキットを用意しています。包括的な開発・デバッグ用ツールチェーンとリアルタイム・オペレーティング・システムは、ツールベンダー各社から入手可能です。
価格(10,000個受注時の参考単価)
XC886/888:2.25ユーロ(約2.68ドル)
XC164SM:3.95ユーロ(約4.70ドル)
TC1165:11.40ユーロ(約13.57ドル)
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、メモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の各子会社を拠点として活動しています。2005会計年度(9月決算)の売上高は67億6,000万ユーロ、2005年9月末の従業員数は約36,400名でした。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください:
本社サイト: http://www.infineon.com
日本サイト: http://www.infineon.com/jp
Information Number
INFAIM200602.040
Press Photos
-
Infineon Expands Its Offering of Feature- and Cost-Optimized Solutions for the Industrial Market; Launches New 8-bit, 16-bit and 32-bit Microcontrollers Lever-aging its Automotive ExpertiseSAK_XC888CLM_8FF
Infineon erweitert sein Portfolio um für den Industriemarkt optimierte 8-, 16- und 32-bit-Mikrocontroller auf Basis seiner langjährigen Erfahrung im AutomobilmarktJPG | 583 kb | 1772 x 1371 px
SAK_XC888CLM_8FFJPG | 9 kb | 127 x 99 px
-
Infineon Expands Its Offering of Feature- and Cost-Optimized Solutions for the Industrial Market; Launches New 8-bit, 16-bit and 32-bit Microcontrollers Lever-aging its Automotive ExpertiseSAF_XC866_4FR
Infineon erweitert sein Portfolio um für den Industriemarkt optimierte 8-, 16- und 32-bit-Mikrocontroller auf Basis seiner langjährigen Erfahrung im AutomobilmarktJPG | 210 kb | 1772 x 1333 px
SAF_XC866_4FRJPG | 9 kb | 148 x 112 px