インフィニオンとキネト・ワイヤレスがUMA技術を使って動作する世界初のIPマルチメディア・サブシステム・サービスの実証に成功
通信ICのリーディングサプライヤである独インフィニオンテクノロジーズと、アンライセンスド・モバイル・アクセス(UMA)技術の大手イノベータでリーディングサプライヤである米キネト・ワイヤレスは、ブ ロードバンドWi-Fiアクセス・ネットワーク上で移動通信と固定通信のIP(インターネット・プロトコル)マルチメディア・サブシステム(IMS)サービスの高速配信を容易にする、2 つの革新的な技術の実証に成功したと発表しました。両社は、UMA技術を使って、IMSベースのアプリケーションのデモンストレーションを行い、移動通信網とWi-Fiアクセス・ネ ットワーク間でのシームレスなハンドオーバーを実証しました。
IMSは、移動通信および固定通信のオペレータ向けのオープン標準のIPマルチメディア&テレフォニー・コア・ネットワーク仕様で、3GPP(第3世代パートナーシップ・プロジェクト)に よって定義されています。UMAは、モバイル加入者がマルチモード携帯電話機を使って携帯電話網とWLAN間のローミングやハンドオーバーを行えるようにする、モ バイル/Wi-Fi融合のための3GPPグローバル標準です。
今回のデモには、GSM/GPRS/EDGE-Wi-Fiハンドセット・プラットフォーム上でキネトのUMAクライアントで動作する、インフィニオンの携帯電話用IMSクライアントを使用しました。デ モでは、携帯電話プラットフォームが活線のGPRS網とWi-Fi接続の間を通過する時に、U MAがIMSベースのプレゼンスおよびPush-to-Talkアプリケーションのセッションの継続性を保つことを実証しました。
メディアリッチなIMSサービスを利用する携帯電話ユーザは、UMAを利用することで、Wi-Fiアクセス・ネットワークの伝送速度が増し、レイテンシが抑えられた結果、ア プリケーション性能が高まるという利点が得られます。Wi-Fiのデータレートはメガビット級で、IPマルチメディアサービスのための真のブロードバンド体験を提供することができます。2 006年前半のIMS立ち上げを準備中の携帯電話会社や携帯電話機メーカーは、UMAアクセス・ネットワークの性能向上による恩恵を受けられます。
インフィニオンのモバイル・ソフトウェア事業ユニット副社長でインフィニオンの100%子会社である独コムネオンのマネージング・ディレクタを兼務するクリスティアン・ムッケは、「インフィニオンは、 シームレスな通信世界の実現に強力にフォーカスしています。IMS技術はこの融合型サービスネットワークの心臓部となるもので、U MA技術は移動通信網へのWi-Fiアクセスの実現から生まれるコスト面および性能面でのメリットをもたらします。キネトの強みである市場でのリーダーシップと最高のハンドセット用UMAクライアント・ソ リューションを、インフィニオンの強みであるクラス最高のIMSソフトウェアと補完的に組み合わせる提携は、将来の融合型サービスへ向けての大きなステップとなります」と述べました。
インフィニオンは携帯電話端末に組み込んだ完全ポータブルなIMSクライアントを提供します。これは、APOXI(Application Programming Object-Oriented Extendable Interface)アプリケーション・フレームワークへも統合され、インフィニオンのマルチメディア・リファレンス設計プラットフォームのオプション部分となります。
キネト・ワイヤレスの副社長で共同創立者のマーク・パウエル氏は、「UMAを作ったのは、携帯電話会社がWi-FiおよびIPアクセス・ネットワーク上での IMSを含む、現 行および将来のすべてのサービスを提供できるようにするためです。今回のデモでは、UMA技術がいかにIMSサービスを強化し、完全にするかが明らかになりました。インフィニオンとキネトは、U MAとIMS両サービスの運用と採用を早急に推し進める道を共同で開拓しています」と、語りました。
UMA技術について
UMA技術は、モバイル/Wi-Fi融合のための3GPP標準です。UMA技術は、ブロードバンドIPアクセス上でモバイル音声、データおよびIMSサービスやWi-Fiなどのアンライセンスド・ス ペクトラム技術へのアクセスを可能にします。UMA技術の採用により、サービスプロバイダは加入者に対して、デュアルモード・モバイル・ハ ンドセットを使って携帯電話網とWLAN間のローミングやハンドオーバーを行えるサービスを提供できます。UMAを使って、加入者はネットワークの切り替え時にモバイル音声、デ ータおよびIMSサービスの一貫したユーザ体験を得ることができます。UMA技術の仕様は www.umatechnology.org、3GPPの仕様は www.3gpp.orgからそれぞれダウンロードできます。
キネト・ワイヤレスについて
キネト・ワイヤレス(Kineto Wireless, Inc.)は、モ バイル/Wi-Fi融合のための3GPP標準であるUMA技術の大手イノベータでリーディングサプライヤです。UMA対応ネットワークを使って、携 帯電話会社は携帯電話網とWi-Fiネットワークの両方で高性能のモバイル音声、データ通信およびIMSサービスを提供できます。UMA技術のリーディングサプライヤとして、キネトは主要なネットワークインフラ・ プロバイダとのOEM形態でコア・ネットワーク・ソリューションを供給しています。キネトはまた、UMA対応ソフトウェア、開発ツール、サポートサービスをモバイル・シリコン/スタック・サ プライヤや携帯電話機の開発業者およびブロードバンド・ターミナル・アダプタ/ワイヤレス・アクセス・ポイント・ベンダーに供給しています。
ウェブサイト: www.kineto.com
注:キネトおよびキネトのロゴはキネト・ワイヤレス社の登録商標です。他の製品名やサービス名はすべて、各所有者の商標です。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、メモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の子会社を拠点として活動しています。2004会計年度(9月決算)の売上高は71億9,000万ユーロ、2004年9月末の従業員数は約35,600名でした。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください:
本社サイト: http://www.infineon.com
Information Number
INFCOM200511.005