インフィニオンが3Gワールドフォン向けの6バンドCMOS無線トランシーバICを発表

2005/06/14 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは本日、W-CDMA携帯電話向けに開発されたCMOSシングルチップ無線トランシーバIC「SMARTi 3G」のサンプル供給を開始すると発表しました。こ の無線トランシーバICは、現在世界各地でW-CDMAの運用に使用されている6つのバンドをすべてサポートする世界初の製品です。「SMARTi 3G」を搭載したW-CDMA携帯電話は欧州(UMTS)、ア ジア、北米、日本で利用することができます。
「SMARTi 3G」は、基地局からモバイル機器への下りリンクのデータ容量に関して、HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)仕 様のカテゴリー8に準拠した最初のチップです。これによりデータレートは最大7.2Mbpsへ高められます。この仕様に準拠しない現在のW-CDMA携帯電話のデータレートは384kbpsです。「SMARTi 3G」のパッケージサイズは5mm×5mmです。現行の1バンドW-CDMA無線トランシーバのサイズ(例えばインフィニオンの「SMARTi U」では6.5mm×5.5mm)と比較して、3 0パーセント小型化されています。

「SMARTi 3G」によって携帯電話メーカーは、W-CDMAとGSMが同じ周波数帯域を共有している米国においてW-CDMA市場へ向けたソリューションを開発することが可能となります。1 台のハンドセットにおいてW-CDMAサービスとGSMサービスの両方が使用されるようになった場合でも、周波数1900MHz(バンドII)と850MHz(バンドV)の 両方を音声および高性能データ伝送に使用することができます。

インフィニオンテクノロジーズのステファン・ヴォルフ(通信事業グループ、RFエンジン事業ユニット、バイスプレジデント兼ゼネラルマネージャ)は、「SMARTi 3Gは、先 進携帯電話サービスへ向けた当社のシングルチップCMOSトランシーバの包括的なポートフォリオを完結させるものです。インフィニオンは、実績ある130nm CMOS技術、堅 牢なシステムアーキテクチャと検証されたコアIPハードウェアブロック、トランシーバ製品に対する共通の製造基盤などを投入することにより、技術的先進性、プラットフォーム研究開発投資の低減、す ぐれた製造柔軟性などに対する顧客企業のニーズに応えています」と、述べました。

インフィニオンは2005年2月の時点で、主に先行の「SMARTi U」を中心とするW-CDMA無線トランシーバICを日本国内の顧客企業向けに累計で1000万個出荷しました。社 団法人電気通信事業者協会(TCA)によると、現在日本でのW-CDMAの加入者数は1400万人を越えています。(2005年5月現在)

SMARTi 3Gについて
「SMARTi 3G」は、インフィニオンW-CDMAトランシーバICファミリの最新メンバーです。W-CDMA UTRA FDDシステムの6つの周波数(バンドI~VI)に 対する要求を満足するように設計されています。「SMARTi 3G」は、先行の1バンドタイプ「SMARTi U」と同じインターフェイスを提供するので、多 くの既存ベースバンドソリューションとの高度の互換性が確保されています。インフィニオンの標準130nm CMOSプロセスを適用して製造され、0.5mmピッチの81ピンPG-WFSGAグリーンパッケージ( 鉛およびハロゲンフリー)に収納されています。供給電圧範囲2.7~3.0Vで動作します。
「SMARTi 3G」のサンプル出荷を近日中に開始します。量産供給開始は2006年初めの予定です。

インフィニオンは6月14~16日に米国カリフォルニア州ロングビーチで開催の「IEEE MTT-S 2005 International Microwave Symposium and Exhibition」において「SMARTi 3G」を紹介します。

参考:W-CDMAの6つの周波数バンド

周波数バンド 送信バンド
[MHz]
受信バンド
[MHz]
地域
バンドI 1920~1980 2110~2170 欧州、アジア、日本
バンドII 1850~1910 1930~1990 北米
バンドIII 1710~1785 1805~1880 日本
バンドIV 1710~1770 2110~2170 北米
バンドV 824~849 869~894 北米
バンドVI 830~855 875~900 日本




インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自動車・産業・マ ルチ市場や通信アプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューションと、メモリ製品を供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、アジア太平洋地域ではシンガポール、そ して日本では東京の子会社を拠点として活動しています。2004会計年度(9月決算)の売上高は71億9,000万ユーロ、2004年9月末の従業員数は約35,600名でした。インフィニオンは、フ ランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください:
本社サイト:http://www.infineon.com
日本サイト: http://www.infineon.com/jp

Information Number

INFCOM200506.057

Press Photos

  • Infineon's SMARTi 3G, a CMOS single-chip radio frequency (RF) transceiver, is the world's first RF transceiver supporting all six frequency bands now specified for operation in different parts of the world for Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Mobile phone's design study: Design Afairs.
    Infineon's SMARTi 3G, a CMOS single-chip radio frequency (RF) transceiver, is the world's first RF transceiver supporting all six frequency bands now specified for operation in different parts of the world for Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Mobile phone's design study: Design Afairs.
    Press Photo

    JPG | 690 kb | 2126 x 1595 px

    Press Photo

    JPG | 9 kb | 160 x 120 px

  • Infineon's SMARTi 3G, a CMOS single-chip radio frequency (RF) transceiver, is the world's first RF transceiver supporting all six frequency bands now specified for operation in different parts of the world for Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Mobile phone's design study: Design Afairs.
    Infineon's SMARTi 3G, a CMOS single-chip radio frequency (RF) transceiver, is the world's first RF transceiver supporting all six frequency bands now specified for operation in different parts of the world for Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Mobile phone's design study: Design Afairs.
    Press Photo

    JPG | 1.6 mb | 2480 x 1772 px

    Press Photo

    JPG | 14 kb | 160 x 114 px