インフィニオンが自動車および工業用のマイクロコントローラ新製品3機種を発表

2005/02/22 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、ニュルンベルクで開催の見本市「Embedded World 2005」(会期:2月22~24日)において本日、マイクロコントローラ(MCU)の 新製品3機種を発表しました。フラッシュメモリを搭載した8ビットMCUが1機種と、「TriCore」アーキテクチャをベースとした32ビットMCUが2機種です。

8ビットMCU「XC866」は、システムコスト低減のために電圧レギュレータとオシレータを内蔵し、1ユーロ以下という競争力のある価格に設定されています。「TriCore」ベ ースの32ビットMCU「TC1115」は、モータ制御装置や工業用制御装置の性能向上と低コスト化の要求に対応して設計され、イ ーサネットを組み込む必要のない用途に対して約15パーセントのコスト削減を可能にします。32ビットMCU「TC1796」は、車載用「AUDO-NG」ファミリに属し、現 行ソリューションと比較して演算能力が4倍に高められています。「TC1796」は、「TriCore」ベースの非特定顧客向け製品として初めてフラッシュメモリ(2Mバイト)を搭載しています。自 動車エンジンおよびトランスミッション制御システムや工業用モータ制御装置向けに設計されています。「TC1796」によって、エンジン性能向上のための革新的な自動車制御ソリューションを実現し、欧 州の厳しい排出ガス規制への適合と燃費効率の改善をはかることができます。

インフィニオンのフランク・グローブ(自動車・産業・マルチ市場事業グループ、マーケティング担当シニアマネージャ)は、「インフィニオンの目標は、特 定システムの要求に適合するテーラーメイドな性能と競争力のある価格を備え、先進的なリアルタイムOSをサポートするマイクロコントローラソリューションを提供することです。当社は、顧 客企業のアプリケーションの要求に適合するため、今後も柔軟性と拡張性の向上に努めていきます」と、述べました。

8ビット・マイクロコントローラ「XC866」
「XC866」は、標準「8051」アーキテクチャをベースとした高性能8ビットMCUです。オンチップのフラッシュメモリと、強力な周辺群を備えています。「XC866」は、わ ずか75ns~150nsの高速命令サイクル時間と、最大16Kバイトのフラッシュメモリ容量を提供します。このデバイスは、12Kバイトのプログラム用フラッシュと、4 Kバイトのデータ用フラッシュを提供します。後者は、プログラムの保存にも使用できます。「XC866」の性能および省コスト化に関する特長として、26.67MHzのシステム周波数、ク ロック発生用のオンチップのオシレータとPLL、単一電源電圧3.3Vないし5.0Vをサポートする内蔵の電圧レギュレータなどがあります。高性能のCAPCOM(キャプチャ・コンペア)ユニットによって、モ ータ制御用の特殊モードを備えた柔軟なPWM(パルス幅変調)信号発生が行えます。周辺としてさらに、8チャネル10ビットA/Dコンバータ、3つの16ビットタイマ、UART(非同期トランシーバ)、SCC( 同期シリアルチャネル)、オンチップのデバッグサポート(JTAG)などが備わっています。高性能「XC800」コアと豊富な周辺セットを備えた「XC866」は、工業用モータ制御、自動車ボディ制御、家 電製品など、広範な用途に最適です。
8ビットMUC「XC866」は、自動車および工業用の温度範囲に対応し、グリーンなP-TSSOP-38パッケージに収納されています。サンプル供給を本日から開始します。1 0,000個受注時の参考単価は約1.00ユーロです。

32ビット・マイクロコントローラ「TC1115」
32ビットMCU「TC1115」は、PLC(プログラマブル・ロジック・コントローラ)、ハイエンドのモータ制御装置、ロボット、工業用フィールドバス制御装置、通信装置、そ の他の汎用工業制御アプリケーションなどに適します。内蔵のMMU(メモリ管理ユニット)により、リナックスOSを使用するアプリケーションがサポートされます。このデバイスは、オンチップのFPU( 浮動小数点ユニット)、150MHzのクロック速度、MultiCANや高速シリアルI/O(ASC、SSC)などの周辺を提供します。「TC1115」は、「TriCore」ベースの他の工業用デバイス( TC1130)と比較して、省コストと高性能が求められるアプリケーションをターゲットとして、周辺セットが削減されています。
「TC1115」のさらなる競争力のある機能として、144KバイトのオンチップRAM、キャッシュと外部メモリの間で高速アクセスを行う高性能32ビットEBU(外部バスユニット)、強 力なオンチップ通信を行うインフィニオンFPI(フレキシブル周辺インターフェイス)バスなどがあります。CAPCOMユニットと多機能GPTU(汎用タイマユニット)によって、P WM信号を柔軟に発生することができます。「TC1115」は、他のすべての「TriCore」ベースMCUと同様に、MCUのリアルタイム処理能力、DSPの演算性能、R ISCアーキテクチャの単純なプログラム構造を兼備しています。

32ビットMUC「TC1115」は、P-LBGA-208パッケージに収納され、コア電圧1.5V、I/O電圧3.3Vの2電源で動作します。サンプル供給を本日から開始します。1 0,000個受注時の参考単価は10.25ユーロです。

32ビット・マイクロコントローラ「TC1796」
「TC1796」は、インフィニオン「AUDO-NG」ファミリの最新メンバーです。このデバイスは、自動車用の全温度範囲にわたって150MHzのシステム速度を提供し、2 Mバイトのプログラム用フラッシュと128Kバイトのデータ用フラッシュを内蔵しています。この新製品は、リアルタイム性能、DSP演算能力、非 常に高速の割り込み応答時間などが求められる自動車および工業制御アプリケーションに最適です。「TC1796」は、マイクロ・セカンド・バス(Micro Second Bus)、プ ロセッサ相互間のシリアル通信を行うマイクロ・リンク・インターフェイス(Micro Link Interface)、先進的なトリプルバス構造(1本のローカルメモリバスと2本の周辺バス)な どの革新的な周辺機能の搭載により、最も強力な車載用32ビットMUCの一つとなっています。シングル命令サイクルで動作する32ビット周辺制御プロセッサ(PCP2)の搭載により、CPUのタスクが軽減され、総 合演算性能が向上します。
「TC1796」の機能としてさらに、2本のASC(非同期シリアルチャネル)、2本のSSC、高効率のデータ処理を行う4つのCANノード(MultiCAN)を備えたCANモジュール、自 律的で複雑なI/O管理を実現する強力なデジタル信号フィルタ機能およびタイマ機能を備えた2つのGPTA、信号発生用のLTCA(ローカル・タイマ・セル・アレイ)、2個の中速A/Dコンバータユニット( 分解能8ビット、10ビット、または12ビット)、1個の高速A/Dコンバータユニットなどがあります。

32ビットMUC「TC1796」は、P-BGA-416パッケージに収納され、コア電圧1.5V、I/O電圧3.3Vの2電源で動作します。サンプル供給を本日から開始します。1 0,000個受注時の参考単価は19.00ユーロです。

インフィニオンのマイクロコントローラについての情報は下記URLをご参照ください:
www.infineon.com/microcontroller



インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2004会計年度(9月決算)の売上高は71億9,000万ユーロ、2004年9月末の従業員数は約35,600名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください:
本社サイト:http://www.infineon.com
日本サイト: http://www.infineon.con/jp

Information Number

INFAIM200502.038