インフィニオンが電話マルチメディアトラフィックの増大に対応した高密度一次群速度インターフェイスICを発表

2004/12/09 | マーケットニュース

キャリアクラス通信システム用ICの先導サプライヤである独インフィニオンテクノロジーズは、本日、ワ ンチップで8ポートを提供する業界最小の一次群速度インターフェイスIC「OctalFALC」を発表しました。「OctalFALC」は、一 次群速度インターフェイスのフレーマ機能および回線インターフェイス機能をシングルチップ化したインフィニオン「FALC」(Framer and Line Interface Component)フ ァミリの新メンバーです。従来の4ポート版「QuadFALC」と比較して、ラインカードにおけるポート実装密度を2倍に、また、コストを約15パーセント低減することが可能です。「OctalFALC」は、固 定通信網および移動通信網における音声およびマルチメディアトラフィックの増大に対応します。全世界のテレコムトラフィックは、2003年には音声だけで約2000億分(約33億時間)に達しました。全 世界で1900万にのぼる携帯電話基地局のうち、平均すると約4分の3にインフィニオンのICが使用されている計算になります。

「OcatlFALC」は、現行の一次群速度インターフェイス用マルチチャネルICとして最大級のチップあたり8ポートを提供し、実装面積は業界最小の17mm×17mm(289平方mm)となっています。 周波数範囲1.02~20MHzの任意のクロックソースで動作でき、各チャネルにインピーダンス整合用のアナログスイッチを内蔵しています。T 1/J1動作とE1動作をソフトウェアによって切り換えることができるので、世界の3つの一次群速度標準(米国のT1、日本のJ1、欧州のE1)に対する共通インターフェイスを設計できます。「 OctalFALC」は、3.3Vおよび1.8Vの二電源で動作し、T1/J1およびE1の短距離および長距離伝送の要求に適合します。動作温度範囲は-40~+85℃です。

「OctalFALC」は、2G/3G携帯電話基地局、DSLアクセス多重装置(DSLAM)、デジタル・アクセス・クロスコネクト、デジタル・ループ・キャリア(DLC)シ ステムなどのアプリケーションに最適です。

市場調査会社ガートナー・データクエスト部門の最近の報告によれば、全世界のT1/J1/E1ポート配備数は、年率10パーセントで成長していくと予測されます。成長を推進する主な要因は、3 G携帯電話網を介して提供されるサービス(ショート・テキスト・メッセージ、イメージ、さらにはビデオ通信)です。

インフィニオンのクリスティアン・ヴォルフ(有線通信事業グループ・バイスプレシデント兼アクセス事業ユニット・ゼネラルマネージャ)は、「T1/J1およびE1ラインカードの設計者は、デ バイスの選定にあたって4つの主要判定基準を持っています。市場到達時間、小型、低電力、仕様準拠です。インフィニオンのOctalFALCは、既存のFALC製品とのソフトウェア互換性を維持し、先 進のパッケージング技術およびプロセス技術によって、これらの判定基準の全てを満たすものといえるでしょう」と、述べました。

一次群の伝送システムは、固定通信網および移動通信網のコアネットワークにおいて、音声およびデータトラフィックをチャネル化して搬送します。携 帯電話および固定電話の接続数とマルチメディアトラフィックの増加に対応するために、通信事業者はT1/J1/E1システムの増設、もしくは、既 存インフラのアップグレードによってそのネットワークを拡張しなければなりません。「OctalFALC」を登載したラインカードを使用すれば、従来のインフラの中で、ネットワークのポート密度を2倍にでき、新 しいノードの追加等の設備投資を避けることが可能です。これによってハードウェアおよび作業コストが低減されるとともに、市場到達時間も短縮されます。

「OctalFALC」は、256ピンLBGAパッケージ(ボールピッチ1.0mm)に封止され、本日よりサンプル提供を開始します。同時に評価キット「EASY22558」も提供を開始します。こ の評価キットには、PCベースのGUIおよびデバイス・ドライバ・コードを収録した「Configuration Wizard CD-ROM」 と、各種ドキュメントが含まれています。

インフィニオン「FALC」ファミリの詳細は、下記URLをご参照ください:
www.infineon.com/falc

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2004会計年度(9月決算)の売上高は71億9,000万ユーロ、2004年9月末の従業員数は約35,600名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。
インフィニオンについての情報は次のURLをご参照ください:
本社サイト: http://www.infineon.com

Information Number

INFCOM200412.020

Press Photos

  • OctalFALC is the industry`s first eight channel, single-chip component that uses arbitrary input clocks and integrates analog switches, resulting in reduced circuit board complexity and bill of material. With a footprint of 289 square millimeters it offers twice as many channels in almost the same space as previous generations.
    OctalFALC is the industry`s first eight channel, single-chip component that uses arbitrary input clocks and integrates analog switches, resulting in reduced circuit board complexity and bill of material. With a footprint of 289 square millimeters it offers twice as many channels in almost the same space as previous generations.
    Press Photo

    JPG | 1.23 mb | 1299 x 974 px

    Press Photo

    JPG | 8 kb | 160 x 120 px