インフィニオンが業界に先駆けてDDR2 Micro-DIMMメモリモジュールを発表
市場調査会社ガートナーデータクエストによれば、サブノートPCは2007年までにノートPC市場全体の約17パーセント、年間販売台数は940万台に達する見込みです。サ ブノートPCの性能を向上させてDVD装置のようなオプション機能を付加するには、メモリ等の標準部品のスペースを削減する必要があり、革新的なモジュールデザインが求められています。
弊社のDDR2 Micro-DIMMは、JEDEC標準に準拠しており、ノートPCに使用されている同容量のSO-DIMMと比較して、サイズが65パーセントしかありません。また、新 しい214ピンのメザニンコネクタが採用されたことにより、メモリモジュールおよびコネクタに覆われる面積は、現行のSO-DIMMと比較して約40パーセント低減されています。DDR2 Micro-DIMMは同容量のメモリモジュールの中で実装面積が最小であり、低消費電力のDDR2 SDRAMを搭載したことにより、モジュールにおける消費電力を約50パーセント低減することができるため、サ ブノートPCの小型軽量化、高機能化、バッテリ寿命の延長に理想的なメモリモジュールとなっています。弊社のDDR2 Micro-DIMMに関しましては、す でにコンピュータマザーボードの世界最大のメーカーであるAsustekから推奨サプライヤに選定されています。
弊社のメモリ製品ラインアップにDDR2 Micro-DIMMメモリモジュールが加わったことにより、あらゆる種類のメモリニーズに対応しようとする弊社のワン・ストップ・シ ョッピング戦略が強化されます。業界を先導するこの革新技術は、スペースを節減し、設計の柔軟性を高め、モバイルコンピューティング市場における顧客の要求の変化に対応します。
製品系列について
弊社のJEDEC準拠のDDR2 Micro-DIMM は、JEDEC準拠の60ボールFBGAパッケージに収納された512Mビットおよび1GビットDDR2 SDRAMデバイスを、4個または8個搭載しており、製品系列としては、記憶容量が256Mバイト、512Mバイト、1Gバイトのモジュールを揃えています。また動作速度は、PC2-3200( 400Mbpsのスピードのデバイスを搭載)とPC2-4200(533Mbpsのスピードのデバイスを搭載)をラインアップしています。
PC2-3200およびPC2-4200の速度に対応したDDR2 Micro-DIMM製品のサンプル供給を本日から開始します。量産開始は、256Mバイト版と512Mバイト版が2004年9月、1 Gバイト版は2005年の予定です。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。
Information Number
INFMP200407.084
Press Photos
-
Infineon Extends Memory Portfolio with the World?s First DDR2 Memory Module for Sub-NotebooksPress PhotoJPG | 146 kb | 640 x 480 px
Press PhotoJPG | 12 kb | 160 x 120 px