インフィニオンがCMOSシングルチップ型のGSM/GPRS無線トランシーバICを量産出荷開始

2004/07/22 | マーケットニュース

携帯電話用無線トランシーバICの先導メーカーである独インフィニオンテクノロジーズは本日、標 準CMOS技術で製造されたGSM/GPRS無線トランシーバIC「SMARTi-SD」の特定顧客向け量産出荷を開始したと発表しました。「SMARTi-SD」は、C MOSシングルチップで実現された世界初のGSM/GPRS向け4バンドトランシーバICです。このICには、現在および将来のGSM無線部に必要とされるすべての機能がシングルチップに集積され、コスト、サ イズ、消費電力が最適化されています。グローバルなローミングに対応し、携帯電話とウェブブラウジング機能を備えた小型で廉価な機器の実現を可能にします。

「SMARTi-SD」は、インフィニオンの実績ある「SMARTi」製品ラインのメンバーとして、0.13μm標準CMOSプロセス技術を適用した最初の製品です。インフィニオンは今後、携 帯電話規格GSM、GPRS、EDGE、UMTSに対してCMOS無線トランシーバICファミリの拡充をはかることにしています。CMOS技術は、柔軟で低コストの生産を可能にするとともに、ベ ースバンド回路との集積化を容易にします。

インフィニオンのドミニク・ビロ(セキュアモバイルソリューション事業グループのマーケティング責任者)は、「CMOS技術によるGSM/GPRS無線トランシーバICの実現は、業界の長年の目標でした。多 くの技術的課題を克服したSMARTi-SDによってインフィニオンは、無線トランシーバの世界的リーダーであることを改めて示しました」と、述べました。

「SMARTi-SD」を使用したGSM/GPRS無線部は、競合するソリューションと比較して、ボードスペースが50パーセント、部品コストが30パーセント節減されます。低い消費電力により、携 帯電話のスタンバイ時間および通話時間が延長されます。高い集積化レベルにより、機器メーカーの開発時間がスピードアップされ、研究開発費が節減されます。

「SMARTi-SD」は、高周波VCO、ゼロIFレシーバ、シグマ・デルタ・トランスミッタ・チェーンなど、4 バンドGSM/GPRSトランシーバに必要とされるすべての機能をシングルチップに集積しています。高速のロック時間と低い消費電力により、GPRSクラス12対応モデルにも、低 コストの通話専用モデルにも理想的なソリューションです。「SMARTi-SD」の諸機能は3線式バスを介して制御されます。このICは、VQFN-48パッケージに収納されています。製 品情報は下記URLをご参照ください:
http://www.infineon.com/wireless

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

SMS200407.082

Press Photos

  • Infineon is the world`s first chipmaker to start volume shipments of single chip CMOS-based GSM/GPRS quad-band transceiver. The new SMARTi® SD is optimized for cost, size and power consumption.
    Infineon is the world`s first chipmaker to start volume shipments of single chip CMOS-based GSM/GPRS quad-band transceiver. The new SMARTi® SD is optimized for cost, size and power consumption.
    Press Photo

    JPG | 1.13 mb | 1713 x 1285 px

    Press Photo

    JPG | 8 kb | 160 x 120 px