CMOS技術の限界に挑戦する欧州の共同プロジェクト

2004/03/08 | マーケットニュース

半導体技術の最先端に位置する欧州の地位を維持することを目的としたNANOCMOSと呼ばれるICプロジェクトに、欧州委員会が基金を拠出することになりました。このプロジェクトは、半 導体の性能および密度の限界突破を続けるために必要な、材料、プロセス、デバイス・アーキテクチャおよびインターコネクションの分野の変革で、欧州がパイオニアとなることを目指すものです。
 
プロジェクトの参加者は、2005年に45nm CMOSロジック技術のフィジビリティ(事業化の可能性)を実証すると同時に、次 世代の32nmおよび22nm技術ノードの研究活動をスタートさせる任務を担います。これらの微細技術ノードは、現在の技術で到達できる限界とみなされています。NANOCMOSプロジェクトの成果によって、情 報化社会のためのまったく新しいアプリケーションへの道が開かれることが期待されます。

プロジェクトのパートナーは次の通りです:欧州の三大半導体メーカーであるインフィニオン、フィリップスおよびSTマイクロエレクトロニクス。欧州の二大技術研究機関である仏原子力庁電子・技術・情 報研究所(CEA Leti、フランス)とIMEC(ベルギー)。フラウンホーファー協会(FhG、ドイツ)傘下の3つの研究所。仏国立科学研究センター(CNRS、フランス)傘下の8つの研究所。ケ ムニッツ工科大学(ドイツ)の1つの研究所。企業3社としてイオン・ビーム・サービシズ(フランス)、ISILTEC(ドイツ)およびマグウェル(ベルギー)。プ ロジェクトのいくつかのマネジメント業務を担うACIESユーロップ(フランス)。今後、他のパートナーもこの連合組織に参加する可能性があります。

NANOCMOSプロジェクトのリーダーを務めるギエルモ・ボムチル氏は、「意欲的な目標と共通目標達成のための資源投入を掲げたNANOCMOSは、欧 州がナノエレクトロニクス分野で先導的中枢となるためのユニークな機会をもたらすとともに、学究的研究を支援し、欧州の業界プレーヤーが各々、競争力を磨くのに貢献します」と、語りました。

NANOCMOSプロジェクトの第1段階は、期間27カ月を予定し、多大な研究能力がつぎ込まれます。欧州委員会による2,400万ユーロの助成に加えて、各 パートナーもプロジェクトの諸目標達成のために先進的な研究資源を投じます。

パートナーはまた、2006年に開始されるNANOCMOSプロジェクトの第2段階についても、欧州委員会に提案する予定です。第2段階では、3 2nmおよび22nmノードのフィジビリティ実証を目的とします。加えて、この連合組織は、欧州のマイクロエレクトロニクス共同研究組織であるMEDEA+に対して、企 業の300mmウェハ生産施設において45nm技術ノードを組み込んで評価する作業を2006年から開始することを提案します。企業施設は現時点では、モトローラ、フィリップス、S Tマイクロエレクトロニクスの3社が共同所有するクロール第2工場となる見込みです。これら2件のプロジェクト案はすでにNANOCMOSの全体戦略に組み込まれており、欧 州委員会およびMEDEA+の代表者と協議されたものです。

欧州委員会は、NANOCMOSに加えて、CNRSが推進する「ネットワーク・オブ・エクセレンス」(SINANO)を援助することに同意しました。この「ネットワーク」は NANOCMOSを高度なレベルで補完し、新機軸のデバイス分野で活動する欧州の公的研究機関の大半をとりこんでいます。NANOCMOSとSINANOが協力すれば、強力な産学協同関係が生まれ、学 究分野のパートナーが得た有望な研究成果をICメーカーが速やかに採用する道が開かれます。

詳しくは、NANOCMOSプロジェクトのリーダー、ギエルモ・ボムチル氏(STマイクロエレクトロニクス社)の 下記電子メールアドレスにお問い合わせください:
guillermo.bomchil@st.com

各パートナーのウェブサイト:

NANOCMOS  http://fmnt.online.fr/NANOCMOS.pdf
SINANO  http://fmnt.online.fr/SINANO.pdf
ACIES Europe  http://www.acies-europe.fr
CEA Leti  http://www-leti.cea.fr
CNRS  http://www.cnrs.fr
FhG  http://www.fraunhofer.de
IMEC  http://www.imec.be
Infineon  http://www.infineon.com
Ion Beam Services  http://www.ion-beam-services.com
ISILTEC  http://www.isiltec.info
Magwel  http://www.magwel.com
Philips  http://www.philips.com
STMicroelectronics  http://www.st.com
Technical University of Chemnitz  http://www.tu-chemnitz.de

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFCPR200403.048