インフィニオンがフラッシュメモリ市場に参入512Mビット・フラッシュ・チップを投入
独インフィニオンテクノロジーズは、世界で初めてTwinFlash技術をベースにしたNAND型コンパチブル・フラッシュ・チップを発表しました。この512Mビット・フラッシュ・チップは、イ ンフィニオンとサイファンセミコンダクターズ両社の合弁会社であるインフィニオンテクノロジーズ・フラッシュが開発しました。初期生産はドレスデンにあるインフィニオンの200mm DRAM工場で開始されています。
インフィニオンのハラルド・エッガース(メモリ製品グループ最高責任者)は、「インフィニオンは、フラッシュの追加によりメモリ製品ラインナップを大幅に拡充しました。現在、D RAMとフラッシュの間でメモリ生産能力を柔軟に割り当てることが可能です。TwinFlash技術はDRAM生産用の既存設備をフラッシュ・チップ生産に転用できるので、インフィニオンはそれを活用して、製 造機器への追加投資を基本的に行わずに新しい市場に参入できます」と、説明しました。
TwinFlashは、サイファンセミコンダクターズの開発した先端的な不揮発性メモリ技術であるSaifun NROM技術によって製品化されます。N ROM技術はNOR型フラッシュとEEPROMのベースとなる技術としてすでに性能が立証されており、1個のトランジスタ・セル内に2(Twin)ビットの情報量を別々の場所に1ビットずつ記憶します。競 合する1セル内で1ビットを記憶する浮動ゲート技術(同等なプロセス構造を持つ)と比べると、TwinFlashは1セル内に2ビットを記憶でき、かつマスクのレベルが低いので、ダ イ寸法は40パーセント縮小されます。よって、製造コスト面で大変有利です。2004年末までに、170nm技術を用いて月あたりウェハ投入量1万枚を超える生産をスタートさせる計画です。コスト・ポ ジションをさらに改善し、2Gビットまでの大容量化を可能にするために、次期TwinFlash技術では、より微細な110nmという節目を目指して開発を進めています。
市場調査会社のガートナー・データクエストによると、世 界のNAND型フラッシュメモリ市場は2003年の推定33億6,000万ドルから2004年には30.8パーセント伸びて44億ドルに達する見通しです。イ ンフィニオンは2007年までにNAND市場で世界の上位3社以内に入ることを目指しています。
インフィニオンテクノロジーズ・フラッシュのペーター・キュヒャー社長兼マネージング・ディレクタは、「NAND型フラッシュ市場は、今後数年にメモリ市場の中で最も高い成長をみせると予想されています。当 社はこの市場機会をとらえて、TwinFlash製品ファミリを適宜、市場投入しています」と、述べました。
512Mビット・フラッシュ・チップはTSOPパッケージで提供され、主にデジタル・スチールカメラやPDAなどに使われているSDカード、MMCカードやコンパクト・フラッシュ・カードないしメモリ・ス ティックなどのリムーバブル・ソリッドステート・ストレージ市場をターゲットとしています。NAND型フラッシュはまた、PCやノートPC相互間のデータ交換に使われているUSBフラッシュ・ドライブや、M P3プレーヤないし内蔵デジタル・スチールカメラ対応の洗練されたUSBドライブ向けとして人気の高い記憶媒体でもあります。NAND型フラッシュ・チップは高速でデータ伝送できるので、サ ウンドやビデオをリアルタイムで記録および再生できます。そうした機能は最新の携帯電話で重要性が増しているため、携帯電話メーカーによるデータ・フラッシュ・デバイス利用はますます増えるでしょう。
尚、日本市場につきましては、2004年末より、第二世代品から量産供給を開始する予定です。
インフィニオンテクノロジーズ・フラッシュについて
インフィニオンテクノロジーズ・フラッシュ(Infineon Technologies Flash GmbH & Co. KG)は、イ ンフィニオンテクノロジーズとサイファンセミコンダクターズの合弁会社として2003年に設立され、ドレスデンに本社をおいています。出資比率は、インフィニオンが70パーセント、サ イファンが30パーセントです。インフィニオン・フラッシュは、インフィニオンのDRAM技術と、サイファンのフラッシュ技術を、革新的な新製品「TwinFlash」において統合しています。
TwinFlashは、サイファンが開発した先端的な不揮発性メモリ(NVM)技術であるSaifun NROM 技術をベースとしています。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。
Information Number
INFMP200401.024
Press Photos
-
Infineon Technologies launched the world's first NAND compatible flash chip based on TwinFlash technology. The 512Mbit Twin-NAND is realized in Saifun NROM(r) technology which stores two (Twin) locally separated bits in one transistor cell.TwinFlash (tm)JPG | 339 kb | 1063 x 1535 px
TwinFlash (tm)JPG | 14 kb | 111 x 160 px