インフィニオンの「VDSL5100」チップセットを華為科技がマルチレンジVDSLシステムに採用

2003/06/03 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、通信ネットワーク機器の世界的プロバイダである中国の華為科技が、インフィニオンのQAM方式「VDSL5100」チ ップセットをベースにしたマルチレンジVDSLシステムを開発したと発表しました。「VDSL5100」は、柔軟な帯域割当が可能で、Band 0周波数を利用して、伝送距離4 kmで最高4Mbpsのロングリーチ非対称モードVDSLデータレートを実現します。短距離の伝送では、シングルペア銅線上で、非対称の速度が下りで70Mbps、上りで40Mbps、対 称では50/50Mbpsに達します。

華為科技のアクセス・ネットワークキング担当バイスゼネラルマネージャであるチィエン・ユィアン氏は、「インフィニオンのVDSL5100を使用すれば、ラインカードもしくは加入者宅内装置(CPE) の単一の設計によって、短距離での非常に高速の伝送から、長距離での中程度の速度に至る、広範なアプリケーションおよび運用シナリオがカバーされます。華為科技の新しいSmartAXプラットフォームによって、 通 信会社は、局または路上のキャビネットから最大4 kmまでの距離に居住する加入者にVDSLサービスを提供できます。これは、競合する他のどんなVDSLシステムにも優る能力です。さらに、後 に光ファイバが設置された場合、VDSLアクセスシステムとエンドユーザの距離が縮まるので、VDSL5100によってサービスのアップグレードを極めて容易に行えます」と、語りました。

華為科技とインフィニオンは2002年8月に、インフィニオンの標準QAM 方式PoVDSLチップセットをベースにしたブロードバンド・アクセスシステムの開発で提携したことを発表しました。今 回の新たな共同作業は、標準ベースVDSL技術の普及促進をはかる両社の姿勢を示すものです。華為科技は、イ ンフィニオンのロングリーチVDSL技術を用いた中国市場向けシステムを最初に開発したシステムベンダとなりました。

インフィニオンテクノロジーズ香港&中国のパウ・チェン・ティは、「インフィニオンは、x DSLおよびEthernetアクセス技術の開発に関して世界的リーダーである華為科技との関係拡大を非常に嬉しく思います。インフィニオンは、最 近10カ月間で400万ポート以上のQAM方式VDSLチップを出荷した、世界ナンバーワンのVDSL-ICソリューション・プロバイダとして認知されています。当社のこの最新世代技術では、外 部フィルタが不要になるため、総材料費の低減と、VDSLシステムの小型化がはかれます。VDSLの導入に弾みをつける、高性能、低コストのブロードバンド・アクセス・ソリューションの構築に、イ ンフィニオンのVDSLチップセットは最適です」と、述べました。

「VDSL5100」について
「VDSL5100」は、Ethernet over VDSLやATM over VDSLを含む VDSL (超高速デジタル加入者線)の全アプリケーションに対応した、柔 軟なQAM方式VDSLソリューションです。このチップセットは、多重化方式としてFDM(Frequency Division Multiplexing)、変調方式としてQAM(Quadrature Amplitude Modulation)を使用し、単純、低コスト、低電力で、非常に堅牢な設計および動作を行えます。「VDSL5100」は、非常に高い回線速度を許容し、500mまでの距離では、非 対称で70Mbps/40Mbps、対称で50Mbps/50Mbpsのデータレートをサポートします。これより長距離では、1,200mの対称モードで10Mbpsの速度を提供します。さらに、4 kmまでの距離では、Band 0を使用して、最高4MbpsのロングリーチVDSL速度を実現します。ただし、実際の速度は各地域の帯域割当やケーブルの種類、運用環境によって異なります。

華為科技について
1988年創立の華為科技(Huawei Technologies)は、通信機器の研究開発、生産および販売を専門とするハイテク企業です。同社は、通信事業者向けの光通信、固定回線、移動回線、デ ータ通信などのカスタム・ネットワーク・ソリューションを手がけています。顧客企業には、中国電信(China Telecom)、中国移動(China Mobile)、中国聯通(China Unicom) 、 中国網絡(China Netcom)をはじめ、タイのAIS、韓国通信(KT)、シングテル、ハッチソン・グローバル・クロッシング、PCCW、テレマル(ブラジル)などが名を連ねています。

ウェブサイト:
http://www.huawei.com

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFCOM200306.079