インフィニオンが30VパワーMOSFET新系列を発表DC/DCコンバータの実装面積を最大50%低減
独インフィニオンテクノロジーズは、見本市「パワーシステムズ・ワールド2003」で、新しいパワー半導体系列の最初の製品を発表しました。この製品は特別に開発された高性能「スーパーSO8」パ ッケージで提供され、システム設計の所要実装面積を最大50パーセント減らせます。Nチャネル型MOSFET「OptiMOS 2」ファミリの新しい30V系列は、特 に低電圧のパワー変換用およびスイッチング用に最適な性能を発揮するように設計されています。ノートPC、サーバ、テレコミュニケーション、P Cマザーボードなどに使われている在来の電圧コンバータ用デバイスと比較して、それらをかなり上回る効率を持っています。例えば、こうした用途で最も一般的な降圧変換トポロジーにおいては、3 パーセントの効率向上をもたらします。これは約20パーセントの熱損失低減となります。
DC/DCコンバータにおける一般的なトレンドは、より高いスイッチング周波数でより大きい負荷電流を供給するという方向に進んでいます。電力損失は、負荷電流に対してはその二乗に比例して増加し、ス イッチング周波数に対しては単純比例して増加します。従って、上記のトレンドにあって、熱的およびスペース的な要求仕様を満足するには、コンバータの効率を改善しなければなりません。新 型SO8パッケージに格納されたインフィニオンの30V系列「OptiMOS 2」デバイスを利用すれば、それを解決できます。
この30V系列デバイスは、「OptiMOS 2」ファミリに属するクラス最高の製品で、ゲート電圧4.5V時の最大オン抵抗は3.3mΩ、全ゲート電荷の標準値は44nCと超低レベルです。そ の結果、145 mΩnCという卓越した性能指数(Figure of Merit=FOM=オン抵抗×全ゲート電荷)を示します。このFOM値は、最も近い競合製品と比較して、約20パーセント勝っています。さ らに、アバランシェ耐量が高いので、誘導回路での使用に対して非常に堅牢です。
省スペースの「スーパーSO8」パッケージのチップ接続には、在来のボンドワイヤの代わりに、革新的な銅クリップ技術が用いられています。在来のDPAKパッケージと比べると、「スーパーSO8」の 場合、パッケージに起因するオン抵抗が4分の1に減り、大電流時のスイッチング速度の制約要因である寄生ソース・インダクタンスは20分の1に低減されます。このパッケージの更なる長所は、熱抵抗が低いため、放 熱特性が良いことす。「スーパーSO8」パッケージの長所を活かせば、スイッチング損失が最大50パーセント低減されます。
インフィニオンテクノロジーズノースアメリカ社のゲルハルト・ヴォルフ(パワーマネジメント・アンド・サプライ事業ユニット製品マーケティング担当シニアマネージャ)は、「OptiMOS 2ファミリの新しい30V系列は、顧客企業が新世代プロセッサをベースにした次期システムの電源に求められる要件を満足する助けとなり、コスト、実装面積、熱管理などの制約の進展に対応できるようにします。ク ロックがますます高速化するプロセッサの電源において、DC/DCコンバータの設計者は、電圧に対する厳しい制約のなかで、高い電流密度を処理しなければなりません。OptiMOS 2の新系列は、そ の課題に応え、高性能でコスト効率のよい電源ソリューションを可能にします」と、語りました。
こうした、ノートPC、PCマザーボード、サーバ用電圧安定化モジュールなどに使われるDC/DCコンバータに対して、「スーパーSO8」パッケージに格納された「OptiMOS 2」ファミリの 30V系列は、大幅な効率向上をもたらします。低いゲート電荷と低減された寄生ソース・インダクタンスにより、超高速スイッチング周波数でのスイッチング損失が最小限に抑えられます。例えば、広 く用いられている降圧変換トポロジーにおけるハイサイドとローサイドのスイッチ用にこの「スーパーSO8」製品を使えば、標準DPAK製品を使用したシステム構成と比較して、ス イッチング損失を50パーセントも低減できます。この電力損失低減は、先進的なCPU電源、特にノートPCなどスペースが限られたアプリケーションで、より厳しい熱管理要件を満たすのに大きな助けとなります。
「スーパーSO8」パッケージおよび標準SO8パッケージに格納した「OptiMOS 2」の 30V系列デバイスは本日サンプル出荷を開始します。量産開始は2003年11月の予定です。1 万個一括購入時の単価は、「スーパーSO8」パッケージ(型名:BSC022N03S)版が0.79ユーロ(0.91ドル)、標準SO8パッケージ(同BSO052N03S)版が0.42ユーロ(0.48ドル)で す。
スーパーSO8パッケージに関する詳細情報は下記ウェブサイトをご覧ください:
http://www.infineon.com/SuperSO8
インフィニオンは、この新しいパワー半導体と「スーパーSO8」パッケージを、ロングビーチ(米国カリフォルニア州)で開催中の見本市「パワーシステムズ・ワールド2003」(会期:2 003年11月4~6日)のブース番号822に出品しています。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。
Information Number
INFAI200311.009
Press Photos
-
Infineon's 30 Volts products of the OptiMOS(r)2 power semiconductor family are available in a specially developed high-performance SuperSO8 package that saves up to 50 percent of the board space needed for system designs.SuperSO8 packageJPG | 148 kb | 1535 x 1063 px
SuperSO8 packageJPG | 11 kb | 160 x 111 px