インフィニオンが自動車および産業用に最適化された強力なマイクロコントローラを発表

2003/02/18 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、独ニュルンベルクで開催された展示会「エンベデット・ワールド2003」で、最新のマイクロコントローラ(MCU)製品として、コスト最適型の16ビットMCUと、テ レマティクス・ゲートウェイ/オーディオ処理用の32ビットMCUファミリに属する新製品2種を発表しました。これら新製品はインフィニオンのMCU製品ラインナップを拡充し、手 頃なコストでテーラーメイドな性能を発揮し、日常製品(たとえば、自動車/情報娯楽,耐久消費財、白モノ家電製品)や産業向け用途に、強力なインテリジェント電子機能を提供します。

インフィニオンのフランク・グローベ(自動車&産業グループ・マイクロコントローラ製品マーケティング担当シニア・マネージャ)は、「当社のマイクロコントローラは、何 百万もの産業用および自動車用製品、コンピュータ周辺機器および消費財に電子的な知能を与えます。そうした製品を利用することで、モータ駆動システムの効率改善や、私 たちが日常的に使っている機械や製品に新しい能力が加えられるなどのメリットが得られますが、それによって人々の暮らしがどれほど大きい変化をとげるかについて、多くの人はまだ認識していません」と、述べました。

インフィニオンの豊富な製品ラインナップには、費用効果最適型の8ビット・システム・オン・チップ・ソリューション、量産型16ビットMCU、さらには、先進的なリアルタイム・オ ペレーティングシステムを支える強力な32ビットMCUが含まれます。複雑な諸機能がそれらMCUに高集積されているので、設計技術者は、そのなかから個々の用途に応じて最適なMCUを選ぶことができ、開 発サイクルが大幅に短縮され、市場到達期間が加速されます。また、この製品ファミリ内のコード互換性によって新製品への移行をスムーズに行えるので、設計技術者はシステム設計をアップデートすることができます。シ ステムソリューションのこの柔軟なスケーラビリティは、個々の用途に応じて機能やコストを調整できるようにするためのキーポイントです。

16ビット・マイクロコントローラC164SVについて
新製品の一つ、「C164SV」は、多相ブラシレスDCモータ制御や(白モノ家電製品やポンプ、ファンなどの)スマート・ドライブ・アプリケーション向け専用に開発されたもので、コ スト最適型でありながら強力なマイクロコントローラです。C164SVは、卓越したリアルタイム性能を持つC166アーキテクチャを採用しています。加えて、C164SVは、パ ワーブリッジ用にきめ細かい信号発生ができる柔軟かつインテリジェントなPWM(パルス幅変調)ユニットを含む、強力な周辺セットを備えています。そうした信号には、デスタイム(death time)発 生や幾つかの防御メカニズムが含まれます。同期ADC(アナログ/デジタル・コンバータ)変換などのパルス発生は、CPU(中央演算処理装置)から自立して、広範囲に行われます。また、高解像度ADCは、制 御アルゴリズムを最適化するための高速変換が可能です。そうした機能の組み合わせにより、電気モータ(交流および直流モータ)の制御が簡単になります。

C164SVはC164CMとピン互換性があるので、ユーザに新しいシステム開発の余地を与え、コストのかかる設計のやり直しをせずに、CANバスのような機能を付加できる柔軟性を持っています。C 164SVは、コスト最適型シングルチップ・アプリケーション向けにROMサイズのバリエーションをもって提供されます。

32ビット・マイクロコントローラ TC1910およびTC1912について
「TC1910」と「TC1912」はともに、テレマティクス用ゲートウェイ/オーディオ処理用のコントローラ・ファミリの新製品です。こ れらは自動車および産業用の幅広い用途向けとして開発されました。ターゲットとされるプラットフォームのなかには、モジュール型および統合型の情報娯楽サブシステムが含まれます。ボ イスコントロール付きのハンズフリーな車載キット、通信用ゲートウェイ、遠隔診断、エレベータ、空調システム、シャッター、警報装置などがそれに該当しますが、それらにも今後、ボ イスコントロール機能が組み込まれる可能性があります。

TC19xxファミリはまた、MP3ファイルやWindows Media Application(WMA)ファイルの解読などのデジタル・オーディオ処理もサポートしています。イ ンフィニオンの32ビット統合プロセッサ・アーキテクチャ「TriCore」をベースにしたTC19xxファミリはすべて、RISC、CISCおよびDSP(デジタル信号プロセッサ)の機能がシングル・コ アにまとめられています。また、一体型高性能オーディオCODECが、外付けのコンポーネントなしに、音響エコー・キャンセリングやノイズ・リダクションなどのエンベデット音声処理実行を可能にしています。

TC1910とTC1912は、既存のテレマティクス用コントローラTC1920と完全なソフトウェア互換性を持っています。その結果、システム設計者は、最小限の移行調整だけで、ア ップグレードやアプリケーション性能の調整を柔軟に行えます。

TC1910に付加する形で、TC1912には、TwinCANコントローラICと第3の非同期/同期シリアル・インターフェイス(UARTに似たASC)が組み込まれています。T riCoreベースのTC19xxファミリ向けとして提供される中核ソフトウェア・パッケージには、Bluetoothスタックおよびプロファイル、MP3解読アルゴリズム、音 声およびGPSデータ処理などが含まれています。

3つのマイクロコントローラ新製品は、現在出荷中です。C164SVはプラスチックパッケージP-TQFP-64に収納され、T C1910とTC1912はともにプラスチックパッケージP-LBGA-208に格納されています。

10万個一括購入時の単価は、C164SVが約3.50ユーロ、TC1910が15ユーロ、TC1912が16ユーロです。

インフィニオンはニュルンベルクの「エンベデット・ワールド2003」(会期:2003年2月18~20日)のブース(12ホール、ブース番号B580)にそれらを出品しています。

C164SV、TC1910およびTC1912の詳細は、以下のウェブサイトをご参照ください:
http://www.infineon.com/microcontroller

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFAI200302.046e

Press Photos

  • The gateway/audio processing microcontrollers TC1910 and TC1912 are designed for use in a wide range of automotive, industrial and consumer good applications. Target platforms include modular and integrated infotainment subsystems like hands free car kit with voice control, remote diagnostics, air conditioning systems, shutters and alarm equipment. Coffee machines and video recorders could integrate voice-control in future as well.
    The gateway/audio processing microcontrollers TC1910 and TC1912 are designed for use in a wide range of automotive, industrial and consumer good applications. Target platforms include modular and integrated infotainment subsystems like hands free car kit with voice control, remote diagnostics, air conditioning systems, shutters and alarm equipment. Coffee machines and video recorders could integrate voice-control in future as well.
    Press Picture

    JPG | 478 kb | 1535 x 1063 px

  • The C164SV is a cost-optimized but powerful microcontroller based on the C166 architecture offering an excellent real-time performance. The C164SV specifically designed for use in multi-phase brushless DC motor controls and smart-drive applications, such as used in white goods, pumps, and fans.
    The C164SV is a cost-optimized but powerful microcontroller based on the C166 architecture offering an excellent real-time performance. The C164SV specifically designed for use in multi-phase brushless DC motor controls and smart-drive applications, such as used in white goods, pumps, and fans.
    Press Picture

    JPG | 243 kb | 1535 x 1056 px