インフィニオンが256MビットRLDRAMの出荷開始:高速ネットワーキング向けの新しい高性能メモリ
独インフィニオンテクノロジーズは、256Mビット「RLDRAM」(レデュースト・レイテンシDRAM、商標)のサンプル出荷を開始したと発表しました。高 速ネットワーキングと高速キャッシュ向けに開発された「RLDRAM」は、極めて広い帯域幅と大きな記憶容量を持ち、高速ランダムアクセスが可能な超高速DDR(ダブルデータレート)SDRAMです。今 日のネットワークに欠かせない高性能ルータやスイッチには、高いデータレートに対応できるメモリが必要とされますが、そのニーズに応えるのが「RLDRAM」です。
「RLDRAM」は、構成8M×32ビットと16M×16ビットの2種類が提供されます。DDRインターフェイスを採用した最大動作周波数300MHzの「RLDRAM」は、連 続2.4Gバイト/秒の帯域幅を持ち、8つの内部メモリバンクへは各々ランダムアクセスが可能です。革新的なメモリアーキテクチャの採用により、最 小行サイクルタイム25nsという超高速ランダムアクセスを実現します。これに対し、標準DRAMでは最小行サイクルタイムが50nsないしそれ以上です。従って、「RLDRAM」は DRAMと高速SRAMとの間のギャップを解消します。
インフィニオンのエルンスト・シュトラッサ(グラフィックスおよび特殊DRAM製品マーケティング・ディレクタ)は、「RLDRAMは、データ・パケット・バッファリング、IPアドレス・ル ックアップ・テーブル、高速キャッシュなどに適用される最先端のメモリ・ソリューションです。OC-192およびOC-768システムのデータレート10Gbpsから40Gbpsに対応できる、次 世代ネットワーク向けのすぐれたソリューションです」と、語りました。
業界から寄せられる「RLDRAM」マルチソースの要求に応えるため、インフィニオンはマイクロン・テクノロジーズ社と、ピン配置および機能が互換性のある製品の開発で提携しています。マ イクロンのジェリー・ジョンソン氏(ネットワーキング製品戦略マーケティング・ディレクタ)は、「帯域幅とサービスへの増大する要求に対応できるデータレートの実現に寄与するRLDRAMを、マ イクロンは世界的なネットワーク・インフラの必須要素として支援します」と、表明しました。
また、IBMマイクロエレクトロニクス社のトム・リーブス氏(カスタム・ロジック担当副社長)は、「RLDRAMは、I BMのネットワーク用エンベデット型およびスタンドアローン型メモリ製品のラインナップを補完するものです。RLDRAMは次世代のOC-192およびOC-768データレートシステムの推進に貢献するでしょう。 IBMは、カスタマに対してRLDRAM技術のメリット活用を支援するために、当社のASICセル・ライブラリにRLDRAMインターフェイスを追加する予定です」と、述べました。
さらに、セミコ・リサーチ社のボブ・メリット氏(新興市場担当ディレクタ)は、「今日のデータ通信システムに求められるメモリの要件は、一般的なPC用DRAMの性能特性を超えています。R LDRAMは、ブロードバンドシステムの設計に不可欠な性能要件を満たすメモリ・ソリューションです。二大DRAMメーカーの開発提携は、機器メーカーの要求に十分に対応できる供給能力の確保につながるでしょう」 と、語りました。
高速ネットワーキングおよび通信機器の設計者は、「RLDRAM」を適用した機器の評価と改良を迅速に行うために、アブネット・デザイン・サービシズ社の「Avalon」リファレンス・デザイン・シ ステムを使用することもできます。アブネットのウォレン・ミラー氏(マーケティング担当副社長)は、「高速通信およびネットワーク機器の設計者は、A valonに準拠したRLDRAMアドオンカードとFPGA-IPコアを用いることにより、この新しいメモリアーキテクチャの長所を活かした素早いシステムづくりが可能になります」と、語りました。
「RLDRAM」は、すぐれた電気的・熱的特性とコンパクトさを兼ね備えた、クロック周波数300MHzをサポートするT-FBGA(薄型微細ピッチ・ボール・グリッド・アレイ)パ ッケージで提供されます。インフィニオンとマイクロン社が提供する当初の製品ラインナップには、3種類の速度(300MHz、250MHz、200MHz)の、構 成8M×32ビットおよび16M×16ビットの256Mbitデバイスが含まれます。
「RLDRAM」についての情報は、以下のURLをご参照ください:
http://www.rldram.com
アブネット社のAvalon製品については、以下のサイトをご覧ください:
http://www.avnet.com/em/solutions/avalon
備考:文中のブランドないし製品はすべて、当該企業の商標ないし登録商標です。
当リリースには、過去の事実情報は別として、リスクや不確実性を伴う期待感を込めた見解が含まれていますが、現実の結果は前向きの声明とは異なることもあります。インフィニオンテクノロジーズには、当 リリース発表後に起きる出来事や環境、ないしは不測の出来事を反映した結果を後で公表する義務を負わないことをお断りしておきます。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。
Information Number
INFMP200202.033e
Press Photos
-
Infineon Technologies announces Availability of 256-Mbit Reduced Latency DRAM; New High Performance Memory Designed for High-Speed Networking ApplicationsPress PictureJPG | 625 kb | 1063 x 1535 px