インフィニオンのBlueMoonシングルチップICがBluetooth認定を取得
独インフィニオンテクノロジーズは、BluetoothシングルチップIC「BlueMoon-Single」がBluetooth 1.1との完全な互換性を達成したと発表しました。当デバイスは、セ ブンレイヤーズ社(ドイツ)によるRF試験、ベースバンド試験、プロトコルソフトウェア試験に合格し、認証済みとして登録されました。認証試験はすべて-50℃から+105℃の温度範囲で行われたもので、こ れは当デバイスの卓越した性能を証明しています。
「BlueMoon-Single」は、ベースバンド・コントローラ、内蔵ROMメモリ、RFトランシーバを含む、純粋なCMOS によるBluetoothシングルチップ・シ ステムソリューションです。全温度範囲にわたる-85dBmという高感度、きわめて少ない材料費、高レベル集積による最小限のボードスペースなどを特長としています。
最低のコストと最高の性能、さらに洗練されたパワーマネージメントを兼ね備えるこのチップは、携帯電話、PDA(携帯情報端末)、デジタルカメラなどバッテリ電源式携帯デバイス向けとして理想的です。
インフィニオンのフーバート・クリストル(短距離ワイヤレス部門担当副社長兼ゼネラル・マネージャ)は、「コストの壁を破るBlueMoon-Singleチップが今回、認定登録を取得できたことは、 私たちのBluetooth開発において非常に画期的なことです。これで当社の顧客企業は、セブンレイヤーズ社のファーストトラック認定プログラムに参加する際には特に、製 品を市場に出すまでの所要期間を短縮し、 経費を軽減できます」と、語りました。
セブンレイヤーズ社のカルステン・クーフス(Bluetooth担当マネージャ)は、「インフィニオンのBlueMoon-Singleソリューションは、当 社のファーストトラック認定プログラムにおいて、Bluetooth 1.1規格のRF試験とプロトコル試験をともにクリアした、最初の総合集積シングルチップBluetoothソリューションです。こ れでインフィニオンの顧客企業は、セブンレイヤーズと提携する世界各地のInterLab試験施設でテストを受ける際に、試験にかかる時間と経費を軽減できます」と、説明しました。
「BlueMoon-Single」チップは大量注文時の価格が5ドル以下となります。現在サンプル出荷中で、量産開始は2002年夏の予定です。
BlueMoon-Singleについて
「BlueMoon-Single」は、Bluetooth短距離ワイヤレス技術向けの世界で最も高集積の半導体ソリューションであり、ベースバンドコントローラ、RF機能、メモリ、ソ フトウェアのすべてをワンチップ化しています。携帯電話や個人情報端末(PDA)のような、小型機器にBluetooth機能を必要とする用途に適しています。
「BlueMoon-Single」はインフィニオンの「BlueMoon」ファミリを拡充し、実装サイズが最大課題となる用途をターゲットとしています。「BlueMoon」ファミリは、現 在世界で市販されている半導体ソリューションのなかでは最も幅広いラインナップをもち、主要アプリケーションごとに最適化されています。「BlueMoon-Single」は、イ ンフィニオンのRF回路設計の技術力と先端的なCMOS技術を組み合わせて生まれました。この先進アーキテクチャは、「BlueMoon-I」チップセットで実績のあるBluetooth V1.1認定のベースバンド技術とソフトウェア、それにCMOS技術の導入により実現した新しい高性能なRF回路の組み合わせにより、構築されています。全温度範囲にわたって高性能を保証し、R F回路のスプリアス放射を最小にするための対策が講じられています。「BlueMoon-Single」はROMベースのメモリを搭載しているのが特徴で、同時に外部フラッシュ・インターフェイスにより、迅 速なプロトタイプ供給やプリプロダクションに対応可能です。Bluetooth V1.1準拠のリンク・マネージャおよびHCI(ホスト・コントローラ・インターフェイス)は、I Cと一緒にファームウェアの形で供給されます。「BlueMoon-Single」は、データ用の920kBaudのUART(汎用非同期送受信器)インターフェイスと、音 声用の専用PCMインターフェイスの両方を搭載しています。
ファーストトラック認定プログラムについて
セブンレイヤーズ社は、無線システムの試験と認定に関わってきた長年の経験を元に、高効率の「InterLab」システムを開発しました。認 定されたリファレンス設計や部品を非常に有効に利用するシステムであるため、最終ユーザ製品のメーカーのBluetoothの認定取得が効率化されます。
専門試験用の「InterLab」システムは、リファレンス設計に関する(ファーストトラック認定に必要な)全情報を、メーカーが接続を指定した「InterLab」試 験施設に簡単に流せる仕組みになっており、どこの「InterLab」試験施設も試験レベルは同じように高度です。そのためメーカー側は、「BlueMoon-Single」のような認定部品に関する試験結果を、 最終ユーザ製品の試験プロジェクトに流用することができます。
Bluetooth製品に関する世界的な「InterLab」試験ネットワークは現在、欧米、日本および中国にある計12カ所の加盟試験施設から構成されています。
セブンレイヤーズ社について
セブンレイヤーズ社(7 Layers AG)はワイヤレス通信業界のためのエンジニアリング企業で、Bluetooth、GSM、GPRS、UMTSなどの無線技術の開発、試 験、認定に関して豊富な経験を持っています。セブンレイヤーズはドイツ、英国、米国および中国にサービスセンタと試験施設を持っています。
サービス内容は次のとおりです:
・ スペックの開発やテストケースの照会などの技術サービス
・ 初期段階にある新しい技術の試験サービス
・ 「InterLab」サービス(試験装置の供給とセットアップ、試験施設の「InterLab」との接続、専門試験を費用効率よく運ぶための継続的な「InterLab」サービスなど)
・ セブンレイヤーズの「InterLab」試験施設での試験サービス
・ リファレンス設計のテスト
・ 世界市場アクセスを支援するためのBQTF、BQBや型式認定を処理するサービス
セブンレイヤーズに関する情報は、次のURLをご参照ください:
http://www.7Layers.com
備考:
Bluetoothはその権利所有者が持つ商標で、インフィニオンテクノロジーズはライセンスに基づいて使用しています。
インフィニオンについて
インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。
Information Number
INFWS200204.076e
Press Photos
-
Infineon?s BlueMoon-Single-Chip to Achieve Bluetooth Qualification: Lowest cost and fastest time-to-market through "Fast Track Qualification"Press PictureJPG | 391 kb | 1535 x 1063 px