インフィニオンがブロードバンド端末装置用の64ビット通信プロセッサを発表
先進通信システム用ICの先導プロバイダである独インフィニオンテクノロジーズは、ブロードバンド通信用プロセッサ「EasyPort」ファミリを発表しました。「EasyPort」は、強 力な64ビットCPUコアのサブシステムをベースとして設計され、パケットおよびATMセルに対する広範な処理機能を持っています。データ専用型および音声/データ統合型の統合端末装置( IAD=Integrated Access Device)、中小企業向けゲートウェイ、アクセス・ルータ、Voice over IP(VoIP)ルータなどに必要とされる演算性能と柔軟性を提供します。
インフィニオンは、米国ジョージア州アトランタで6月4~6日に開催されるスーパーコム2002(ブース番号23726)で「EasyPort」を実演します。
「EasyPort」は、業界初の、ミップス社の高性能プロセッサ「MIPS64 5Kc」をコアとするネットワーク端末コントローラです。アクセス・ルータから多機能ATM製品やIP製品まで、多 様なブロードバンド・リンク・システムを実現するための強力なプラットフォームをシステムメーカーへ提供することを目的として設計されました。
アクセス・コネクティビティに関する経験と豊富な製品ラインナップを持つインフィニオンは、ネットワーク・プロセッサと並んで、システムの実現に必要な周辺回路とブロードバンド・トランシーバ・チ ップセットの総合ラインナップも供給しています。T1/E1から非常に高速のDSL帯域までをカバーする製品群は、データ、ビデオ、音声サービスに対するSOHO(小規模オフィス/自宅兼用オフィス)や 中規模企業向けアクセス製品をシステムメーカーが創出することを可能にします。
インフィニオンのクリスティアン・ヴォルフ(有線通信グループ担当副社長兼アクセス事業ユニット・ゼネラルマネージャ)は、「EasyPortが加わったことにより、インフィニオンの、局 用から顧客構内用まで、ブロードバンド有線アクセス市場を網羅するICソリューションの総合ラインナップが整いました。インフィニオンの先進的なブロードバンド・アクセスおよび音声/データ統合( IVD=Integrated Voice/Data)チップセットとEasyPortを組み合わせることで、システムベンダは、1本のアップリンクを介して高速インターネット・アクセス、統合高速メディア・ス トリーミング、多チャネル音声サービスなどを提供するプラットフォームを出荷できます。EasyPortはまた、今日の先進機能であるファイアウォールやVPN(仮想私設ネットワーク)を組み込んだ音声サービス、 さらには、未来アプリケーションや、無線LANやBluetoothなどの新しいコネクティビティ手段をサポートできる演算性能とアーキテクチャも備えています」と、語りました。
ミップス・テクノロジーズのキース・ディーフェンドルフ副社長(製品戦略担当)は、「インフィニオンは、ネットワーク端末用コントローラに64ビット処理能力を持たせた最初の企業です。イ ンフィニオンのデバイス集積レベルには目を見はります。インフィニオンは、64ビットMIPS 5Kcを専用パケット処理エレメントや広範な周辺アレイと組み合わせることによって、サ ービスプロバイダが次世代のアクセス・ルータやIADで必要とする先進アプリケーションを実現するための独自の能力を手にいれました」と、語りました。
プラットフォーム・ソリューション
通信プロセッサ「EasyPort」ファミリは、多元アップリンク機能をサポートし、伝統的なT1/E1フレーマ、標準的なDSLトランシーバ(ADSL、SHDSL、VDSL)、イ ンフィニオンの革新的な高速Ethenet-over-VDSL技術「10BaseS」など、多様なブロードバンド技術を介したアクセスを可能にします。イ ンフィニオンのVoice-over-Packet/Voice-over-Cellソリューション「VINETIC」との併用により、このプラットフォームは、音声チャネル32本までの、高 いスケーラビリティを持つ音声システム全体をサポートします。
最初の「EasyPort」製品は、データ専用プロセッサ「EasyPort-100」および「EasyPort-200」と、音声/データ統合プロセッサ「EasyPort-V100」および「 EasyPort-V200」の4種類です。全バージョンに共通する機能は、エンベデット・プロセッサ・サブシステム、広範なサービス品質(QoS)機能を持つATMセル処理サブシステム、パ ケット処理サブシステムです。パケット処理サブシステムには、イーサーネットMACや、HDCL、USB、専用DMA、AAL5などの各コントローラが含まれます。音 声/データ統合プラットフォームの機能としては、AAL2コントローラ、外部SLICデバイス制御用の同期式シリアル・インターフェイス、最大32個のHDLCアクセラレータなどがあります。200MHz版には、 ピン・プログラマブルな2本目のイーサネット/MIIポートが付加されています。
「EasyPort」ファミリは、プロセッサコア「MIPS64 5Kc」をベースにした通信プロセッサとして供給される最初の製品の一つです。「EasyPort」は内部MMU( メモリ管理ユニット)を用いて、JAVAベースの先進アプリケーションや、ファイアウォールやVPNなどのクリティカルなネットワークサービスをサポートします。このアーキテクチャはまた、I Pv6プロトコルで定義された128ビットIPアドレッシングにも対応します。内部コプロセッサがパケット処理および音声処理の負荷を引き受けるので、メインCPUは、アプリケーションの実行に専念できます。
ソフトウェア・サポート
インフィニオンは、「EasyPort」ファミリ向けのエンベデットLinux OS「CAMPOS」と、メインCPUからデータ・リンク処理および音声処理の機能をオフロードできるファームウェア・ セットを提供します。専用オンチップ・アプリケーション・プロセッサが、インフィニオンのxDSLチップセット、音声処理プロセッサ「VINETIC」、SLIC、T1/E1フレーマなどをサポートし、B LES( Broadband Loop Emulation Services)を提供します。今後追加されるシグナリング・プロトコルについても、アプリケーション・サポートが提供される予定です。「 EasyPort」 のユーザは、各種 I/O機能にアクセスできる総合的なAPI(アプリケーション・プログラマーズ・インターフェイス)機能を使って、オープン・ソ ースのLinuxソフトウェアを走らせることが可能になります。「 EasyPort」の高い統合度は、洗練されたアプリケーションを迅速に市場投入することを可能にします。
「EasyPort」ファミリの最初の4製品は、評価用サンプルが今四半期から出荷され、量産品供給は2002年第4四半期になる予定です。総合ファームウェア、評価サポート、リファレンス・デ ザインなどを提供可能です。「EasyPort」ファミリの4製品はすべて、416ピンのPBGAパッケージに格納されています。1万個購入時の単価は20~34米ドルとなります。
備考:
「MIPS_」はミップス・テクノロジーズ(MIPS Technologies)の米国その他諸国での登録商標です。また、「MIPS64」と「5Kc」は同社の商標です。文 中に表記のある他の商標はすべて、各商標所有者に帰属します。
インフィニオンについて
Infineon Technologies AG, Munich, Germany, offers semiconductor and system solutions for applications in the wired and wireless communications markets, for security systems and smartcards, for the automotive and industrial sectors, as well as memory products. With a global presence, Infineon operates in the US from San Jose, CA, in the Asia-Pacific region from Singapore and in Japan from Tokyo. In the fiscal year 2001 (ending September), the company achieved sales of Euro 5.67 billion with about 33,800 employees worldwide. Infineon is listed on the DAX index of the Frankfurt Stock Exchange and on the New York Stock Exchange (ticker symbol: IFX). Further information is available at www.infineon.com.
Infineon and the stylized Infineon Technologies design are trademarks and service marks of Infineon Technologies AG. Any other trademarks appearing herein are the property of their respective owners.
MIPS® is A registered trademark of MIPS Technologies in the United States and other countries, and MIPS64 and 5Kc are trademarks of MIPS Technologies. All other trademarks referred to herein are the property of their respective owners.
Information Number
INFCOM200206.090e
Press Photos
-
Infineon Technologies Announces First 64-bit Communications Processor for Network Edge Access Devices: EasyPort Offers Common Platform for High-Performance Broadband Data and Voice/Data SystemsPress PictureJPG | 231 kb | 1276 x 1004 px