自動車盗難防止用の新機軸のナンバープレートをインフィニオンと独2社が共同開発

2002/09/17 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、ドイツ企業2社と組んで、自動車盗難の抑止に大きな威力を発揮する新しいデジタルナンバープレートを開発したと発表しました。その特色は、イ ンテリジェントな無線チップとホログラフィ技術を活用した点にあります。「iltag(intelligent license tag)」と呼ばれるこのハイセキュリティ・タグは、通 常のナンバープレートを補強する役目をします。登録官庁や警察などの取締官はそれを用いて、車の所有者の身元と運転資格を証明する電子データをチェックすることができます。

「iltag」は、インフィニオンがドイツのシュライナー・プロセキュアおよびエーリッヒ・ウチュと共同開発したものです。3社はいずれも、それぞれの方面で世界的リーダーに数えられます。イ ンフィニオンがアンテナ付きのRFIDチップを提供、シュライナー・プロセキュアがタグを車のフロントガラスの内側に固定するための特殊なホログラム・フィルムと粘着ラベルを供給、エーリッヒ・ウ チュがシステム全体の開発と「iltag」の国際的なマーケティングを担当しています。

「iltag」は、IDカード(105mm×75mm)とほぼ同じ大きさです。これをフロントガラスから剥がそうとしても、セキュリティ・フィルムおよびアンテナとチップの接続部が壊れるので、「 iltag」を他の車に移し換えることはできません。

「iltag」の表面には、ナンバープレートに記載されるような文字と数字を印刷することができます。またICチップ内には、認可されたドライバーの名前、自動車税、自動車保険、車 両の登録データなど最大1000文字の情報を蓄積することができます。これらの情報は、車が停車中あるいは低速で移動中であれば、近距離用のリーダを用いて無線で読み出すことができます。I Cチップ内のメモリは複数の記憶領域に分割することが可能で、各々の記憶領域を暗号コードで保護することによって安全な情報格納を行うことができます。そして、許可された者だけが、指 定の記憶領域にアクセスしてデータの読み出しや更新を行うことができます。

幅広い応用性
ドイツだけでも、2001年の盗難車届け出数は4万台以上にのぼりました。しかし、「iltag」を使えば、車の所有者本人が届け出るよりも早く盗難を検知することができます。早期に摘発できれば、盗 難車が犯罪行為に悪用されるのを防げます。加えて、たとえば、セキュリティゾーン内に駐車している車は、運転者が現場にいなくとも、確実にスピーディにチェックできます。

「iltag」を導入することによって、国の自動車登録官庁は、その車が正規に登録され保険がかけられているか、また自動車税が支払われているか等をより効率的にチェックすることができます。ま た民間企業は、ICチップの別の記憶領域を用いて、特定の駐車領域への進入を許可したり、ICチップに内蔵可能な電子マネーを駐車料金や燃料代金の支払いに利用するなどの付加サービスを提供することができます。

市場の可能性
世界中どこでも、正規登録された車にはナンバープレートが付けられています。2001年には全世界の自動車保有台数は、乗用車と商用車を合わせて約10億台にのぼりました。そ のうち欧州が2億7,000万台、米国が2億9,500万台、アジアおよび豪州が1億9,000万台となっています。また、2001年には新車として販売され新規登録された車が5,500万台に達しました。

エーリッヒ・ウチュ社について
エーリッヒ・ウチュ社(Erich Utsch AG、本社:ジーゲン)は、自動車のナンバープレート技術の世界的リーダーであり、広範な認識・登録システムを提供しており、4 0年以上におよぶ豊富な経験を持っています。ウチュは、世界各国の政府が真っ先に問い合わせる企業であり、約100カ国において車の登録と認証で極めて高度なセキュリティ・レベルの達成を実現しています。従 業員数は約400人。2001年の売上高は約7,000万ユーロでした。

ウェブサイト:
http://www.utsch.com/  

シュライナー社について
シュライナー社(Schreiner GmbH & Co. KG、本社:ミュンヘン/オーバーシュライスハイム)は、特殊用途向け粘着ラベルと、精 密打ち抜きプレス機能部品およびシステムソリューションの世界有数のメーカーです。世界中の雇用人員は400人以上。2001年の売上高は約5,400万ユーロでした。その事業部門であるシュライナー・プ ロセキュア(Schreiner ProSecure)は、偽造・盗難防止用セキュリティ・ラベルおよびシールの開発と生産を専門としており、粘着PINカバー、書き換え防止シール、偽造防止シール、バ ッジなどの製品を手がけています。

ウェブサイト:
http://www.schreiner-prosecure.de/



インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFXX200209.137 e

Press Photos

  • "iltag", an intelligent license plate featuring a smart readio frequency chip of Infineon Technologies, offers greater deterrence against car theft.
    "iltag", an intelligent license plate featuring a smart readio frequency chip of Infineon Technologies, offers greater deterrence against car theft.
    Press Picture

    JPG | 415 kb | 1535 x 1063 px

  • Contactless readout of the data stored on the chip is possible by means of a handheld device..
    Contactless readout of the data stored on the chip is possible by means of a handheld device..
    Press Picture

    JPG | 331 kb | 1535 x 1063 px