インフィニオンが自動車および産業向けに16ビット・マイクロコントローラ新製品を発表

2002/10/11 | マーケットニュース

独インフィニオンテクノロジーズは、高集積マイクロコントローラの新製品として、「XC167CI-16F40F」と「XC164CS-8F40F」の2種を発表しました。これらのデバイスでは、自 動車および産業用の駆動・制御システムにおける性能と総コストがバランス良く最適化されています。両デバイスとも、インフィニオンのエンベデットFlashプログラム・メ モリと各種アプリケーションに対応する専用周辺機能をサポートしています。コスト効率の高いエンジンおよびトラスミッション制御、高性能電気モータ駆動装置、ロボット、産 業用ネットワークなどの用途に対応できます。

両デバイスは、市場調査会社ガートナー・データクエストから「業界で最も広く利用されている16ビット・システム・プラットフォームのひとつ」と認められているインフィニオンの「C166」ア ーキテクチャをベースにしています。新デバイスの投入により、インフィニオンのマイクロコントローラ・ソリューションの製品ラインナップは一段と充実するとともに、顧 客企業の進化する要望への継続的な対応が実証されます。従来からの顧客企業は、現行デザインを新製品に移植することにより、開発費を低減するとともに、設計サイクルを短縮し、市場投入までの期間を加速できます。

インフィニオンは近く開催される2つの見本市に関係者を招いて、この新製品を紹介します。インフィニオンは、デトロイト(米国ミシガン州)で10月21~23日に開かれる「コンバージェンス2002」 (ブース番号427)と、ミュンヘン(ドイツ)で11月12~15日に開かれる「エレクトロニカ2002」(A-5ホール、ブース番号506)に出品します。

技術説明
「XC167CI-16F40F」は、インフィニオンの16ビット・マイクロコントローラ「C166S- V2」ファミリの新製品です。「C166S-V2」コアの増強された機能および性能と、強 力なオンチップ周辺サブシステムおよびオンチップFlashメモリとが統合されています。この製品のアーキテクチャは、高 い命令スループットと外部割り込みに対する最短の応答時間を実現できるよう最適化されています。CPU介入の必要性を減らすために、インテリジェントな周辺システムが組み込まれています。当アーキテクチャは、自 動車および産業用の制御系やデータ通信など、多様な用途のニーズに対応できる柔軟性を持っています。

「XC167CI-16F40F」と「XC164CS-8F40F」の共通の特徴として先ず、実行命令時間25ns(40MHz動作時)の性能を持つ高性能「C166S-V2」コ アの搭載があげられます。これにより卓越したシステム総合性能を発揮できるとともに、ソフトウェアにおいても既存の「C166」アーキテクチャとの互換性を確保できます。さらに、3 2個のメッセージバッファと2本の通信回線によりゲートウェイ機能を備えた自律的高速通信をサポートするFull-CAN2.0B対応の高速TwinCAN、各 種タイプのモータを簡単かつ柔軟に制御することを目的とした交流および直流モータ制御PWM信号発生用CAPCOM6モジュール、産業・自動車・通 信分野の多くの複雑なアプリケーションにおいて必要とされる信号整形および演算能力を提供するためのMACユニット内蔵DSPサポート機能などの特徴を備えています。また、両デバイスともオンチップ・デバッグ・シ ステム(OCDS)を備えているので、ソフトウェア開発とシステム統合を迅速化でき、これにより市場投入までの時間を短縮することができます。

「XC164CS-8F40F」も、増強された「C166S-V2」アーキテクチャをベースとしています。これにより、従来の16ビット・ソリューションを1.5倍ないし2倍上回る性能と、リ アルタイム処理を可能にする先進的な割り込み処理機能が提供されます。DSP性能、内蔵された強力な周辺機能、高性能オンチップFlashメモリないしROMメモリの統合により、同期直流モータ制御、未 来型ヘッドライト・コンセプト、効率的なパワーステアリング・ソリューションなど、産業および自動車アプリケーションの高度な要求に適合します。柔軟でインテリジェントなPWMユニットが、交流モータ、直 流モータ、リラクタンスモータなどの制御を簡素化します。また、高速で高分解能のADCが、複雑なアナログ環境データを迅速かつ正確にデジタル変換します。

このほか、「XC167CI-16F40F」には、I2Cベースの周辺機能と128Kバイトの先進的なエンベデットFlashメモリを簡単に統合できるI2Cインターフェイスが備わっています。また、 「XC164CS-8F40F」では、64Kバイトの先進的なエンベデットFlashメモリまたはROMメモリが装備されます。このため、量産工程では、システムコストの低減、市 場到達時間の短縮およびコストの最適化がもたらされます。

「XC167CI-16F40F」と「XC164CS-8F40F」は現在サンプル出荷中で、量産ベースの受注活動を行っています。両デバイスとも、省 スペースのTQFPパッケージに収納されて出荷されます(XC167CI-16F40Fは144ピン、XC164CS-8F40Fは100ピン)。2万個注文時の単価は、「XC167CI-16F40F」が 13.50ユーロ、「XC164CS-8F40F」が9.95ユーロです。

インフィニオンのマイクロコントローラ製品に関する詳細は、下記のサイトをご参照ください:

http://www.infineon.com/microcontroller

インフィニオンについて

インフィニオンテクノロジーズ(Infineon Technologies AG)は、ドイツのミュンヘンに本社を置き、自 動車および産業分野や有線通信市場のアプリケーションへ向けた半導体およびシステムソリューション、セキュア・モバイル・ソリューション、メモリ製品などを供給しています。米国ではカリフォルニア州サンノゼ、ア ジア太平洋地域ではシンガポール、そして日本では東京を拠点として活動しています。2003会計年度(9月決算)の売上高は61億5,000万ユーロ、2003年9月末の従業員数は約32,300名でした。イ ンフィニオンは、フランクフルトとニューヨークの証券取引所に株式上場されています。

Information Number

INFAI200210.003e