お客様の成功を後押し
リスクを軽減、開発プロジェクトを効率化、市場投入時間を短縮します。
快適で、安全で、環境に優しい生活
より多くのことを達成し、消費を減らし、誰もが利用できるテクノロジーを提供します。
革新的なテクノロジー
少ないロスで高効率を実現します。

Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG

Success is joining together

Low losses and dynamic process control: The advantages of welding diodes from Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG in Warstein have developed into the core components of the Bosch Rexroth welding transformer series. This type of transformer is mainly used in welding robots for the automotive industry to connect e.g. body parts. The effective collaboration since 2004 is celebrated by both companies with the symbolic presentation of the 100,000th welding diode.

"We are very proud of our long-standing partnership with Bosch," says Martin Hierholzer, CEO of Infineon Technologies Bipolar. "We understand how modern technology is becoming more and more powerful through semiconductors; thus we enable solutions that make our customers successful in their respective field of application. Every component in Warstein is developed with passion and manufactured with precision - including our welding diodes, of course."

It has a service life of more than 10 million welding spots: One set of the welding diodes from Warstein can theoretically produce 2,000 bodies for automobiles.

ニュース

斬新なコンポーネントが賞を受賞

アウトハウスシュテルンパルクで220人のゲストを招いて開催されたガラセレモニーで、リップシュタットイノベーション賞が授与されました。この賞は、同地域の優れたテクノロジーおよびイノベーションリーダーに2年に1回贈られるものです。

「弊社の取り組みが評価されたことを嬉しく思います。また、弊社の製品が世界のエネルギー供給に重要な貢献をしていることを誇らしく思います」と、インフィニオンヴァールシュタインのゼネラルマネージャー、Martin Hierholzerは受賞スピーチで述べました。

弊社の新しい光トリガサイリスタは、最新の高電圧DCプラントを構成する重要なコンポーネントです。これにより、制御電子回路の複雑さが大幅に軽減され、コンポーネントは実際に壊れなくなり、高電圧DCプラントの信頼性が飛躍的に向上しています。

ガラセレモニーの様子を撮影したビデオをご覧ください。

2:34

The Lippstadt Innovation Prize was awarded during a gala ceremony at the Autohaus Sternpark.

弊社に直接お問い合わせ

*必須記入項目

資料

Webショップ