Die Gewinner 2021

Die Einsendungen wurden nach den Kriterien Nachhaltigkeit, Lebensqualität, Kreativität und Innovation, Genauigkeit der Darstellung, Verständlichkeit, Art der Ausarbeitung und Gesamteindruck von einer kompetenten Jury, bestehend aus erfahrenen Infineon Mitarbeiter/innen und einem Hochschulprofessoren bewertet.

1. Platz: "Windschattensensor" - Der Windschattensensor soll dafür sorgen, dass LKW's im Windschattenkegel fahren können. Ein Radarsensor erkennt das Bremsverhalten der LKW's und gibt die Info an dahinterfahrende LKW's weiter und löst ein entsprechendes Bremsverhalten aus.

2. Platz: "Home-Schooling-Organizer" - Die Organisation des Schulalltages und der privaten Termine soll problemlos vereinbart werden. Zudem erhalten Eltern eine digitale Benachrichtigung über den Lernerfolg des Kindes.

3. Platz: "Solarstrom im Winter" - Sensoren, die an Halterungen der Solarmodule befestigt sind, sollen dafür sorgen, dass die Solarmodule im besten Winkel zur Sonneneinstrahlung ausgerichtet werden um eine optimal Leistungsfähigkeit zu erlangen. Die Halterung wird mit einem Windschutz versehen und ist aus recyceltem Material.

3 Platz: "Sprachgesteuerter Rollstuhl" - Speziell Querschnittgelähmten Personen soll mit dem sprachgesteuerten Rollstuhl die Fortbewegung erleichtert werden. Eine App vermisst das Haus um ein sicheres Fortbewegen zu gewährleisten.

Die Gewinner 2020

Die Einsendungen wurden nach den Kriterien Nachhaltigkeit, Lebensqualität, Kreativität und Innovation, Genauigkeit der Darstellung, Verständlichkeit, Art der Ausarbeitung und Gesamteindruck von einer kompetenten Jury, bestehend aus erfahrenen Infineon Mitarbeiter/innen und zwei Hochschulprofessoren bewertet.

Dabei gab es eine Besonderheit: Drei Projekte wurden mit der gleichen Punktzahl bewertet und somit gab es drei Gewinnerteams!

"Cook Smart" (Gymnasium Lappersdorf) - Ein intelligentes Kochfeld kann mit Hilfe eines Beamers Kochrezepte mit Schritt für Schritt-Anleitungen anzeigen und nimmt bei der Rezeptauswahl Rücksicht, welche Lebensmittel derzeit im hauseigenen Kühlschrank vorhanden sind.

"Intelligenter Fahrradhelm" (Gymnasium Lappersdorf) - Nach einem Fahrradsturz alarmiert der Fahrradhelm automatisch den Notarzt und sendet die Standortkoordinaten an festgelegte Kontakte. Die integrierten Sensoren ermöglichen das auslesen von medizinischen Daten der verunglückten Person.

"Eisenspäne und Chips in Plastiktüten" (Gymnasium Lappersdorf) - Verbaute Eisenspäne und Halbleiterchips in Plastikflaschen und -tüten sollen dafür sorgen, dass Plastikmüll aus dem Meer mit einem Magnetschiff aufgesammelt und zum Hafen transportiert werden kann.

Die Gewinner 2019

Die Einsendungen wurden nach den Kriterien Nachhaltigkeit, Lebensqualität, Kreativität und Innovation, Genauigkeit der Darstellung, Verständlichkeit, Art der Ausarbeitung und Gesamteindruck von einer kompetenten Jury, bestehend aus erfahrenen Infineon Mitarbeiter/innen und zwei Hochschulprofessoren bewertet.

1. Platz: "SafetyBuy" (Gymnasium Lappersdorf) - System, das im Falle eines Busunfalls automatisch die Fensterscheibe des Busses löst und auswirft. Dies ermöglicht den Insassen ein einfacheres und zügigeres Entkommen aus dem verunfallten Bus. Gleichzeitig haben Rettungskräfte dadurch einen leichteren Zugang zu hilfsbedürftigen Personen im Bus. 

2. Platz: "Holo-Watch" (Gymnasium Lappersdorf) – Smartwatch mit spezieller Folie auf dem Display, die sich bei einem Holo-Anruf aufbläst und den Anrufer als Hologramm zwischen Display und gewölbter Folie zeigt.

3. Platz: "Tiefseeforscherfisch" (Goethe-Gymnasium Regensburg) – Gerät, das mittels Kamera und Ortungschip die Tiefsee erforscht, um neue Erkenntnisse über diesen immer noch relativ unbekannten Teil unseres Planeten zu gewinnen. Gleichzeitig ist das Gerät mit einem Müllspeicher ausgestattet, so dass es während der Erkundungstouren (Plastik-)Müll im Meer sammeln kann.

Die Gewinner 2018

Die Einsendungen wurden nach den Kriterien Nachhaltigkeit, Lebensqualität, Kreativität und Innovation, Genauigkeit der Darstellung, Verständlichkeit, Art der Ausarbeitung und Gesamteindruck von einer kompetenten Jury, bestehend aus erfahrenen Infineon Mitarbeiter/innen und zwei Hochschulprofessoren bewertet.

1. Platz: "Doim Sublime" (Lise-Meitner Gymnasium Unterhaching) - Funktionstaugliches Insektennest, welches die Temperatur und Luftfeuchtigkeit selbst reguliert.

2. Platz: "Induktives Laden eines Handys" (Gymnasium Lappersdorf) – Selbstgebauter Induktionsgenerator, welcher mit Hilfe von Bewegung ein Handy laden kann. Der Generator wird am Arm einer Person befestigt. Durch die Bewegung der Person wird Spannung induziert und Strom erzeugt.

3. Platz: "Smarter Schrank" (Lise-Meitner Gymnasium Unterhaching) – Smarten Schrank, welcher den Verbraucher mit Hilfe eines Displays auf die Ablaufdaten der Lebensmittel hinweist. Zudem gibt es einen Aufbau mit unterschiedlich großen Fächern, welche auf der Ernährungspyramide basieren.

3. Platz: "Schultaschentragehilfe" (Goethe-Gymnasium Regensburg) – Erleichtert Schülern das schwere Tragen der Schultasche.

Die Gewinner 2017

Die Einsendungen wurden nach den Kriterien Nachhaltigkeit, Lebensqualität, Kreativität und Innovation, Genauigkeit der Darstellung, Verständlichkeit, Art der Ausarbeitung und Gesamteindruck von einer kompetenten Jury, bestehend aus erfahrenen Infineon Mitarbeiter/innen, zwei Hochschulprofessoren und einem Ausbilder von Siemens bewertet.

1. Platz: "ACC-Helm" (Lise-Meitner Gymnasium Unterhaching) - Messung der Halswirbelsäulenbelastung bei unterschiedlichen Sportarten mit dem Ziel, den Sportler beim Auftreten von kritischen Beschleunigungswerten zu warnen.

2. Platz: "Morning Bot!" (Jakob-Fugger Gymnasium Augsburg) – Mit dem Morning Bot soll Schülern das Aufstehen am Morgen erleichtert werden. Der Schüler wird u. a. begrüßt, erfährt den Wochentag, Uhrzeit und Temperatur. Um das Alarmsignal zu beenden, muss eine Additionsaufgabe richtig beantwortet werden.

3. Platz: "LBM – Lern-Belohnungs-Maschine" (Lukas Gymnasium München) – Die Lernmotivation von jüngeren Schülern soll durch ein Belohnungsprinzip erhöht werden. Dabei zeigt eine Maschine Aufgaben beliebiger Art an und belohnt die richtige Antwort durch die Ausgabe einer kleinen Anerkennung.

Kreativitätssonderpreise "Superdive" (Gymnasium Lappersdorf) – Taucheranzug zum unendlichen Tauchen durch Filterung des Sauerstoffs aus dem Wasser und „Waschmaschine Plus“ (Gymnasium Lappersdorf) - Waschmaschine mit Roboter, mit dessen Hilfe die Wäsche sortiert, gewaschen, getrocknet, gebügelt, zusammengelegt und in Körbe verpackt wird.

Die Gewinnerteams mit den Jury-Mitgliedern Prof. Raimund Förg, Prof. Dr. Rainer Homer, Hans-Jörg Bauer, Marion Henle und dem Personalleiter Peter Purainer.

Die Gewinner 2016

Die Einsendungen wurden nach den Kriterien Nachhaltigkeit, Lebensqualität, Kreativität und Innovation, Genauigkeit der Darstellung, Verständlichkeit, Art der Ausarbeitung und Gesamteindruck von einer kompetenten Jury , bestehend aus erfahrenen Infineon Mitarbeiter/innen, zwei Hochschulprofessoren und einem Ausbilder von Siemens bewertet.

1. Platz: "StoveWatchDog" (Lise-Meitner Gymnasium Unterhaching) - Ein Frühwarnsystem, das mithilfe eines Temperatursensors über dem Herd Küchenbrände vermeiden oder zumindest frühzeitig melden soll.

2. Platz: "Bike Light - Bis zum Morgengrauen" (Lise-Meitner Gymnasium Unterhaching) - Eine clevere Idee, die es ermöglicht, das Smartphone als Fahrradbeleuchtung zu nutzen, um dem Bußgeld fürs Fahren ohne Licht zu entkommen.

2. Platz: "Stand-Bye!" (Lise-Meitner Gymnasium Unterhaching) - Ein Programm, das den Stromverbrauch von Computern durch Verbesserung des Standby-Modus reduzieren soll. Die Auslastung wird dabei anhand von Leistungsdaten bestimmt.

3. Platz: "Gesundheitscomputer" (Staatliche Realschule Regenstauf) - Eine Applikation mit Tipps und Tricks zum gesunden und bewussten Leben sowie einem integrierten Blutmessgerät und einem automatischen Krankenwagen-Notruf.

3. Platz: "Enjoy Eat" (Gymnasium Lappersdorf) - Ein Armband, welches das alltägliche Leben bei Lebensmittelunverträglichkeiten, Ernährungsumstellungen, Diäten oder Ähnlichem erleichtern soll.

Kreativitätssonderpreis "Gefühlsgesteuerter Kleiderschrank" (Goethe Gymnasium Regensburg) - Ein Kleiderschrank, der den Gefühlszustand des Nutzers misst und die passende Kleidung auswählt.

 

Die Gewinnerteams mit einem Jury-Vertreter (Peter Purainer).

Die Gewinner 2015

Die Einsendungen wurden nach den Kriterien Nachhaltigkeit, Lebensqualität, Kreativität und Innovation, Genauigkeit der Darstellung, Verständlichkeit, Art der Ausarbeitung und Gesamteindruck von einer kompetenten Jury des jeweiligen Standorts, bestehend aus erfahrenen Infineon Mitarbeiter/innen und einem Hochschulprofessor, bewertet.

1.Platz: "E-Letter Box" (Lise-Meitner Gymnasium Unterhaching) - Idee eines intelligenten Briefkastens, bei dem eine LED-Leuchte ausgelöst wird, sobald ein Brief eingeworfen wird.

2. Platz: "No more ill" (Gymnasium Lappersdorf) - Sensoren am Körper eines Menschen sollen helfen, seine Gesundheit zu überwachen.

2. Platz: "Pilly Milly" (Lise-Meitner Gymnasium Unterhaching) - Ein Roboter soll ältere und demente Menschen im Alltag unterstützen.

3. Platz: "Hypereat5000" (Gymnasium Lappersdorf) - Erfindung einer Maschine, die selbstständig Mahlzeiten zubereitet, Rezepte zur Verfügung stellt  und die entsprechenden Zutaten im Internet bestellt.

Kreativitätssonderpreis "Nagilator" (Gymnasium Lappersdorf) - Fingernagellackiermaschine

Sonderpreis "Erleichterung für Schülerinnen und Schüler": "The Brain" (Realschule Regenstauf) - Die Schultasche wird beim Verlassen des Hauses gescannt, ob man wichtige Schulbücher vergessen hat und löst eine Warnung aus.

Die Gewinnerteams vom Standort Regensburg mit Jury-Vertretern (Peter Purainer, Florian Bachl, Volker Beyer, Prof. Raimund Förg).

Die Gewinner 2014

Die Einsendungen wurden nach den Kriterien Nachhaltigkeit, Lebensqualität, Kreativität und Innovation, Genauigkeit der Darstellung, Verständlichkeit, Art der Ausarbeitung und Gesamteindruck von einer kompetenten Jury des jeweiligen Standorts, bestehend aus erfahrenen Infineon Mitarbeiter/innen und einem Hochschulprofessor, bewertet.

Der erste Platz am Standort München ging an das Team "CarTrain" - Ein Konzept zur Einsparung von Energie sowie der Verminderung des Staurisikos durch Bildung von Fahrzeugkolonnen.

Standort Regensburg:

1. Platz: „Spieglein Spieglein“ (Gymnasium Lappersdorf) Entwicklung einer Lösung zur Outfit-Beratung und Auffinden des Outfits im Kleiderschrank. (Video)

2. Platz: „Save your back“ (Werner-von-Siemens-Gymnasium, Regensburg) Ein Konzept zur Rückenentlastung von Schülern, in dem Bücherinhalte und Aufgaben auf Chipkarten abgespeichert werden.

3. Platz: „Sprachkommandos“ (Goethe-Gymnasium, Regensburg) Erstellung eines Konzepts mit Comiczeichnungen zur Steuerung alltäglicher Gegenstände durch Sprachkommandos bzw. Geräuschen.

3. Platz: "Haushalt leicht gemacht" (Gymnasium Lappersdorf) Entwicklung einer Lösung um das Leben rund um den Haushalt zu erleichtern, z. B. Automatische Türöffner, Kühlschrankbefüllung sowie Ofensteuerung. (Flyer)

 

von links nach rechts:Marion Henle (Infineon), Stefan Ginthum (Lego Education),Team ComCar, Hans Ehm (Infineon), Team iFinder, Gerhard Miller (Infineon), Team Gesundheitsmanager

Die Gewinner 2013

Die Einsendungen wurden nach den Kriterien Nachhaltigkeit, Lebensqualität, Kreativität und Innovation, Genauigkeit der Darstellung, Verständlichkeit, Art der Ausarbeitung und Gesamteindruck von einer kompetenten Jury, bestehend aus erfahrenen Infineon Mitarbeiter/innen und einem Hochschulprofessor, bewertet.

1. Platz: „Team ComCar“ (Jakob-Fugger-Gymnasium, Augsburg) Entwicklung einer Lösung, um den Straßenverkehr sicherer zu machen und Unfälle zu vermeiden (Video)

2. Platz: „Der Gesundheitsmanager“ (Gebhard-Müller-Schule, Biberach) Ein Konzept zur Überwachung unterschiedlichster Gesundheitsparameter in einem ganzheitlichen Ansatz

3. Platz: „Team iFinder“ (Maria Theresia Gymnasium, München) Konzept zur kundenfreundlichen Optimierung von Wegzeiten in Kaufhäusern und Bibliotheken

 

Gerne könnt ihr auch unsere Pressemitteilung nachlesen.

1. Platz 2012: Team Pounce vom MTG (Maria – Theresia - Gymnasium München) - von links nach rechts: Bärbel Görlich - Head of R&D Excellence; die Schüler - Stefan Ullmann, Patrick von Velasco, Felix Eichler und Felix Palm, Entwicklungsleiter Automotive von Infineon Dr. Tim Gutheit und der Vorstandsvorsitzende von Infineon Dr. Reinhard Ploss

Die Gewinner 2012

Die Einsendungen wurden nach den Kriterien Nachhaltigkeit, Lebensqualität, Kreativität und Innovation, Genauigkeit der Darstellung, Verständlichkeit, Art der Ausarbeitung und Gesamteindruck von einer kompetenten Jury, bestehend aus erfahrenen Infineon Mitarbeiter/innen und einem Hochschulprofessor, bewertet. Die Entscheidung fiel der Jury sehr schwer, weswegen sie sich letztendlich für zwei dritte Plätze entschied.

1. Platz: "Team Pounce" - der Turnschuh der den Sportler unterstützt und sich selbst reinigt (Video)

2. Platz: "Der Medi -Chip" - Chip zur Optimierung des Ablaufs im Krankenhaus, der auch die Kantine findet und Papier einspart (Video)

3. Platz: "Ganz ohne Kabel" - Windenergie ganz ohne Kabel zum Auto (Legomodell und Video)

3. Platz: "Medical Card" - der Personalausweis in Krankheitsfällen (Textbeitrag)