Infineon setzt auf sprachgesteuerte Mensch-Maschinen-Interaktion durch strategisches Investment bei XMOS
München, Deutschland, und Bristol, Großbritannien – 7. September 2017 – Auto, Wohnung, Fabrik oder Endgerät – alles wird zunehmend mit dem Internet verbunden: In drei Jahren werden 30 Milliarden Geräte zum Internet der Dinge (auch „Internet of Things“ oder IoT) gehören. Heute noch kommunizieren Mensch und Maschine zumeist über Tastatur und Display. Schon der nächste Entwicklungsschritt wird hochleistungsfähige Sprachsteuerung allgegenwärtig machen. Die Infineon Technologies AG will ihre Kompetenz vergrößern, um diesen Markt mitzugestalten. Als Ergänzung weiterer Partnerschaften hat Infineon daher eine strategische Beteiligung an XMOS Limited erworben, einem Halbleiterunternehmen ohne eigene Fertigung mit Sitz in Bristol. Das Unternehmen liefert Sprachverarbeitungsmodule für IoT-Geräte. Die Investition von Infineon stellt den größten Beitrag zur aktuellen Finanzierungsrunde der E-Serie dar, mit einem Volumen von insgesamt 15 Millionen US-Dollar.
„Durch diese Investition erschließt Infineon das enorme Potenzial der Sprachsteuerung weiter und kann so auch zukünftige Anwendungen ideal bedienen“, sagte Andreas Urschitz, Präsident der Division Power Management & Multimarket (PMM) bei Infineon: „Dazu gehören Sprecherauthentifizierung oder Contextual Awareness.“ Der Markt für Endgeräte mit sprachgesteuerter Mensch-Maschine-Schnittstelle (auch „Human Machine Interface“ oder HMI) umfasst etwa die so genannten „Digital Home Assistants“. Hier erwartet das Marktforschungsunternehmen IHS für die kommenden Jahre eine Gesamtwachstumsrate von 46 Prozent pro Jahr (IHS Markit Digital Assistants und AI, Mai 2017).
„Dies war der nächste logische Schritt, nachdem wir HMI als strategisches Wachstumsfeld identifiziert hatten“, sagte Mark Lippett, CEO von XMOS, der Potenzial für Synergien sieht: „Sowohl Infineon als auch XMOS haben hohe Ziele mit Blick auf die künftige Nutzererfahrung und führende Technologie in sich ergänzenden Bereichen. Derartige Partnerschaften werden künftig den Ausschlag geben für die Umsetzung allgemein zugänglicher IoT-Lösungen.
Sprachcontroller, die derzeit in Spracherkennungssystemen eingesetzten werden, können oft nur schwer zwischen einer sprechenden Person im Raum und einer künstlichen Schallquelle wie Fernsehen oder Radio unterscheiden: Häufig halten sie die lauteste Schallquelle für die entscheidende. Eine neue Lösung, die Infineon und XMOS Anfang 2017 vorstellten, umgeht dies mit intelligenten Mikrofonen zur Anwesenheits- und Gestenerkennung. Eine Kombination aus Radar- und Silizium-Mikrofonsensoren von Infineon erfasst die Position des Sprechers sowie seine Entfernung zu den Mikrofonen. Die Spracherfassung erfolgte anschließend über Fernfeld-Spracherkennungstechnologie von XMOS.
Über XMOS
XMOS ist ein führender Anbieter von Sprach- und Audio-Lösungen für Unterhaltungselektronik. Durch Kombination aus einzigartiger Silizium-Architektur und hoch differenzierter Software steht XMOS an der Schnittstelle von Sprachverarbeitung, Biometrie und künstlicher Intelligenz. Weitere Information finden Sie online unter www.xmos.com
Pressekontakt XMOS
Huw Geddes: press@xmos.com, +44 (0)117 927 6004
Andrea Barnard: andrea.barnard@publitek.com, +44 (0)208 144 5870
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit mehr als 36.000 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 (Ende September) einen Umsatz von rund 6,5 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Follow us: twitter.com/Infineon – facebook.com/Infineon – linkedin.com/infineon
Informationsnummer
INFXX201709-067
Pressefotos
-
Sprechen ist das neue Tippen: Infineon investiert in Mensch-Maschine-Interaktion.PMM_voice-controlJPG | 341 kb | 1890 x 1260 px
-