Infineon erwartet schwachen Start in das Geschäftsjahr 2013 und wird Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung definieren
Neubiberg, 25. September 2012 – Die Infineon Technologies AG gibt heute vorläufige Eckdaten für Umsatz und Ergebnis des vierten Quartals des Geschäftsjahres 2012 bekannt sowie einen Ausblick auf das erste Quartal des Geschäftsjahres 2013.
Für das laufende Quartal rechnet Infineon mit einem gegenüber dem Vorquartal leicht rückläufigen Umsatz und einer Gesamtsegmentergebnis-Marge von annähernd 12 Prozent. Damit liegt das Unternehmen am unteren Rand des Ausblicks vom 31. Juli 2012.
Für das erste Quartal im neuen Geschäftsjahr 2013 prognostiziert Infineon einen Umsatzrückgang von bis zu zehn Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2012 sowie eine Gesamtsegmentergebnis-Marge zwischen fünf und sieben Prozent. In Anbetracht dieser Situation wird der Vorstand Maßnahmen definieren, um über das erste Quartal des Geschäftsjahres hinaus die Profitabilität zu verbessern.
Weitere Details zu den Maßnahmen, zu den Finanzzahlen sowie zum Ausblick für das Geschäftsjahr 2013 wird Infineon am 14. November 2012 im Rahmen der Jahresbilanzpressekonferenz bekannt geben.
H I N W E I S
Diese Pressemitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über das Geschäft, die finanzielle Entwicklung und die Erträge des Infineon-Konzerns. Diesen Aussagen liegen Annahmen und Prognosen zugrunde, die auf gegenwärtig verfügbaren Informationen und aktuellen Einschätzungen beruhen. Sie sind mit einer Vielzahl von Unsicherheiten und Risiken behaftet. Der tatsächliche Geschäftsverlauf kann daher wesentlich von der erwarteten Entwicklung abweichen. Infineon übernimmt über die gesetzlichen Anforderungen hinaus keine Verpflichtung, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2011 (Ende September) einen Umsatz von 4 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com
Informationsnummer
INFXX201209.065