Projekt „NewP@ss“ erforscht neue Sicherheitstechnologien für moderne elektronische Reisedokumente und mobile Anwendungen
Gemeinsame Presseinformation der Partner des Forschungsprojekts „NewP@ss“ (Giesecke & Devrient, Infineon Technologies, NXP Semiconductors Germany)
Neubiberg, 24. September 2012 – Im Rahmen des Forschungsprojekts NewP@ss untersuchen Experten der Sicherheitschip-Anbieter Infineon Technologies AG und NXP Semiconductors Germany GmbH (NXP) sowie des Spezialisten für sichere Chipkartensysteme, Giesecke & Devrient (G&D), wie künftige Generationen elektronischer Ausweisdokumente sicherer und leistungsfähiger gestaltet werden können. Die drei Unternehmen bilden das deutsche Konsortium des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts, an dem sich insgesamt 15 Unternehmen aus fünf EU-Staaten beteiligen.
Ein Schwerpunkt der NewP@ss-Forschungsarbeiten liegt in den vom BMBF unterstützten Bereichen der Nanoelektronik und Informationstechnologie. Ziel ist es, Datenstrukturen und neue Sicherheitschip-Architekturen für moderne elektronische Ausweisdokumente zu schaffen. Künftig sollen diese zum Beispiel auch eine geschützte Verwaltung der elektronischen Daten im Dokument ermöglichen. Hierzu zählen eine Aktualisierung von Personendaten sowie die Speicherung von zusätzlichen Informationen, wie zum Beispiel Ein- und Ausreisedaten.
Ein weiterer Forschungsschwerpunkt des NewP@ss-Projekts ist die sichere Nutzung von digitalen Identitätsdokumenten in mobilen Anwendungen für Smartphones und Tablet-Computer. Hier berücksichtigen die Forscher offene Architekturen wie Android, aber auch Windows Phone und iOS. Ziel ist es, neue Sicherheits-Mechanismen für sichere eGovernment-Transaktionen zu erproben, zum Beispiel auf Basis einer standardisierten Sicherheitsplattform (Trusted Execution Environments). Im Vordergrund stehen dabei die kontaktlose Kommunikation mit einem Secure Element, die mobile Authentisierung des Nutzers sowie die sichere und vertrauliche Ein- und Ausgabe sowie Speicherung von Nutzerdaten.
Das im EUREKA-Cluster CATRENE laufende Forschungsprojekt NewP@ss startete am 1. Mai 2012 und soll Ende April 2015 abgeschlossen sein. Das Projekt hat ein Gesamtvolumen von rund 30 Millionen Euro. Eine Hälfte wird von den Partnern aus Industrie und Wirtschaft getragen. Die andere Hälfte wird aus Mitteln nationaler Behörden gedeckt. Der deutsche Anteil beträgt rund 8,7 Millionen Euro. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert das Projekt mit rund vier Millionen Euro. Das BMBF ist im Rahmen der Hightech-Strategie der Bundesregierung im Förderprogramm IKT 2020 einer der wichtigsten Förderer.
Derzeit werden in allen 27 EU-Staaten mit rund 500 Millionen Einwohnern biometrische Reisedokumente ausgegeben. In 17 Staaten in Europa sind elektronische Personalausweise im Einsatz. Weltweit sind in 108 Staaten seit 2006 insgesamt mehr als 400 Millionen elektronische Reisedokumente ausgegeben worden. Weitere europäische Staaten haben bereits angekündigt, in den kommenden Jahren elektronische Personalausweise einzuführen, die internationalen Standards folgen.
Über Giesecke & Devrient
Giesecke & Devrient (G&D) ist ein international führender Technologiekonzern mit Hauptsitz in München. Das 1852 gegründete Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2011 mit rund 10.500 Mitarbeitern einen Umsatz von mehr als 1,64 Milliarden Euro. Für die internationale Kundennähe sorgen 58 Tochtergesellschaften und Gemeinschaftsunternehmen in 32 Ländern. Über 150 Staaten vertrauen bei der Herstellung und Bearbeitung ihrer Banknoten auf Lösungen von G&D. Dabei beliefert das Unternehmen überwiegend Zentralbanken, Geschäftsbanken, Werttransportunternehmen und Sicherheitsdruckereien mit innovativen Technologien, die für einen sicheren und effizienten Bargeldkreislauf sorgen. Rund um den Globus wird mit Bank- und SIM-Karten von G&D bezahlt und telefoniert. Als Komplettanbieter von chipkartenbasierten und mobilen Sicherheitslösungen entwickelt und vertreibt der Konzern Hardware, Software und Dienstleistungen. Zu den Kunden zählen Banken, Mobilfunkanbieter, Verkehrsbetriebe, Unternehmen und Original Equipment Manufacturer (OEM). Regierungen und Behörden setzen auf die Ausweis-, ID- und Grenzkontrollsysteme von G&D, die an jedem Ort der Welt eine sichere Personenidentifikation ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.gi-de.com
Über NXP Semiconductors
NXP Semiconductors N.V. (Nasdaq: NXPI) bietet High Performance Mixed Signal-Lösungen und Standardprodukte. Die Kernkompetenzen des Unternehmens liegen in den Bereichen RF, Analog, Power Management, Interface, Security und Digital Processing. NXP Produkte kommen in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz, vor allem in den Bereichen Automobilelektronik, Identifikationslösungen, Wireless-Infrastrukturen, Beleuchtung, Industrie, Mobil- und Unterhaltungselektronik sowie Computertechnologie. Das weltweit agierende Unternehmen mit Niederlassungen in mehr als 25 Ländern erwirtschaftete 2011 einen Umsatz von 4,2 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter www.nxp.com
Pressekontakte
Giesecke & Devrient GmbH
Daniela Gaigl, Pressestelle
Telefon: +49 89 4119-1622
Email: Daniela.Gaigl@gi-de.com
NXP Semiconductors Germany GmbH
Michael Maader, Pressestelle
Telefon: +49 40 5613-3371
Email: michael.maader@nxp.com
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2011 (Ende September) einen Umsatz von 4 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com
Informationsnummer
INFXX201209.064