Aufsichtsrat von Infineon verlängert Vorstandsverträge

17.02.2011 | Wirtschaftspresse

Neubiberg, 17. Februar 2011 – Der Aufsichtsrat der Infineon Technologies AG hat die Dienstverträge mit den amtierenden Vorstandsmitgliedern Peter Bauer und Dr. Reinhard Ploss verlängert. Die Vertragslaufzeiten entsprechen den Amtszeiten der Vorstandsmitglieder. Der neue Kontrakt des Vorstandsvorsitzenden Peter Bauer läuft demnach bis zum 30. September 2016. Mit Dr. Reinhard Ploss wurde ein Vertrag mit einer Laufzeit bis zum 30. September 2015 abgeschlossen.


Im Zuge der Verlängerung sind die Verträge von Peter Bauer und Dr. Reinhard Ploss auf das neue Vorstandsvergütungssystem umgestellt worden. Dieses hatte der Aufsichtsrat von Infineon im November 2010 verabschiedet. Die Vorstandsmitglieder erhalten künftig für ihre Tätigkeit ein Zieljahreseinkommen, welches sich zu 45 Prozent aus einem erfolgsunabhängigen Jahresgrundgehalt sowie zu 55 Prozent aus einem variablen, erfolgsbezogenen Bestandteil zusammensetzt. Die erfolgsbezogene Vergütung umfasst einen Jahresbonus (Short Term Incentive; entspricht 20 Prozent des Zieljahreseinkommens), einen Mehrjahres-Bonus (Mid Term Incentive; 20 Prozent) sowie eine langfristige variable Vergütung (Long Term Incentive; 15 Prozent), die auf dem bestehenden Aktienoptionsplan basiert. Der Jahresbonus sowie die langfristige variable Vergütung sind auf maximal 250 Prozent, der Mehrjahres-Bonus ist auf maximal 200 Prozent der jeweiligen Zielvergütung begrenzt. Die mittel- und die langfristige Komponente stellen sicher, dass die Vergütung den neuen aktienrechtlichen Anforderungen einer mehrjährigen Bemessungsgrundlage genügt.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 26.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2010 (Ende September) einen Umsatz von 3,295 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.

Informationsnummer

INFXX201102.022