Bedeutender Sicherheitsauftrag: Infineon liefert neue Generation von Sicherheitscontrollern für Europas größtes Ausweisprojekt, den deutschen Personalausweis
Neubiberg, 7. Dezember 2010 – Der Halbleiterhersteller Infineon Technologies liefert seine neue Generation von Sicherheitscontrollern für den neuen Personalausweis im Chipkartenformat, den die deutschen Behörden seit dem 1. November 2010 ausgeben. Infineon liefert einen beträchtlichen Anteil der Chips für dieses größte Ausweisprojekt Europas. In der Bundesrepublik sind derzeit rund 60 Millionen Personalausweise im Umlauf, die üblicherweise zehn Jahre gültig sind. Jährlich werden etwa 6,5 Millionen Personalausweise ausgestellt. Solche mit einem Chip der SLE 78-Familie von Infineon wird es ab Anfang 2011 geben.
Im deutschen Personalausweis kommt Infineons digitale Sicherheitstechnologie „Integrity Guard“ zum Einsatz. Die auf dieser Technologie basierende SLE 78-Familie wurde speziell für den Einsatz in hoheitlichen Dokumenten und Bezahlkarten entwickelt.
„Die mehr als 25-jährige Geschichte der Chipkarte hat Infineon als Innovationsführer bei Chiptechnologien von Beginn an wesentlich mitgestaltet. Wir freuen uns sehr, dass unsere neue Generation von Sicherheitscontrollern im deutschen Personalausweis eingesetzt wird. Das bestätigt unsere Technologiekompetenz bei hoheitlichen Ausweisdokumenten“, sagte Dr. Helmut Gassel, President der Division Chip Card & Security bei Infineon Technologies.
Elektronische Personalausweise in Europa auf dem Vormarsch
Die Verwendung von Kontaktlostechnologie hat sich im elektronischen Reisepass bewährt und kommt zunehmend im elektronischen Personalausweis zum Einsatz. Viele EU-Staaten haben ihn bereits eingeführt und etwa 80 Prozent dieser Ausweise in Europa nutzen einen Sicherheitscontroller von Infineon. Bis Ende 2011 werden 14 der 27 EU-Staaten mit der Ausgabe elektronischer Personalausweise an ihre Bürger begonnen haben. Im Lauf der kommenden Jahre erhält damit etwa die Hälfte der rund 500 Millionen EU-Bürger einen elektronischen Personalausweis.
Der im neuen Personalausweis in Deutschland verwendete Chip der SLE 78-Familie wurde vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zertifiziert. Infineon entwickelte die Chips für den Personalausweis in Neubiberg nahe München und fertigt sie in Dresden. Das Chipgehäuse kommt aus Regensburg. Die
SLE 78-Familie auf Basis der „Integrity Guard“-Technologie ist Infineons neueste Generation von Sicherheitscontrollern.
Infineon ist langjähriger Weltmarktführer bei Chips für Kartenanwendungen
Infineon ist bereits mehr als dreizehn Jahre der Weltmarktführer bei
Chipkarten-ICs. Das Unternehmen hielt laut Frost & Sullivan im Jahr 2009 einen Anteil von 27 Prozent am etwa 1,76 Milliarden US-Dollar umfassenden Weltmarkt für Chipkarten-ICs.
Der Markt für Sicherheits-Chips in behördlichen Dokumenten wird von der Industrieorganisation EUROSMART für 2010 auf etwa 190 Millionen Chips geschätzt. Infineon hält hier einen Marktanteil von etwa 40 Prozent.
Weitere Informationen
Informationen zu Infineons SLE 78-Familien und dem Produktportfolio für Chipkarten- und Sicherheitsanwendungen stehen unter
www.infineon.com/sle78 und unter
www.infineon.com/security zur Verfügung.
Die Presseinformation zur Zertifizierung der SLE 78-Familie durch das BSI unter:
http://www.infineon.com/cms/de/corporate/press/news/releases/2010/INFCCS201006-053.html
Ein Kurzfilm (Länge: ca. 3,5 min; Sprache: englisch) zur Sicherheitstechnologie „Integrity Guard“ unter
www.infineon.com/integrity_guard_movie
Infineon stellt auch in diesem Jahr auf der Fachmesse „Cartes & Identification“ (7.-9. Dezember 2010, Villepinte Messegelände im Pariser Norden) auf Stand 4J 002 in Halle 4 aus. Näheres zu Infineons Messe-Highlights der „Cartes & Identification 2010“ unter
www.infineon.com/cartes
www.cartes.com.
und zur Messe unter
Informationen zur internationalen Sicherheitszertifizierung nach Common Criteria unter
www.commoncriteriaportal.org
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 25.650 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2009 (Ende September) einen Umsatz von 3,03 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY" notiert.
Informationsnummer
INFCCS201012.011