Infineon setzt erneut einen Trend: Preiswerteste Mobiltelefonplattform für Telefonate übers Internet
Neubiberg, 17. März 2008 – Bereits seit drei Jahren vermarktet Infineon seine Low-Cost Chips für Mobiltelefone, die neuen Käuferschichten weltweit erstmals das Telefonieren ermöglicht. Über 50 Millionen der Chips, die alle wichtigen Funktionen auf einem Stück Silizium konzentrieren, sind bis Ende des letzten Jahres verkauft worden. Die Anwender können damit über Mobiltelefonnetze im Funkstandard GSM telefonieren, jedoch zu stark schwankenden Gebühren – je nach Land und Anbieter. Viel preiswerter kann man heute über das Internet telefonieren (Voice over IP), doch diese technisch anspruchsvolle Anwendung war bislang den teuren High-end-Telefonen, den sogenannten Smartphones, vorbehalten. Gemeinsam mit dem amerikanischen Spezialisten für drahtlose und drahtgebundene Breitbandtechnologien Atheros hat Infineon nun eine Chip-Plattform entwickelt, die beide Welten erstmals miteinander verbindet. Der Low-Cost Chip von Infineon übernimmt alle Funktionen der Telefonie über das GSM-Funknetz, der Chip von Atheros kommt zum Einsatz, wenn über ein Wireless-LAN (Hotspot, Wi-Fi) Internet-Datenpakete zur Sprachübertragung oder für Internet-Datendienste genutzt werden. Und das zu einer günstigen Flatrate.
„Die Kombination unseres GSM-Chips mit dem WLAN-Chip von Atheros erschließt noch mehr Menschen einen kostengünstigen Kommunikationskanal“, sagte Dominik Bilo, Senior Vice President Sales und Group Marketing im Bereich Communication Solutions bei Infineon. „Vor allem in aufstrebenden Ländern wie Indien, China oder Teilen Südamerikas werden auf absehbare Zeit keine flächendeckenden Breitband-Festnetze installiert werden. Ein Wireless-LAN mit ein paar Hotspots oder eine IP-Funkzelle für ein kleineres Dorf sind im Gegensatz dazu schnell und vergleichsweise kostengünstig aufgebaut und stellen für Milliarden Menschen den Zugang zur grenzenlosen Kommunikation bereit.“
Unabhängige Marktforscher sehen für die Kombination von GSM und VoIP in Mobiltelefonen große Wachstumschancen: alleine in diesem Jahr sollen bereits 186 Millionen Stück verkauft werden, 250 Millionen werden für das Jahr 2010 prognostiziert.
Infineon steuert für das GSM/VoIP-Telefon seinen Singlechip X-GOLD™101 bei, der auf einer Fläche von nur 8 mm x 8 mm die Kernfunktionen eines Handys wie Sprachverarbeitung, Hochfrequenz- und Powermanagement sowie Speicher enthält. Von Atheros wird der 10 mm x 10 mm große Chip ROCm™ (Radio-on-Chip for mobile) eingesetzt. Auch dieser Chip ist für niedrigsten Stromverbrauch bei höchster Funktionalität optimiert. Gegenüber bisherigen Lösungen halbiert Atheros die Anzahl der Bauteile für die innovative drahtlose VoIP-Kommunikation.
Infineon stellt seine neue Mobilfunkplattform auf der VON.x-Messe vom 17. bis 20. März 2008 in San Jose vor. Erste Produkte für Kunden werden bereits im zweiten Quartal dieses Jahres verfügbar sein.
Weitere Informationen zum telefonieren über das Internet finden Sie im Ratgeber „Die 7 Voice over IP-Mythen“ unter: www.infineon.com/presse/VoIP
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Kommunikation sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 43.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (davon etwa 13.500 bei Qimonda) erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2007 (Ende September) einen Umsatz von 7,7 Milliarden Euro (davon 3,6 Milliarden Euro von Qimonda). Das Unternehmen ist in Frankfurt und New York unter dem Symbol „IFX“ notiert.
Informationsnummer
INFXX200803-051
Pressefotos
-
Die Kombination von GSM- und VoIP-Technologie in einer Low-Cost-Mobiltelefonplattform verbessert die Erreichbarkeit und senkt die Kosten pro Telefonat. Eine perfekte Win-Win-Situation, geschaffen durch Infineon und Atheros.Mobile_Over_IPJPG | 956 kb | 1535 x 1063 px