Infineon und Hyundai kooperieren - Gemeinsames Innovationszentrum in Korea eröffnet
Gemeinsame Pressemitteilung von Infineon und Hyundai
München / Seoul, Korea – 15. März 2007 – Infineon Technologies AG, ein führender Halbleiterhersteller für die Automobilindustrie, und die Hyundai Motor Company, der weltweit sechstgrößte Automobilhersteller, gaben heute ihre strategische Zusammenarbeit im Bereich der Automobilelektronik bekannt und eröffneten ein gemeinsames Innovationszentrum in Korea.
Die Hyundai Motor Company wählte Infineon als Halbleiter-Partner der langfristig angelegten strategischen Kooperation, um die Entwicklung von Systemlösungen für Fahrzeuge der Marken Hyundai und Kia zu unterstützen. Die Kooperation umfasst die Entwicklung elektronischer Systemarchitekturen und der entsprechenden Halbleiterkomponenten. Außerdem beinhaltet sie die Optimierung von Hyundais aktuellen Elektroniksystemen durch die Bündelung seiner Erfahrung in der Automobiltechnologie mit der von Infineon bei Halbleitern.
Infineon steuert sein breites Chip- und Technologieportfolio bei, zu denen Leistungshalbleiter, Mikrocontroller und Sensoren gehören, sowie seine langjährige Erfahrung in der Entwicklung von Halbleitern für die Automobilbranche, umfangreiches Anwendungs-Know-how und eine sehr hohe Produktqualität, die auf Null-Fehler-Kultur und kontinuierlicher Qualitätsverbesserung gründet.
Hyundai bringt in die Kooperation seine Kompetenz bei der Entwicklung von Systemarchitekturen, der Systempartitionierung und beim Design elektronischer Steuereinheiten (ECU), sowie innovative Kostenoptimierung, strenge Qualitätskontrolle und kurze Time-to-Market-Zyklen ein
.
Gemeinsames Innovationszentrum
Die beiden Unternehmen haben ein gemeinsames Innovationszentrum eröffnet. Ziel des Hyundai Infineon Innovation Center (HIIC) ist es einerseits, Hyundais Automobil-Elektroniksysteme bezüglich Funktionalität und Kosten zu verbessern.
Andererseits gehört hierzu die gemeinsame Entwicklung elektronischer Systemarchitekturen, einschließlich des Designs von Steuereinheiten und applikationsspezifischer integrierter Schaltungen (ASICs). Diese werden in Fahrzeugen von Hyundai und Kia in der Motorsteuerung, Komfortelektronik und Sicherheitsanwendungen zum Einsatz kommen.
Das Innovationszentrum befindet sich am Yangjae-dong Hauptsitz der Hyundai-Kia-Gruppe in Seoul. Geleitet wird es von beiden Unternehmen. In der Anfangsphase steht die Entwicklung einer Systemarchitektur und der entsprechenden Chips für die Komfortelektronik im Vordergrund, zu der beispielsweise das Lichtsystem, die Klimaanlage und Türmodule gehören. Die ersten gemeinsam entwickelten Chips kommen voraussichtlich ab 2010 in Fahrzeugen der Marken Hyundai und Kia zum Einsatz.
Die Unternehmen wollen untersuchen, wie in Hyundai- und Kia-Fahrzeugen Kosten zu optimieren und Systeme zu verbessern sind. Geprüft wird dabei, welche Funktionen sich in applikationsspezifische Standardprodukte (ASSPs) oder applikationsspezifische integrierte Schaltungen (ASICs) integrieren lassen, und wie damit die derzeit erforderliche Anzahl von Systemkomponenten verringert werden kann.
Zur strategischen Zusammenarbeit sagte Dr. Hyun-Soon Lee, Technologie-Vorstand und Leiter der Entwicklungsabteilung bei Hyundai-Kia: „Mit der zunehmenden Anzahl von Halbleitern im Auto ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Fahrzeug- und Halbleiterhersteller unerlässlich, damit elektronische Systeme im Auto ein Höchstmaß an Zuverlässigkeit haben.“
„Die große Herausforderung der Automobilindustrie ist heute, höchste Qualität und innovative Technologien zu attraktiven Preisen anzubieten“, sage Peter Bauer, Mitglied des Vorstands und Leiter des Geschäftsbereichs Automotive, Industrial and Multimarket bei Infineon Technologies. „Die Zusammenarbeit mit dem Halbleiterhersteller sollte bereits in der Vorentwicklungsphase sehr eng sein. Durch die strategische Zusammenarbeit mit der Hyundai-Kia-Gruppe hat Infineon Einblick in deren Applikationsplanung und kann damit das richtige Produkt zur richtigen Zeit anbieten.“
Finanzielle Einzelheiten zu Kooperation, Innovationszentrum und Liefervereinbarungen gaben die Unternehmen nicht bekannt.
Marktposition von Hyundai und Infineon
Hyundai ist der weltweit sechstgrößte Automobilhersteller. Laut der aktuellen Studie des Marktforschungsunternehmens Strategy Analytics ist Infineon im Automobilbereich weltweit der zweitgrößte Halbleiterhersteller mit einem Anteil von 9,3 Prozent und der Weltmarktführer bei Leistungshalbleitern mit einem Weltmarktanteil von 22,5 Prozent.
Weitere Informationen zu den Aktivitäten von Infineon im Bereich Automobilelektronik finden Sie unter:
www.infineon.com/automotive
Über Hyundai
Seit seiner Gründung im Jahr 1967 ist aus der Hyundai Motor Company die Hyundai-Kia-Gruppe und damit in 2005 der sechstgrößte Automobilhersteller der Welt mit mehr als zwei Dutzend Tochterunternehmen geworden. Mit weltweit rund 68.000 Mitarbeitern erzielte Hyundai Motor einen Umsatz von 58,1 Milliarden US-Dollar (konsolidiert). Hyundais Autos, Lastwagen und Busse werden in mehr als 193 Ländern über etwa 5.000 Vertragshändler verkauft. Weitere Informationen unter
www.hyundai-motor.com
Pressekontakt bei Hyundai:
Herr Oles Gadacz
Telefon: +82 2-3464-2154;
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 42.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen (davon etwa 12.000 bei Qimonda) erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2006 (Ende September) einen Umsatz von 7,9 Milliarden Euro (davon 3,8 Milliarden Euro von Qimonda). Das Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter
www.infineon.com.
Informationsnummer
INFAIM200703.049
Pressefotos
-
(from the left)Woong-Chul YANG, Vice President of Hyundai-Kia Electrics Development Center, Dr. Hyun-Soon LEE, President of Hyundai-Kia R&D Division, Peter BAUER, Member of the Management Board, Executive Vice President, Head of Automotive, Industrial and Multitasked business group at Infineon, Claus GEISLER, Senior Vice President and General Manager, Automotive Power, InfineonINFAIM200703-049.jpg
(von links) Woong-Chul YANG, Vice President Hyundai-Kia Electrics Development Center, Dr. Hyun-Soon LEE, Technologie-Vorstand und Leiter der Entwicklungsabteilung bei Hyundai-Kia, Peter BAUER, Mitglied des Vorstands und Leiter des Geschäftsbereichs Automotive, Industrial and Multimarket bei Infineon Technologies, Claus GEISLER, Senior Vice President und General Manager, Automotive Power, Infineon Technologies AGJPG | 647 kb | 3322 x 2242 px