Infineon meldet Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahrs 2007
- Der Konzernumsatz lag im ersten Geschäftsquartal bei 2,13 Milliarden Euro. Der Umsatz für Infineon ohne Qimonda betrug 958 Millionen Euro.
- Der Konzern erzielte im ersten Geschäftsquartal ein Ebit von 216 Millionen Euro. Infineon ohne Qimonda verzeichnete im abgelaufenen Quartal ein Ebit von minus 9 Millionen Euro. Es gab keine nennenswerten Netto-Sonderaufwendungen im ersten Geschäftsquartal 2007.
- Infineon erzielte im ersten Geschäftsquartal einen Konzernüberschuss von 120 Millionen Euro, was zu einem verwässerten Ergebnis von 0,15 Euro pro Aktie führte.
- Im zweiten Geschäftsquartal 2007 erwartet Infineon für die Segmente ohne Qimonda – ohne Berücksichtigung von Sonderaufwendungen – Umsatz- und Ebit-Werte zumindest auf dem gleichen Niveau des ersten Geschäftsquartals. Nach dem Geschäftsverlust infolge der Insolvenz der deutschen BenQ Mobile setzt Infineon Restrukturierungsmaßnahmen um. Die hierfür notwendigen Aufwendungen fielen nicht wie bisher angenommen im ersten, sondern werden voraussichtlich im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs anfallen und signifikant unter den ursprünglich erwarteten 30 Millionen Euro liegen.
München, 29. Januar 2007 – Die Infineon Technologies AG (FSE/NYSE:IFX) hat heute die Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal 2007 vorgelegt. Der Umsatz betrug 2,13 Milliarden Euro und lag 7 Prozent unter dem Umsatz des vierten Geschäftsquartals 2006. Der Umsatz für Infineon ohne Qimonda ging gegenüber dem vorausgegangenen Quartal von 1,06 Milliarden Euro auf 958 Millionen Euro zurück. Wie erwartet, waren die Umsätze in den Segmenten Kommunikationslösungen sowie Automotive, Industrial & Multimarket rückläufig.
Das Konzern-Ebit stieg von 30 Millionen Euro im vorangegangenen Quartal auf 216 Millionen Euro im ersten Geschäftsquartal 2007. Der Ebit-Fehlbetrag für Infineon ohne Qimonda lag bei 9 Millionen Euro im ersten Geschäftsquartal. Es gab keine nennenswerten Netto-Sonderaufwendungen im ersten Geschäftsquartal 2007. Der Ebit-Fehlbetrag für Infineon ohne Qimonda betrug im Vorquartal 174 Millionen Euro. Darin enthalten waren Sonderaufwendungen in Höhe von 164 Millionen Euro, die hauptsächlich aus dem Börsengang Qimondas und der Insolvenz der deutschen BenQ Mobile resultierten. Ohne diese Sonderaufwendungen hätte der Ebit-Fehlbetrag für Infineon ohne Qimonda bei 11 Millionen Euro gelegen.
Infineon erzielte im ersten Geschäftsquartal 2007 einen Konzernüberschuss von 120 Millionen Euro, was zu einem verwässerten Ergebnis von 0,15 Euro pro Aktie führte.
„In einem schwierigen Geschäftsumfeld sind die Ergebnisse für das abgelaufene Quartal besser ausgefallen als ursprünglich erwartet. Für Infineon ohne Qimonda ist das Ebit – ohne Berücksichtigung von Sonderaufwendungen – trotz des Umsatzrückgangs nahezu unverändert geblieben. In einem weiterhin schwierigen Marktumfeld sollten wir im Segment Automotive, Industrial & Multimarket im laufenden Quartal zu Umsatzwachstum zurückkehren. Weiterhin stimmen uns eine Reihe von Design-Wins im Segment Kommunikationslösungen, insbesondere im Basisband-Geschäft, positiv“, erklärte Dr. Wolfgang Ziebart, Vorstandsvorsitzender der Infineon Technologies AG. „Auf Grund dieser Entwicklungen sind wir für die kommenden Quartale zuversichtlich.“
Ausblick auf das zweite Geschäftsquartal 2007
Im zweiten Geschäftsquartal 2007 erwartet Infineon für die Segmente ohne Qimonda – ohne Berücksichtigung von Sonderaufwendungen – dass die Umsatz- und Ebit-Werte zumindest das Niveau des ersten Geschäftsquartals erreichen. Umsatz und Ebit im Segment Automotive, Industrial & Multimarket sollten gegenüber dem vorangegangenen Quartal ansteigen. In den Segmenten Kommunikationslösungen sowie Konzernfunktionen und Eliminierungen werden bei Umsatz und Ebit vor Sonderaufwendungen ähnliche Werte wie im ersten Geschäftsquartal erwartet. Zurzeit geht Infineon davon aus, dass Sonderaufwendungen in Verbindung mit der Restrukturierung des Basisband-Geschäfts nach der Insolvenz der deutschen BenQ Mobile im zweiten Geschäftsquartal anfallen werden und nicht, wie bisher erwartet, im ersten Quartal. Diese Sonderaufwendungen werden signifikant unter den ursprünglich erwarteten 30 Millionen Euro liegen. Weitere Details zum Ausblick werden in den Ausführungen zu den einzelnen Segmenten bekannt gegeben.
Entwicklung der Segmente im ersten Geschäftsquartal 2007 und Ausblick
Automotive, Industrial & Multimarket (AIM)
Im ersten Geschäftsquartal 2007 entwickelte sich das Segment Automotive, Industrial & Multimarket leicht besser als ursprünglich erwartet. Der Umsatz lag bei 710 Millionen Euro und damit 4 Prozent unter dem Wert des Vorquartals. Das Ebit betrug 55 Millionen Euro.
Wie erwartet haben saisonale Effekte sowie die rückläufige US-Automobilproduktion zu einem Rückgang von Umsatz und Ebit im Geschäft mit Automobilelektronik geführt. In den Bereichen Industrieelektronik & Multimarket sowie Sicherheitslösungen & ASICs blieben Umsatz und Ebit insgesamt entsprechend den Erwartungen unverändert.
Automotive, Industrial & Multimarket: Ausblick auf das zweite Quartal des Geschäftsjahrs 2007
Für das zweite Geschäftsquartal 2007 erwartet Infineon eine Rückkehr zum Wachstum im Segment Automotive, Industrial & Multimarket. Das Unternehmen geht von einem leichten Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal sowie einer verbesserten Ebit-Marge aus.
Auf Grund positiver saisonaler Effekte erwartet Infineon trotz der anhaltenden Schwäche des US-Automobilmarkts im Vergleich zum Vorquartal steigende Umsätze im Geschäft mit Automobilelektronik. Die Ergebnisse in den Bereichen Industrieelektronik & Multimarket sowie Sicherheitslösungen & ASICs sollten das Niveau des vorangegangenen Quartals erreichen.
Kommunikationslösungen (COM)
Im ersten Geschäftsquartal 2007 betrug der Umsatz im Segment Kommunikationslösungen 236 Millionen Euro und lag damit 21 Prozent unter dem Wert des Vorquartals. Der Ebit-Fehlbetrag lag im ersten Geschäftsquartal bei 57 Millionen Euro.
Der Umsatzrückgang gegenüber dem Vorquartal in diesem Segment entsprach den Erwartungen und reflektiert im Wesentlichen den starken Umsatzrückgang von BenQ durch die Insolvenz der deutschen BenQ Mobile. Darüber hinaus begann im Geschäft mit drahtlosen Kommunikationslösungen wie erwartet die saisonal schwächere Phase. Der Umsatz im Geschäft mit Breitband-Zugangslösungen blieb im Vergleich zum vorausgegangenen Quartal nahezu unverändert.
Kommunikationslösungen: Ausblick auf das zweite Quartal des Geschäftsjahrs 2007
Für das zweite Geschäftsquartal 2007 erwartet Infineon im Segment Kommunikationslösungen die Umsatz- und Ebit-Werte etwa auf dem gleichen Niveau des Vorquartals. Der anhaltende Hochlauf der Produktion für neue Kunden bei Mobiltelefon-Plattformen sollte den typischen saisonalen Rückgang im Geschäft mit drahtlosen Kommunikationslösungen kompensieren. Für das Geschäft mit Breitband-Zugangslösungen erwartet Infineon eine stabile Umsatzentwicklung. Die umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen im Geschäft mit Mobilfunk-Plattformen werden voraussichtlich im dritten Geschäftsquartal 2007 zu einer Ebit-Verbesserung beitragen.
Qimonda
Qimonda hat im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2007 einen Umsatz von 1,17 Milliarden Euro erzielt. Das entspricht einem Rückgang von 5 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Das Ebit im ersten Quartal stieg nach Abzug auf konzernfremde Gesellschafter entfallender Ergebnisanteile auf 225 Millionen Euro gegenüber einem Ebit von 204 Millionen Euro im vierten Quartal des Geschäftsjahrs 2006.
Qimonda: Ausblick auf das zweite Quartal des Geschäftsjahrs 2007
Qimonda geht davon aus, dass das Unternehmen seine Bit-Produktion im zweiten Quartal des Geschäftsjahrs 2007 um 8 bis 12 Prozent steigern kann. Das Unternehmen erwartet, dass diese Bit-Steigerung aufgrund einer höheren Produktivität durch die fortlaufende Umstellung auf die Fertigungstechnologien mit Strukturgrößen von 90-nm-Technologie und darunter möglich wird. Qimonda erwartet zudem, dass der Anteil der Bit-Lieferungen für PC-fremde Anwendungen im nächsten Quartal deutlich über 50 Prozent bleiben wird.
Sonstige Geschäftsbereiche
Mit Abschluss der Ausgliederung von Qimonda zum 1. Mai 2006 werden in dem Segment Sonstige Geschäftsbereiche hauptsächlich Umsätze ausgewiesen, die Infineon in seiner 200-Millimeter-Produktionsstätte in Dresden mit dem Verkauf von Wafern an Qimonda im Rahmen von Produktionsvereinbarungen erzielt hat.
Konzernfunktionen und Eliminierungen
Mit Wirkung zum 1. Mai 2006 werden im Segment Konzernfunktionen und Eliminierungen die konzerninternen Umsätze aus dem Verkauf von Wafern aus der 200-Millimeter-Produktionsstätte von Infineon in Dresden an Qimonda eliminiert.
Der Ebit-Fehlbetrag lag im ersten Geschäftsquartal 2007 bei 4 Millionen Euro. Es gab keine nennenswerten Netto-Sonderaufwendungen. Der Ebit-Fehlbetrag von 121 Millionen Euro im Vorquartal enthielt Sonderaufwendungen in Höhe von 86 Millionen Euro, hauptsächlich aus dem Börsengang Qimondas, Restrukturierungsmaßnahmen in einigen Produktionsstätten und Wertminderungen von langlebigen Vermögensgegenständen.
Sonstige Geschäftsbereiche, Konzernfunktionen und Eliminierungen: Ausblick auf das zweite Quartal des Geschäftsjahrs 2007
Für das zweite Geschäftsquartal 2007 erwartet Infineon im Segment Sonstige Geschäftsbereiche und bei Konzernfunktionen und Eliminierungen, dass Umsatz und Ebit – ohne Berücksichtigung von Sonderaufwendungen – gegenüber dem Vorquartal nahezu gleich bleiben. Zurzeit geht Infineon davon aus, dass die Sonderaufwendungen für den Umbau des Basisbandgeschäfts nach der Insolvenz der deutschen BenQ Mobile im zweiten Geschäftsquartal anfallen werden und nicht, wie bisher erwartet, im ersten Quartal. Das Unternehmen arbeitet weiterhin an Maßnahmen, um die Gesamthöhe der damit verbundenen Sonderaufwendungen zu reduzieren und gleichzeitig die angestrebten Einsparungen beizubehalten. Infineon geht davon aus, dass diese Sonderaufwendungen signifikant unter den ursprünglich erwarteten 30 Millionen Euro liegen werden. Bei den Konzernfunktionen und Eliminierungen werden auch weiterhin die konzerninternen Umsätze zwischen Infineon und Qimonda eliminiert.
Alle Finanzdaten sind vorläufig und ungeprüft.
Telefonkonferenzen für Analysten und Presse
Die Infineon Technologies AG wird am 29. Januar 2007 um 10.00 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren (in englischer Sprache) durchführen, um über die Entwicklungen des Unternehmens im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2007 zu informieren. Darüber hinaus findet um 11.30 Uhr eine Presse-Telefonkonferenz des Vorstands statt. Diese Pressekonferenz wird in Deutsch und Englisch über das Internet übertragen. Die Konferenzen werden live und als Download auf der Website von Infineon unter http://www.infineon.com verfügbar sein.
Weitere wichtige Geschäftsereignisse in den Segmenten von Infineon im ersten Quartal des Geschäftsjahrs 2007 finden Sie im PDF-Download.
H I N W E I S
Dieser Quartalsbericht enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen über unser zukünftiges Geschäft. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen umfassen Aussagen zu zukünftigen Entwicklungen des weltweiten Halbleitermarktes, einschließlich des Marktes für Speicherprodukte, Infineons zukünftigem Wachstum, den Vorteilen von Forschungs- und Entwicklungskooperationen und Aktivitäten, unseren geplanten zukünftigen Investitionen in die Erweiterung und Modernisierung unserer Fertigungskapazitäten, die Einführung von neuen Technologien in unseren Betrieben, die fortlaufende Umstellung unserer Produktionsprozesse auf kleinere Strukturbreiten, die Kostenersparnisse solcher Umstellungen und anderer Initiativen, unseren erfolgreichen Technologieentwicklungen basierend auf Industriestandards, unserer Fähigkeit auf Basis unserer Technologie für uns rentable Produkte anbieten zu können, unserer Fähigkeit unsere Kostensenkungs- und Wachstumsziele zu erreichen, sowie den Auswirkungen der Ausgliederung unseres Speicherbereichs in die Qimonda AG, deren Börsengang und zukünftigen Verkäufen von Qimonda Aktien und anderen Finanzmaßnahmen in diesem Zusammenhang. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen sind von einer Vielzahl von Unsicherheiten abhängig. Dazu gehören die Entwicklung von Preis und Nachfrage von Halbleiterprodukten im allgemeinen und unseren Produkten im besonderen, der Erfolg von Entwicklungsaktivitäten von uns, sowie mit unseren Partnern, der Erfolg unserer Anstrengungen neue Fertigungsprozesse in unsere Betriebe einzuführen, die Aktivitäten unserer Wettbewerber, die Verfügbarkeit von Mitteln für unser geplantes Wachstum, das Ergebnis von kartellrechtlichen Untersuchungen und anderen Rechtsstreitigkeiten, sowie anderen Faktoren, die sowohl in diesem Dokument genannt sind als auch unter der Überschrift Risikofaktoren (‚Risc Factors’) unserem Jahresbericht 20-F zu entnehmen sind, den wir am 30. November 2006 bei der amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht haben. Unsere tatsächlichen Geschäftsergebnisse können wesentlich von unseren in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Infineon übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.
Informationsnummer
INFXX200701-035