Infineon Technologies kündigt ProMOS Aktionärsvertrag mit Mosel Vitelic

01.10.2002 | Wirtschaftspresse

München, 4. Oktober 2002 - Infineon Technologies hat den Aktionärsvertrag mit Mosel Vitelic über das gemeinsame Joint-Venture ProMOS Technologies, Hsinchu, Taiwan, zum 1. Januar 2003 gekündigt. Infineon sah sich aufgrund wiederholter und schwerwiegender Vertragsbrüche durch Mosel Vitelic, die Infineon mehrfach und erfolglos beanstandet hatte, zu diesem Schritt gezwungen.

Mit der Aufkündigung des Aktionärsvertrags endet auch die Abnahme-Vereinbarung der beiden Unternehmen, nach der Infineon und Mosel Vitelic Produkte von ProMOS beziehen. Derzeit kann ProMOS seine Produkte nur aufgrund des Lizenzabkommens mit Infineon fertigen. Infineon beabsichtigt mit ProMOS ein neues Lieferabkommen zu verhandeln.

Trotz der Beendigung des Aktionärsvertrags mit Mosel Vitelic bleibt Infineon ein großer Anteilseigner bei ProMOS Technologies und wird auch weiterhin im Verwaltungsrat stark vertreten sein, um die Interessen von ProMOS zu unterstützen.

Über Infineon


Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 33.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2001 (Ende September) einen Umsatz von 5,67 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Informationsnummer

INFXX2002010.001 e