TTTech und Infineon geben Gas beim Autonomen Fahren
Gemeinsame Veröffentlichung von TTTech und Infineon Technologies
München und Wien, Österreich, 7. März 2016 – Das zentrale Fahrerassistenzsteuergerät „zFAS“ integriert zahlreiche Funktionen moderner Fahrerassistenzsysteme (FAS). Entwickelt hat es die TTTech unter der Leitung der AUDI AG. Mit Mikrocontrollern der Infineon Technologies AG führt das zFAS-Steuergerät umfangreiche Sensordaten des Fahrzeugs zusammen. Höchste Rechenleistung und die Einhaltung strikter Sicherheitsvorgaben sind dank der Mikrocontroller möglich.
Die zentrale Steuerungsplattform zFAS erfüllt schon heute die hohen Anforderungen aktiver und passiver Assistenzsysteme. Zudem ermöglicht sie etwa pilotiertes Fahren im Stau und automatisches Parken. Dabei müssen ihre Funktionssicherheit, Konnektivität und Rechenleistung sehr hohe Ansprüche erfüllen. Grund dafür sind die wachsende funktionale Integration und die Aufbereitung und Zusammenführung sicherheitskritischer Sensordaten in Echtzeit. Die Entwickler der Multicore-Prozessorplattform haben dies berücksichtigt: Kernbestandteil der Plattformsteuerung ist das Deterministic Ethernet von TTTech, ein zuverlässiger, echtzeitfähiger Ethernet-Backbone. Das Deterministic Ethernet priorisiert die Datenpakete unterschiedlichster Anwendungen nach Kritikalität und stellt dann deren schnellstmögliche Verarbeitung sicher. Darüber hinaus verwendet TTTech seine TTIntegration Middleware, um die Applikation auf mehreren miteinander vernetzten Multicore-Mikrocontrollern auszuführen.
Gemeinsam mit Audi wählte TTTech für zFAS den Mikrocontroller AURIX™ TC297T von Infineon. Die AURIX-Familie umfasst verschiedenste Multicore-Mikrocontroller für höchste Ansprüche. „Unser AURIX-Mikrocontroller ist das Herzstück des fortschrittlichen zFAS-Steuergeräts und darauf sind wir stolz“, sagte Thomas Böhm, der bei Infineon die Mikrocontroller für Autonomes Fahren verantwortet. „Damit erweitern wir unsere erfolgreiche Partnerschaft mit TTTech.“ Die AURIX TC297T Mikrocontroller von Infineon verfügen über eine Lockstep-Architektur sowie eine spezielle Sicherheitsmanagement-Einheit. Damit unterstützen sie verschiedene Sicherheitsfunktionen, bis hin zu ASIL D.
„zFAS ist ein Meilenstein auf dem Weg zu hochintegrierten Steuerungsplattformen für die Fahrerassistenz“, sagte Marc Lang, Direktor, Sales & Marketing bei TTTech Automotive. „Die hochentwickelten Mikrocontroller von Infineon und die Echtzeit-Ethernet-Lösungen von TTTech sind Schlüsselkomponenten für das innovative zFAS-Fahrassistenzsystem.“
Auf der Grundlage des AURIX TC297T von Infineon und des hauseigenen Deterministic Ethernet entwickelte TTTech die Evaluierungsplattform TTA Drive für Fahrerassistenz-Steuergeräte. Damit können Autohersteller schon in einer frühen Phase der Serienentwicklung unterschiedliche Anwendungsmodule schnell und einfach integrieren. Dieser Integrationsprozess wird auch von der Software TTIntegration und einem speziell für TTA Drive entwickelten Tool-Set unterstützt.
Seit einer Kapitalerhöhung im März 2015 ist Infineon an der TTTech beteiligt, dem Spezialisten für hochzuverlässige und vernetzte und sicherheitsrelevante Steuerungen in Fahrzeugen.
Bereits seit vielen Jahren nutzt TTTech Mikrocontroller von Infineon, unter anderem den leistungsstarken Mikrocontroller XC2287 für die Universal-Steuereinheit HY-TTC 50. Daneben wurden AURIX-Mikrocontroller von Infineon in TTTechs neuem Automotive Ethernet Switch Hermes integriert. Mit diesem lassen sich verschiedene Kommunikationsstandards wie Audio-Video Bridging (AVB), Time-Sensitive Networking (TSN) und Time-Triggered Ethernet (SAE AS6802) kombiniert verwenden.
Über TTTech Automotive GmbH
TTTech Automotive ist eine Tochtergesellschaft der TTTech Computertechnik AG und stellt zuverlässige Steuergeräteplattformen und Softwarelösungen mit höchster Sicherheitseinstufung nach ISO 26262 / ASIL D bereit. Die modularen, zertifizierten Hardware- und Softwarelösungen werden zur Steuerung und Überwachung von Elektro- und Hybridantrieben sowie im Fahrdynamik- und Fahrerassistenzbereich in Serie eingesetzt. Zur Absicherung der Fahrzeugfunktionen wird die Angebotspalette durch intelligente Datenlogger und Testgeräte für den Vernetzungsbereich komplettiert. TTTech Automotive ist Premium Member des FlexRay- und AUTOSAR-Konsortiums und unterstützt diese offenen Standards für die Elektronikarchitektur in Automobilen mit Produkten und Lösungen.
Weitere Informationen zu Unternehmen und Produkten erhalten Sie unter www.tttech-automotive.com oder products@tttech-automotive.com.
Pressekontakte bei TTTech Computertechnik AG
Marco Lehner
Marketing Communications
Tel: +43 1 585 34 34-473
Fax: +43 1 585 34 34-90
Email: pr@tttech.comSchönbrunner Straße 7
A-1040 Wien
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 35.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2015 (Ende September) einen Umsatz von rund 5,8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Follow us: twitter.com/Infineon - facebook.com/Infineon - plus.google.com/+Infineon
Informationsnummer
INFATV201603-038
Pressefotos
-
Thomas Böhm, Director, Automotive Chassis & Safety Mikrocontroller, Infineon Technologies AGBoehm_Thomas_InfineonJPG | 810 kb | 1024 x 1535 px
-
Marc Lang, Director Sales & Marketing Automotive, TTTech Automotive GmbHLang_Marc_TTTechJPG | 1,71 mb | 1469 x 2126 px