Infineon verbessert Sicherheit von vernetzten Computersystemen: BSI zertifiziert industrieweit ersten TPM-Chip mit SPI-Schnittstelle
München und San Francisco, USA, 23. April 2014 – Infineon Technologies setzt im Bereich der IT-Sicherheit erneut Maßstäbe. Das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) hat mit dem neuen OPTIGA™ TPM (Trusted Platform Module) erstmals einen TPM-Chip mit SPI (Serial Peripheral Interface)-Schnittstelle zertifiziert. Das Zertifikat gemäß dem international anerkannten Sicherheitsstandard Common Criteria EAL4+ wurde gestern bei der RSA Cyber-Sicherheitskonferenz in San Francisco übergeben. Die Zertifizierung durch unabhängige Institutionen wie dem BSI gibt Systemherstellern und Verbrauchern Orientierungshilfe, damit sie vertrauenswürdige Lösungen leicht erkennen und auswählen können.
Die OPTIGA ™ TPM-Chips sind mit einem Datentresor für IT-Systeme vergleichbar. Sie werden für traditionelle Computeranwendungen aber auch eingebettete Lösungen oder Mobilgeräte wie Tablets verwendet. Mit dem nun zertifizierten
TPM 1.2 mit der weit verbreiteten SPI-Schnittstelle führt Infineon eine neue Generation von Chips ein. Diese sind für PCs ideal geeignet, eröffnen aber auch weitere Einsatzmöglichkeiten in zunehmend vernetzten industriellen wie auch Embedded Systemen. Beispielsweise im Bereich IoT (Internet of Things)- Router und Gateways bis hin zu Überwachungskameras. Diese profitieren davon, dass die SPI-Schnittstelle Daten mit hoher Geschwindigkeit übertragen kann und zugleich den Programmieraufwand senkt. OPTIGA™ TPM-Chips nutzen gesicherte Verschlüsselungstechnologien und den flexibel programmierbaren SOLID FLASH™-Speicher von Infineon.
Die Trusted Computing Group (TCG) definiert die Spezifikation des Trusted Platform Module (TPM) und wird von Unternehmen wie Microsoft, Intel oder IBM unterstützt. Diese Hardware-basierten Lösungen verbessern die IT-Sicherheit von PCs wie auch vielen weiteren Anwendungen. Infineon ist Marktführer bei TPMs und hat bereits die ersten Chips gemäß dem neuen Standard TPM 2.0 auf den Markt gebracht. Diesen Vorsprung baut Infineon nun weiter aus.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.infineon.com/tpm
Über Infineon
Die InfineonTechnologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleitern. Produkte und Systemlösungen von Infineon helfen bei der Bewältigung von drei zentralen Herausforderungen der modernen Gesellschaft: Energieeffizienz, Mobilitätund Sicherheit. Mit weltweit rund 29.800 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2014 (Ende September) einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro. Im Januar 2015 übernahm Infineon den US-Konzern International Rectifier Corporation, führend in Technologien für Power Management, mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar (Geschäftsjahr 2014, per 29. Juni) und rund 4.200 Beschäftigten.
Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Informationsnummer
INFCCS201504-048
Pressefotos
-
Infineon verbessert Sicherheit von vernetzten Computersystemen: BSI zertifiziert industrieweit ersten TPM-Chip mit SPI-SchnittstelleOPTIGA-TPM-SLB9670-1.2PNG | 712 kb | 1500 x 1025 px
-
Infineon verbessert Sicherheit von vernetzten Computersystemen: BSI zertifiziert industrieweit ersten TPM-Chip mit SPI-SchnittstelleTrusted-ComputingPNG | 1,13 mb | 1500 x 1001 px