CES 2016: Virtuelle Realität auf dem Smartphone mit 3D-Bildsensorchips REAL3™ von Infineon
Gemeinsame Veröffentlichung von Infineon Technologies und pmdtechnologies
München und Siegen, 17. Dezember 2015 – Schnell und realitätsnah können mobile Endgeräte ihre Umgebung künftig dreidimensional erfassen. Das ermöglichen 3D-Bildsensorchips der Infineon Technologies AG und der pmdtechnologies gmbh. Sehr realistische Virtual- und Augmented-Reality-Spielerlebnisse werden durch REAL3™ in Head-Mounted-Devices möglich. Diese beziehen die Interaktion der Hände des Spielers und seine Umgebung ins Spiel mit ein. Weitere Anwendungen sind die Vermessung von Räumen und Objekten, die Indoor-Navigation und die Umsetzung von speziellen Foto-Effekten.
Infineon und pmd präsentieren die neuesten 3D-Bildsensorchips der REAL3-Familie auf der CES 2016 in Las Vegas. Gegenüber der Vorgängerversion hat sich die optische Empfindlichkeit der 3D-Bildsensoren weiter verbessert und ihr Stromverbrauch reduziert. Zudem nimmt die verbaute Elektronik nur wenig Raum ein. Die Chips ermöglichen in Mobiltelefonen jetzt Mini-Kamerasysteme, die 3D-Tiefendaten messen.
Hohe Empfindlichkeit mittels Mikrolinsen
Reichweite und Messgenauigkeit der Kamera hängen neben der Intensität des abgestrahlten und reflektierten Infrarotlichts wesentlich ab von der Pixelempfindlichkeit der 3D-Bildsensorchips. Im Vergleich zu ihrer Vorgängerversion ist die optische Pixelempfindlichkeit der neuen 3D-Bildsensorchips doppelt so hoch. Sie liefern bei nur halber abgestrahlter Lichtleistung die gleiche Messqualität. Damit können Hersteller von Kamerasystemen für mobile Geräte nicht nur die Infrarot-Beleuchtung kostengünstiger auslegen – auch der Systemstromverbrauch der Kamera wird fast halbiert.
Auf jedem der Bildpunkte des 3D-Bildsensorchips befindet sich eine Mikrolinse. Dadurch wird der Großteil des einfallenden Lichts auf die sensitive Fläche eines Pixels gerichtet: Es geht so gut wie keine Lichtenergie mehr auf inaktiven Flächen verloren und die optische Pixelempfindlichkeit ist signifikant höher.
Optimierter Formfaktor: Sensorfläche halbiert
Die zur CES vorgestellten 3D-Bildsensorchips sind für mobile Geräte optimiert; hier genügt für die meisten Anwendungen eine Auflösung von 38.000 Pixeln. Die bisherige 100.000-Pixel-Matrix wurde verkleinert und andere Funktionsblöcke wie die Analog/Digital-Wandler bezüglich Chipfläche und Leistungsumfang angepasst. Die Systemkosten sind geringer: Die Sensor-Chipfläche wurde nahezu halbiert und wegen der geringeren Auflösung sind auch kleinere und kostengünstigere optische Linsen möglich.
Neue 3D-Bildsensorchips mit 19.000, 38.000 und 100.000 Pixeln
Die drei neuen REAL3 3D-Bildsensorchips sind mit Mikrolinsen ausgestattet und verfügen über nahezu den gleichen Umfang an optischer Leistung und Funktionalität. Nur in ihrer Auflösung unterscheiden sie sich: der IRS1125C arbeitet mit 352 x 288 Pixeln, der IRS1645C mit 224 x 172 Pixeln und der IRS1615C mit 160 x 120 Pixeln. IRS1645C und IRS1615C sind dabei im Vergleich zum IRS1125C auf halber Chipfläche realisiert.
Google-Projekt „Tango“ mit Infineons 3D-Bildsensorchip IRS1645C
Der IRS1645C eignet sich besonders für den Einsatz in mobilen Geräten. Infineon ist gemeinsam mit pmdtechnologies Partner im Google-Projekt „Tango“. Bei „Tango“ werden Mobiltelefone und Tablets zur Raumerfassung mit einer speziellen optischen Sensorik ausgestattet. Dazu zählt auch eine 3D-Kamera mit dem 3D-Bildsensorchip IRS1645C von Infineon. Anwendungen sind Augmented-Reality, Indoor-Navigation und Raumvermessung. Die komplette 3D-Kamera für Google „Tango“, mit dem IRS1645C und der aktiven Infrarot-Beleuchtung mit einem Laser, ist auf einer Fläche von etwa 10 mm x 20 mm untergebracht. Bei einer Reichweite von bis zu 4 Metern, einer Messgenauigkeit von 1 Prozent der Entfernung und einer Frame-Rate von 5 fps (Frames pro Sekunde) benötigt das 3D-Kamera-Subsystem weniger als 300 mW im aktiven Betrieb.
Time-of-Flight-Prinzip (ToF)
Die 3D-Bildsensorchips funktionieren mit Infrarotlicht und nutzen das Time-of-Flight (ToF)-Messprinzip: Für jeden einzelnen seiner Bildpunkte (Pixel) misst der 3D-Bildsensorchip die Laufzeit des von einer Kamera abgestrahlten Infrarotlichts zu Objekten und zurück. Zeitgleich erkennt jeder der Bildpunkte auch den Helligkeitswert der Objekte.
Der IRS1125C ist ab dem ersten Quartal 2016 im Volumen verfügbar. Der Produktionsstart für die kleineren IRS1645C und IRS1615C ist für das zweite Quartal 2016 geplant. Alle drei Typen werden ausschließlich als Bare-Die geliefert, um maximale Design-Flexibilität bei möglichst geringen Systemkosten zu erlauben.
Über die Kooperation von Infineon und pmdtechnologies
Infineon hat die REAL3 3D-Bildsensorchips gemeinsam mit pmdtechnologies gmbh aus Siegen entwickelt. Die technische Unterstützung bei Kunden übernehmen beide Unternehmen gemeinsam. Der Beitrag von pmdtechnologies zur neuen Chipfamilie ist die ToF-Pixelmatrix. Infineon steuert alle Funktionsblöcke zur System-on-Chip (SoC)-Integration bei und entwickelte den Fertigungsprozess. Produziert werden die 3D-Bildsensorchips im Infineon-Werk in Dresden mit einem für ToF optimierten CMOS-Prozess mit Mikrolinsen-Technologie.
Infineon und pmdtechnologies auf der CES 2016
Auf der Consumer Electronics Show 2016 in Las Vegas (6.-9. Januar 2016) werden Infineon und pmd die Leistungsfähigkeit der 3D-Bildsensoren in Demonstrationen und Konzeptdesigns für Mobiltelefon- und Head-Mounted-Device-Anwendungen zeigen. Anfragen zur Terminabsprache für Interviews unter events@pmdtec.com
Technische Informationen zu 3D-Bildsensorchips von Infineon sind erhältlich unter www.infineon.com/3d-imaging. Informationen zu Prototypenkameras und der pmd-Technologie erhalten Sie unter www.pmdtec.com
Über pmdtechnologies
Die pmdtechnologies gmbh ist ein nach dem fabless-Modell arbeitendes Halbleiterunternehmen mit Sitz in Siegen, welches weltweit führend im Design von CMOS-basierten 3D Time-of-Flight (ToF)-Bildsensoren ist. Die Firma wurde 2002 gegründet und besitzt über 150 weltweite Patente zu pmd (Photonen-Misch-Detektor)-basierten Anwendungen, dem pmd-Prinzip und dessen Umsetzung.
Zu den möglichen Anwendungsfeldern der pmd-Sensoren zählen Industrie und Automatisierungstechnik, autonome Robotik, Automotive, Überwachungs- und Medizintechnik sowie etliche Bereiche des Consumer Marktes. Bis heute hat die pmdtechnologies gmbh bereits 1 Millionen pmd-Sensoren verkauft. Weitere Informationen finden Sie unter www.pmdtec.com
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer und umweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist der Schlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 35.400 Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2015 (Ende September) einen Umsatz von rund 5,8 Milliarden Euro. Infineon ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infineon.com
Informationsnummer
INFATV201512-017
Pressefotos
-
Die neuen Bildsensorchips der REAL3™-Familie (links: IRS1125C, rechts: IRS16x5C) werden als Bare Die geliefert, um maximale Design-Flexibilität bei möglichst geringen Systemkosten zu erlauben.REAL3_image_sensor_chips_2JPG | 107 kb | 1600 x 1200 px