Infineon erweitert sein marktführendes CoolMOS™ Portfolio um die neue 600V P6 Produktfamilie und setzt Maßstäbe im Preis-Leistungsverhältnis
Neubiberg, 8. November 2012 – Die Infineon Technologies AG präsentiert die neue 600V CoolMOS™ P6 Produktfamilie, die entwickelt wurde, um größere Wirkungsgrade und gleichzeitig einfache Handhabung zu ermöglichen. Sie schließt die Lücke zwischen Technologien, die auf maximale Leistung (CoolMOS™ CP) abzielen und solchen, die auf einfache Handhabbarkeit ausgerichtet sind (z.B. CoolMOS™ C6 oder E6). P6 bietet hohe Leistung in hart und weich schaltenden PFC (Power Factor Correction)- und PWM (Pulse-Width Modulation)-Topologien, wie sie in Servern, Telekommunikationsgleichrichtern, PC-Stromversorgungen und Spielkonsolen vorkommen. Dank des vielfältigen Produktportfolios bietet die CoolMOS™ P6 Familie für Superjunction-Bausteine das aktuell beste Preis-Leistungsverhältnis auf dem Markt.
„Mit der neuen und hochinnovativen CoolMOS™ P6 Technologie eröffnet Infineon seinen Kunden die Möglichkeit, sehr hohe Umwandlungseffizienz mit kürzeren Systementwicklungszeiten zu vereinbaren“, sagte Jan-Willem Reynaerts, Leiter des Produktbereichs High Voltage Power Conversion bei Infineon Technologies. „Die einzigartige Kombination der Produkteigenschaften von P6 mit der bewährten Qualität und Zuverlässigkeit der CoolMOS™ Technologie untermauert die führende Rolle von Infineon im Bereich Leistungsumwandlung.“
CoolMOS™ P6 ermöglicht aufgrund der geringen Gate-Ladung (Qg) insbesondere bei niedriger Last einen verbesserten Wirkungsgrad. Die Produktfamilie verfügt über eine höhere Schwellenspannung (Vth), was zu einem früheren und effizienteren Ausschaltverhalten in weich schaltenden Anwendungen führt. Dank der robusten Body-Diode ist P6 nicht nur in hart schaltenden PFC- sondern auch in weich schaltenden PWM-Stufen (z.B. LLC) einsetzbar.
Optimierte integrierte Gate-Widerstände (Rg) sorgen für eine optimale Balance zwischen Wirkungsgrad und Nutzerfreundlichkeit sowie für gut zu steuerndes Schaltverhalten. Der im Vergleich zu bisherigen Technologien steilere Spannungsanstieg (dv/dt) garantiert hohe Robustheit und bessere Schalteffizienz.
Verfügbarkeit
Muster der 600V CoolMOS™ P6 Produkte sind ab dem vierten Quartal 2012 verfügbar. Die Serienfertigung beginnt voraussichtlich im ersten Quartal 2013.
Weitere Informationen über die neue 600V CoolMOS™ P6 Familie von Infineon gibt es unter www.infineon.com/p6.
Über Infineon
Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen an, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 26.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2011 (Ende September) einen Umsatz von 4 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com
Informationsnummer
INFPMM201210.013
Pressefotos
-
Infineon erweitert sein marktführendes CoolMOS™ Portfolio um die neue 600V P6 Produktfamilie und setzt Maßstäbe im Preis-Leistungsverhältnis600V_CoolMOSJPG | 438 kb | 2126 x 1535 px