Innovative Medical Platform Lösung von Infineon für vielfältige elektronische Anwendungen im Wachstumsmarkt Medizintechnik

28.09.2010 | Market News

Neubiberg – 28. September 2010 – Infineon Technologies hat eine neue, innovative Plattformlösung für leistungsfähige Medizintechnik-Geräte eingeführt. Die Medical Platform MD8710 von Infineon basiert auf der Integration von Standard-Funktionen. Sie kann durch den intelligenten Einsatz der Funktionen in ganz unterschiedlichen elektronischen Anwendungen in der Medizintechnik integriert werden. Mögliche Einsatzfelder sind elektronische Blutzucker- und Blutdruck-Messgeräte, elektrochemische Analysen oder Fitnessgeräte, die ihre Messwerte automatisch auch per Mobilfunk an den Computer des Arztes oder die Klinik übermitteln können. Marktforscher von InMedica schätzen, dass allein im Bereich Elektronik für Telemedizin im Jahre 2013 weltweit bereits mehr als zwei Millionen Geräte verkauft werden.


Die kundespezifische Analyse-Software der Medical Platform von Infineon kann auf einem stromsparenden, hoch-performantem ARM Cortex R4 Prozessor implementiert werden. Die analoge Analysestufe der Plattform erlaubt Mehrfach-Stimuli mit synchroner Messung, was den Einsatz in allen Foto- oder Sensor-Anwendungen einfach macht. Das intelligente Akku-Lademanagement der neuen Lösung von Infineon spart zudem viel Platz und ermöglicht portable, Batterie-betriebene Geräte in kleinsten Formaten. Somit können deutlich kostengünstigere und energieeffizientere medizintechnische Geräte entwickelt und hergestellt werden. Neben den Standard-Übertragungstechniken wie USB oder Bluetooth für eine einfache und sichere Übermittlung von Daten, bietet Infineon als Mitglied der Continua Health Alliance auch Support für die entsprechenden Datenaustausch-Protokolle und -Standards.


„Mit der neuen Medical Platform hilft Infineon bei der Entwicklung von medizintechnischen Geräten für kosteneffiziente Diagnosen und Behandlungen“, sagte Kurt Marquardt, Senior Director Marketing ASIC& Power IC von Infineon Technologies. „Die Plattform ermöglicht anspruchsvollste Medizin-Messtechnik in portablen Formaten.“


Verfügbarkeit


Die Medical Platform steht als Entwicklungsplattform mit dem integrierten Baustein MD8710 über Distributoren ab sofort zur Verfügung.


Zusätzliche Informationen über die Medical Platform von Infineon finden Sie unter www.infineon.com/medizin

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Mobilität sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 25.650 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2009 (Ende September) einen Umsatz von 3,03 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt OTCQX International Premier unter dem Symbol „IFNNY" notiert.

Informationsnummer

INFIMM201009.071

Pressefotos

  • Innovative Medical Platform Lösung von Infineon für vielfältige elektronische Anwendungen im Wachstumsmarkt Medizintechnik
    Innovative Medical Platform Lösung von Infineon für vielfältige elektronische Anwendungen im Wachstumsmarkt Medizintechnik
    Medical_Platform_medium

    JPG | 227 kb | 1280 x 660 px

  • Innovative Medical Platform Lösung von Infineon für vielfältige elektronische Anwendungen im Wachstumsmarkt Medizintechnik
    Innovative Medical Platform Lösung von Infineon für vielfältige elektronische Anwendungen im Wachstumsmarkt Medizintechnik
    Medical_Platform_plain_medium

    JPG | 249 kb | 1228 x 1023 px

  • Innovative Medical Platform Lösung von Infineon für vielfältige elektronische Anwendungen im Wachstumsmarkt Medizintechnik
    Innovative Medical Platform Lösung von Infineon für vielfältige elektronische Anwendungen im Wachstumsmarkt Medizintechnik
    Blutdruckmessgeraet_medium

    JPG | 251 kb | 1280 x 853 px