Infineon bietet hervorragende Kontaktlos-Technologie für Government-ID und Payment: Neue SLE 78CL-Chipkartencontroller-Familie mit Dual-Interface und innovativen digitalen Sicherheitsfunktionen

17.11.2009 | Market News

Neubiberg und Paris, 17. November 2009 – Als eines der führenden Unternehmen bei Kontaktlos-Technologien für Chipkarten- und andere Sicherheitsanwendungen hat Infineon Technologies heute auf der Pariser Fachmesse „Cartes & Identification 2009“ seine neuen Sicherheitscontroller mit Dual-Interface vorgestellt. Die neue SLE 78CL-Familie bietet für Kontaktlos-Anwendungen bisher nicht gekannte innovative Sicherheitsmechanismen. Sie integriert die von der Chipkartenbranche preisgekrönte „Integrity Guard“-Sicherheitstechnologie für hardware-basierte Sicherheit. Infineon hat sie für die nächste Generation der Anwendungen Payment und Government-Identifikation (ID) im Chipkartenformat und anderen Formaten entwickelt.


Hardware-basierte Sicherheit wird immer mehr zum differenzierenden Faktor in Chipkarten- und Sicherheitsanwendungen. Besonders eGovernment-Dokumente, die bis zu zehn Jahren und länger gültig sind, brauchen langfristig ausgelegte chipbasierte Sicherheitstechnologien. Will man in den Bereichen Payment und Government-Identifikation erfolgreich sein, muss man neben der auf langfristigen Einsatz angelegten Sicherheit robuste, qualitativ hochwertige Produkte mit hervorragender Kontaktlos-Leistung liefern.


Diese Anforderungen erfüllt Infineon mit der SLE 78CL-Familie. Die SLE 78CL-Mikrocontroller bieten vollständige Fehlererkennung sowie umfassende, hardware-basierte Verschlüsselung über den gesamten Datenpfad. Das schließt die Dual-CPU, alle Speicher (EEPROM, Flash, ROM, RAM), Caches und Busse ein.


Die beiden CPU’s des Mikrocontrollers nutzen bei ihren hardware-verschlüsselten Berechnungen unterschiedliche Schlüssel. Sie vergleichen ihre Berechnungen unablässig und können deshalb fehlerhafte Zustände umgehend feststellen. Wird ein Fehler oder ein Angriffsversuch entdeckt, entscheidet der Sicherheitscontroller, ob die Rechenoperation fortgeführt oder Alarm ausgelöst und die Rechenoperation automatisch abgebrochen wird.


Die SLE 78CL-Familie kombiniert die „Integrity Guard“-Sicherheitstechnologie mit einer anspruchsvollen Low-Power-Architektur. Sie erhöht damit das Sicherheitslevel für Kontaktlos-Anwendungen und hält gleichzeitig die sehr hohen Anforderungen an Stromverbrauch und Zeitvorgaben ein. Ein wesentlicher Bestandteil der Low-Power-Architektur ist die automatische Angleichung der internen Datenverarbeitungsgeschwindigkeit der SLE 78CL-Chips an die verfügbare Energie aus dem elektromagnetischen Feld des Lesergeräts. Damit kann der kontaktlose Sicherheitscontroller seine Aufgaben schon bei sehr geringen Feldstärken beginnen. Da Chipkarten und eGovernment-Dokumente üblicherweise über keine Batterie verfügen, werden die Kontaktlos-Chips mit der für ihren Betrieb notwendigen Energie aus dem elektromagnetischen Feld des Lesegerätes versorgt.


Die Mitglieder der SLE 78CL-Familie unterstützen die gesamte Bandbreite der kontaktlosen Proximity-Schnittstellen wie z. B. ISO/IEC 14443 Typ B und Typ A. Ihre Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 848 kbit/s senkt Transaktionszeiten ganz erheblich und ermöglicht schnelle und komfortable Interaktion, selbst wenn hohe Datenmengen – wie z. B. bei elektronischen Reisepässen üblich – zu übertragen sind.


Die SLE 78CL-Produkte werden gemäß des internationalen Standards „Common Criteria EAL 5+ (hoch)“ und des Payment-Standards EMVCo sicherheitszertifiziert.


Verfügbarkeit der SLE 78CL-Familie


Derzeit sind sechs Mitglieder der SLE 78CL-Familie verfügbar. Sie unterscheiden sich in ihren Speichergrößen und bieten zwischen 244 kBytes und 288 kBytes an ROM-Speicher (beispielsweise für das Betriebssystem) und zwischen 36 kBytes und 144 kBytes für EEPROM und die Datenhaltung. Spezielle Koprozessoren für symmetrische und asymmetrische Verschlüsselungsoperationen wie 3-DES (Triple Data Encryption Standard), AES (Advanced Encryption Standard), RSA (Rivest, Shamir, Adlemen) und ECC (Elliptische-Kurven-Verschlüsselung).


Weitere Informationen


Informationen zur Fachmesse „Cartes & Identification“ (17.-19. November 2009, Villepinte Messegelände im Pariser Norden) unter www.cartes.com.


Infineon stellt hier auf Stand 4L 014 in Halle 4 aus. Näheres zu Infineons Messe-Highlights der „Cartes & Identification 2009“ unter www.infineon.com/cartes.


Weitere Informationen zu Infineons SLE 78CL- und SLE 78-Familien und anderen Chipkarten- und Sicherheits-ICs stehen unter www.infineon.com/sle78 und unter www.infineon.com/security zur Verfügung.

Über Infineon

Die Infineon Technologies AG bietet Halbleiter- und Systemlösungen, die drei zentrale Herausforderungen der modernen Gesellschaft adressieren: Energieeffizienz, Kommunikation sowie Sicherheit. Mit weltweit rund 29.100 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2008 (Ende September) einen Umsatz von 4,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist in Frankfurt unter dem Symbol „IFX“ und in den USA im Freiverkehrsmarkt „OTCQX International Premier“ unter dem Symbol "IFNNY" notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Informationsnummer

INFCCS200911.010