Vodafone wählt 3G-Plattform von Infineon Technologies

13.02.2006 | Market News

München, 13. Februar 2006 – Infineon Technologies, ein führender Anbieter von fortschrittlichen Kommunikationsprodukten, gab heute bekannt, dass das weltweit größte Mobilfunkunternehmen Vodafone die UMTS-Dual-Mode-Plattform von Infineon evaluieren wird. Die ersten 3G-Mobiltelefone auf Basis von Infineons UMTS-Multimedia-Plattform MP-EU sollen ab Mitte 2006 verfügbar sein.
 
Die industrieweit höchstintegrierte Dual-Mode-Plattform MP-EU unterstützt die Mobilfunkstandards UMTS, EDGE und GSM/GPRS. Das innovative skalierbare Konzept der Plattform erlaubt es Mobiltelefonherstellern, die komplette Palette der auf einer Kernplattform basierenden 2G- und 3G-Dual-Mode-Mobiltelefone abzudecken. Die hohe Skalierbarkeit bietet den Vorteil, dass Hersteller von Mobiltelefonen schnell eine große Auswahl an kostengünstigen UMTS-Mobiltelefonen liefern und Netzwerkbetreiber die Verifikation und Interworking-Tests, die normalerweise einen großen Aufwand darstellen, erheblich reduzieren können.
 
„Infineon zählt zu den führenden Anbietern von Mobiltelefonplattformen und wir freuen uns ankündigen zu können, dass zusätzlich zu unserer 2,5G-Plattform auch Infineons UMTS-Dual-Mode-Plattform von Vodafone für die Aufnahme in ihr Portfolio berücksichtigt wird“, sagte Dominik Bilo, Vice President Sales und Group Marketing bei Infineon Technologies. „Infineons 3G-Programm bietet kostengünstige UMTS-Plattformen, die in Kürze auf HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) erweitert werden. Von all diese Aktivitäten profitieren unsere Kunden, da sie ihren Aufwand bei der Entwicklung von Mobiltelefonen auf MP-EU-Plattform-Basis weiter verringern können.“
 
Technische Merkmale der MP-EU-Referenzplattform
 
Die MP-EU-Referenzdesignplattform enthält fortschrittliche GSM/GPRS/EDGE/UMTS-Chip-Hardware aus der Basisbandprozessorfamilie S-GOLD sowie die CMOS-Single-Chip-Hochfrequenz(HF)-Transceiver SMARTi PM für GPRS/EDGE und SMARTi 3G für UMTS. Das Basisband umfasst alle Hardwarebeschleuniger für UMTS-Anwendungen wie etwa Videotelefonie und Video-Streaming, 3D-Spiele, Daten-Download.
 
Der SMARTi 3G ist der weltweit erste CMOS-Single-Chip-HF-Transceiver und unterstützt alle sechs UMTS-Frequenzbereiche, die in Europa, Asien, Nordamerika und Japan für den Betrieb von UMTS-Diensten festgelegt wurden. Kernstück der Plattform ist der vollständig validierte und getestete Protokoll-Stack für GSM/GPRS/EDGE und UMTS/W-CDMA, der seit 2003 kommerziell im Markt verfügbar ist. Die Plattform umfasst zahlreiche Multimediaanwendungen, die bereits im APOXI (Application Programming Extendable Interface) integriert sind. Dies ist Infineons Applikations-Framework für Mobiltelefone, das die kostengünstige Wiederverwendung von Applikationen zwischen 2G- und 3G-Plattformen gestattet. APOXI wurde für die Voadfone-Märkte bereits in Großserienmobiltelefonen auf Basis der Infineon-Plattform zertifiziert.
 
Weitere Informationen zur MP-EU-Plattform gibt es unter www.infineon.com/mp-eu, einen Überblick über Infineons komplettes Portfolio an mobilen Lösungen unter www.infineon.com/wireless.

Über Infineon

Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Automobil-, Industrieelektronik und Multimarket, für Anwendungen in der Kommunikation sowie Speicherprodukte. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten über Landesgesellschaften in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 36.400 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2005 (Ende September) einen Umsatz von 6,76 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Informationsnummer

INFCOM200602.041