Infineon präsentiert 4 Gigabit Fibre Channel-Transceiver - Weltweit erste Fibre Channel-Module auf 1310 nm-VCSEL-Basis
München 19. September 2003 Infineon Technologies, führender Anbieter von Fiberoptik-Lösungen und -Komponenten, hat heute den 4 Gigabit Fibre Channel- (4 GFC) Transceiver im Small Form Factor Pluggable (SFP)-Gehäuse mit zusätzlichen digitalen Diagnose-Funktionen angekündigt. Diese intelligenten SFP (iSFP)-Module basieren auf den preiswerten 850-nm bzw. 1310-nm-Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL)-Dioden von Infineon. Die neuen 4GFC-Module bieten Multirate-Unterstützung für Fibre Channel (FC)- und Gigabit Ethernet-Applikationen.
Infineon wird die 4GFC-Transceiver auf der ECOC 2003 (22.- 24. September) in Rimini auf seinem Stand 464/465 in Halle A5 präsentieren.
Die 4GFC-Module von Infineon ermöglichen eine automatische Anpassung auf 1x, 2x oder 4x FC und sind rückwärts kompatibel zu bestehenden Fibre Channel-basierten Installationen. Damit eröffnet sich System-Ingenieuren ein einfacher Migrationspfad zur nächsten Generation von Storage Area Network (SAN)-Applikationen.
Als einer der ersten Anbieter von 4GFC-Modulen mit integrierten 1310-nm-VCSEL unterstreicht Infineon seine führende Stellung hinsichtlich Technologie und Fertigung bei zuverlässigen Fibre Channel-Netzwerkkomponenten, sagte Erwin Wolf, Vice President und General Manager der Fiber Optics Business Unit von Infineon. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die steigenden Anforderungen bei SAN-Lösungen zu erfüllen. Nach aktuellen Berichten des Marktforschers iSuppli sind SANs eines der am schnellsten wachsenden Marktsegmente im Bereich Fiber Optics.
Die neuen, schnellen Module sind multirate-fähig und bieten sehr gute EMI- sowie Jitter-Eigenschaften für Applikationen wie Fibre Channel-Fabrics und Director-Switches, Host Bus Adapter (HBA) und Redundant Array of Independent Disk (RAID)-Systeme.
Kompatibel zu dem SFP Multi-Source Agreement (MSA)-Standard, haben die 4GFC iSFP Module ein weiterentwickeltes digitales Monitoring-Interface. Auf Basis der SFF-8472-Spezifikation ermöglicht das Diagnose-Interface den Echtzeit-Zugriff auf Parameter wie Laser Bias-Strom, übertragene und empfangene optische Leistung, interne Transceiver-Temperatur und Versorgungsspannung. Die iSFP-Module bieten darüber hinaus auch einen anerkannten Entriegelungs-Mechanismus für einen einfachen und schnellen Zugriff.
Infineon liefert derzeit die ersten Muster der auf 850 nm VCSEL basierenden Transceiver aus, die Serienproduktion ist für Mitte 2004 geplant. Erste Muster der auf 1310 nm VCSEL basierenden Module sind für das Frühjahr 2004 vorgesehen. Die neuen 4GFC-Module werden zu wettbewerbsfähigen Preisen angeboten und werden bald das Preisniveau der bisherigen 2GFC-Module erreichen.
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für die Automobil- und Industrieelektronik, für Anwendungen in der drahtgebundenen Kommunikation, sichere mobile Lösungen sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 30.400 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2002 (Ende September) einen Umsatz von 5,21 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.
Infineon wird die 4GFC-Transceiver auf der ECOC 2003 (22.- 24. September) in Rimini auf seinem Stand 464/465 in Halle A5 präsentieren.
Die 4GFC-Module von Infineon ermöglichen eine automatische Anpassung auf 1x, 2x oder 4x FC und sind rückwärts kompatibel zu bestehenden Fibre Channel-basierten Installationen. Damit eröffnet sich System-Ingenieuren ein einfacher Migrationspfad zur nächsten Generation von Storage Area Network (SAN)-Applikationen.
Als einer der ersten Anbieter von 4GFC-Modulen mit integrierten 1310-nm-VCSEL unterstreicht Infineon seine führende Stellung hinsichtlich Technologie und Fertigung bei zuverlässigen Fibre Channel-Netzwerkkomponenten, sagte Erwin Wolf, Vice President und General Manager der Fiber Optics Business Unit von Infineon. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die steigenden Anforderungen bei SAN-Lösungen zu erfüllen. Nach aktuellen Berichten des Marktforschers iSuppli sind SANs eines der am schnellsten wachsenden Marktsegmente im Bereich Fiber Optics.
Die neuen, schnellen Module sind multirate-fähig und bieten sehr gute EMI- sowie Jitter-Eigenschaften für Applikationen wie Fibre Channel-Fabrics und Director-Switches, Host Bus Adapter (HBA) und Redundant Array of Independent Disk (RAID)-Systeme.
Kompatibel zu dem SFP Multi-Source Agreement (MSA)-Standard, haben die 4GFC iSFP Module ein weiterentwickeltes digitales Monitoring-Interface. Auf Basis der SFF-8472-Spezifikation ermöglicht das Diagnose-Interface den Echtzeit-Zugriff auf Parameter wie Laser Bias-Strom, übertragene und empfangene optische Leistung, interne Transceiver-Temperatur und Versorgungsspannung. Die iSFP-Module bieten darüber hinaus auch einen anerkannten Entriegelungs-Mechanismus für einen einfachen und schnellen Zugriff.
Preis und Verfügbarkeit
Infineon liefert derzeit die ersten Muster der auf 850 nm VCSEL basierenden Transceiver aus, die Serienproduktion ist für Mitte 2004 geplant. Erste Muster der auf 1310 nm VCSEL basierenden Module sind für das Frühjahr 2004 vorgesehen. Die neuen 4GFC-Module werden zu wettbewerbsfähigen Preisen angeboten und werden bald das Preisniveau der bisherigen 2GFC-Module erreichen.
Über Infineon
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für die Automobil- und Industrieelektronik, für Anwendungen in der drahtgebundenen Kommunikation, sichere mobile Lösungen sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 30.400 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2002 (Ende September) einen Umsatz von 5,21 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.
Informationsnummer
INFCOM200309.126
Pressefotos
-
Infineon Unveils 4 Gigabit Fibre Channel Transceivers - World´s First 1310nm VCSEL-Based Fibre Channel Transceiver ModuleiSFP TransceiverJPG | 361 kb | 1535 x 1063 px
iSFP TransceiverJPG | 9 kb | 160 x 111 px