Infineon Technologies entwickelt Bausteine mit Resilient-Packet- Ring Technologie - ein wichtiger Schritt für die Ausdehnung von Gigabit Ethernet in Metropolitan- und Wide-Area-Netzwerke

29.01.2002 | Market News

München, 29. Januar 2002 – Infineon Technologies, ein führender Anbieter von Kommunikations-Halbleitern und fiberoptischen Bauelementen, kündigte heute die Entwicklung von Bausteinen mit OC-192 Resilient-Packet-Ring (RPR)-Technologie an. Die RPR-Technologie befindet sich gerade im Standardisierungsprozess durch das IEEE 802.17-Komitee und wird entscheidend zur Ausdehnung von Gigabit Ethernet in Metropolitan- und Wide-Area-Netzwerke beitragen. Die neuen Bausteine ergänzen die kürzlich angekündigten Lösungen von Infineon für 40-Gbit/s-Framer, -Mapper und -Mux/Demux-Linecards.

Resilient-Packet-Ring (RPR) ist eine vielbeachtete Technologie und wird eine wesentliche Rolle bei der Implementierung von schnellen Metro-Netzwerken mit effizienter Sprach- und Datenübertragung spielen, wobei sowohl die Installationskosten als auch die Betriebskosten gesenkt werden. RPR stellt eine Media-Access-Technologie (MAC) für den Layer 2 dar und erhöht die effektive Bandbreite für Netzwerkbetreiber deutlich, da die doppelte Kapazität im Vergleich zu herkömmlichen SONET/SDH-Konfigurationen erreicht wird. RPR bietet ein dynamisches Bandbreiten-Management, wobei die von SONET/SDH-Netzwerken bekannte Sicherheit und Beständigkeit beibehalten wird.

Um die Verfügbarkeit von RPR-Produkten voranzutreiben, hat Infineon das weit verbreitete Spatial Reuse Protocol (SRP) von Cisco lizenziert - eine Technologie, die derzeit von mehr als 190 Diensteanbietern weltweit eingesetzt wird. SRP ist ein MAC-Layer-Protokoll für Netzwerke mit ring-basierter Paket-Übertragung und über das IETF Informational RFC 2892 kostenlos verfügbar. Darüber hinaus wurde SRP auch bei der IEEE 802.17-Arbeitsgruppe eingereicht. Cisco nutzt SRP in seinen Dynamic Packet Transport (DPT)-Produkten und erreicht so eine hohe Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und einfache Nutzung in paket-basierten Metro-Netzwerken der nächsten Generation.

„Infineon wird dank seiner Halbleiter-Technologie-Expertise hochintegrierte, platz- und stromsparende Bausteine für SRP und für kommende 802.17 RPR-Netzwerke bereitstellen,“ sagte Tony Bates, Vice President der Internet Routing Group von Cisco Systems. „Infineons Anstrengungen für die RPR-Belange werden dazu beitragen, die Installation von RPR-Netzwerken mit der entsprechenden Umsatzgenerierung durch Service Provider zu beschleunigen.“

„Diese Ankündigung unterstreicht die Zielsetzung von Infineon, komplette, standard-basierte Hochgeschwindigkeits-Linecard-Lösungen für optische Netzwerke anzubieten. Mit RPR-Netzwerken können Dienstanbieter die Zuverlässigkeit von traditionellen SONET/SDH-Konfigurationen mit der Funktionalität und Skalierbarkeit von Datennetzwerken kombinieren, und so kritische Engpässe in bisherigen Metro-Netzwerken beseitigen“, sagte Gerhard Geiger, Senior Vice President und General Manager der Communication Business Group von Infineon. „Wir begrüßen die Zusammenarbeit mit Cisco bei der Bereitstellung marktgerechter RPR-Lösungen mit den Vorteilen für die Dienstanbieter sehr.“

„Infineon arbeitet mit Nachdruck an der Entwicklung leistungsfähiger RPR-Produkte gemäß IEEE 802.17 für schnelle Metro-Netzwerke,“ sagte Christian Scherp, Vice President Marketing des Geschäftsgebiets für optische Netzwerke bei Infineon. „Unser Ziel ist die Bereitstellung von standard-basierten Produkten für optische Netzwerke. Mit diesen Produkten eröffnet sich die nahtlose Integration von Sprach- und Datenübertragung.“

Infineon ist ein aktives Mitglied im IEEE 802.17-Komitee und arbeitet mit den anderen Teilnehmern daran den RPR-Standard voranzubringen, damit RPR-kompatible Produkte schnellstmöglich verfügbar sind.

Über Infineon


Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 33.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2001 (Ende September) einen Umsatz von 5,67 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Informationsnummer

INFCOM200201.023e