Infineon liefert S-GOLD: Neuer Multimedia-Basisband-IC für GPRS- und EGPRS-Mobiltelefone
Cannes, Frankreich - 19. Februar 2001 - Infineon Technologies kündigte heute an, dass man mit der Auslieferung von S-GOLD-Prototypen begonnen hat. Diese ICs sind die ersten Mitglieder von Infineons neuer Multimedia-Plattform für Mobilfunkapplikationen, mit denen sich eine neue Generation von Smartphones mit vielfältigen Funktionen sowie multimedia-orientierte Mobiltelefone realisieren lassen. S-GOLD vereinigt ein GPRS/EGPRS-Class-12-Modem mit hoher Leistungsfähigkeit sowie Hi-Fi-Stereo-Funktion in einem Mixed-Signal-Chipsatz und ermöglicht es Designern, Mobiltelefone mit wesentlich kompakteren Abmessungen zu entwickeln.
Für 2,5G-Mobiltelefone der nächsten Generation müssen Faktoren wie hervorragende Modem-Performance inklusive Multislot-Unterstützung von EGPRS in Aufwärts- und Abwärtsstrecken kombiniert mit niedriger Leistungsaufnahme als gegeben vorausgesetzt werden, damit sich die Designer bei der Entwicklung dieser Geräte vollkommen auf die Integration der Applikation fokussieren können.
S-GOLD wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen der nächsten Generation von portablen Multimediageräten zu erfüllen. Dieser neue Chip bietet den Anwendern bereits jetzt eine Lösung, so dass sie schon in einer frühen Phase von den Möglichkeiten des neuen Marktes profitieren können, erklärte Ulrich Hamann, CEO der Wireless Solutions Group von Infineon Technologies. Mit der Auslieferung des S-GOLD-Systemchips demonstriert Infineon erneut seine herausragende Position bei Mobilfunklösungen und umfassendes System-Know-how.
Um die hohen Anforderungen zu erfüllen, basiert Infineons S-GOLD auf ARMs neuestem ARM-926-Prozessorkern für Wireless-Applikationen. Dieser verfügt über ein leistungsfähiges Cache-System, JAVA-Erweiterungen und eine breite Palette an Peripherieschnittstellen zur Unterstützung von verschiedenen Applikationen wie Online-Spiele, MP3, MIDI, M-Commerce und Video-Streaming. In Verbindung mit Infineons neuestem HF-Chipatz SmartiDC+ und einem Power-Management-Chip lässt sich ein Quad-Band-Multimedia-Mobiltelefon für 850/900/1800/1900-MHz-Netzwerke als Dreichiplösung realisieren.
Um dem Anwender eine Komplettlösung bereitstellen zu können, bietet Infineon ein vollständiges Multimedia-Referenzdesign zusammen mit einem kompletten Satz an Mutlimedia-Applikationen auf Basis des APOXI Appplication Framework.
Infineon Technologies hat bereits mit der Auslieferung erster S-GOLD-Muster an A-Kunden begonnen. Das Unternehmen verwendete dazu sein weltweit führendes Prototyping-Konzept zur Softwareentwicklung und Performance-Analyse in einer frühen Phase. Der S-GOLD wird in einem modernen 0,13-µm-CMOS-Prozess (0,10 µm effektiv) mit Kupfer-Verbindungslagen gefertigt.
Hintergrund-Informationen
EGPRS ist eine Erweiterung des bestehenden GRPS mit EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) Technology. EDGE repräsentiert den letzten Entwicklungsstand bezüglich der Datenkommunikation innerhalb des GSM-Standards und verwendet ein neues Modellierungsschema, um Datenraten von bis zu 384 kbit/s über die existierende GSM-Netzwerke zu ermöglichen. EDGE-Netzwerke werden derzeit in Amerika von den führenden Netzbetreibern zur Migration von TDMA über GSM/GPRS/EDGE zu WCDMA eingeführt.
GPRS repräsentiert die erste Implementierung von paketorientierter Übertragung innerhalb von GSM, das im wesentlichen eine leitungsvermittelte Technologie ist. Damit erhält das GSM-Netzwerk erstmals IP-Funktionalität (Internet Protocol) und kann Daten mit bis zu 115 kbit/s senden und empfangen. GPRS wird daher auch oft als 2,5G-Standard bezeichnet.
GSM ist der weltweit führende digitale Standard für die zweite Generation der Mobilfunksysteme.
APOXI ist ein objektorientiertes Framework für die schnelle Applikationsentwicklung und Integration von Mensch-Maschine-Schnittstellen (Man Machine Interface, MMI). APOXI war ursprünglich auf die MMI-Entwicklung fokussiert, wurde aber in der Zwischenzeit zu einer offenen API für Applikationen erweitert. APOXI wird von zahlreichen Applikationen und mehreren Third-Party-Softwareanbietern unterstützt
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 33.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2001 (Ende September) einen Umsatz von 5,67 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.
Für 2,5G-Mobiltelefone der nächsten Generation müssen Faktoren wie hervorragende Modem-Performance inklusive Multislot-Unterstützung von EGPRS in Aufwärts- und Abwärtsstrecken kombiniert mit niedriger Leistungsaufnahme als gegeben vorausgesetzt werden, damit sich die Designer bei der Entwicklung dieser Geräte vollkommen auf die Integration der Applikation fokussieren können.
S-GOLD wurde speziell entwickelt, um die Anforderungen der nächsten Generation von portablen Multimediageräten zu erfüllen. Dieser neue Chip bietet den Anwendern bereits jetzt eine Lösung, so dass sie schon in einer frühen Phase von den Möglichkeiten des neuen Marktes profitieren können, erklärte Ulrich Hamann, CEO der Wireless Solutions Group von Infineon Technologies. Mit der Auslieferung des S-GOLD-Systemchips demonstriert Infineon erneut seine herausragende Position bei Mobilfunklösungen und umfassendes System-Know-how.
Um die hohen Anforderungen zu erfüllen, basiert Infineons S-GOLD auf ARMs neuestem ARM-926-Prozessorkern für Wireless-Applikationen. Dieser verfügt über ein leistungsfähiges Cache-System, JAVA-Erweiterungen und eine breite Palette an Peripherieschnittstellen zur Unterstützung von verschiedenen Applikationen wie Online-Spiele, MP3, MIDI, M-Commerce und Video-Streaming. In Verbindung mit Infineons neuestem HF-Chipatz SmartiDC+ und einem Power-Management-Chip lässt sich ein Quad-Band-Multimedia-Mobiltelefon für 850/900/1800/1900-MHz-Netzwerke als Dreichiplösung realisieren.
Um dem Anwender eine Komplettlösung bereitstellen zu können, bietet Infineon ein vollständiges Multimedia-Referenzdesign zusammen mit einem kompletten Satz an Mutlimedia-Applikationen auf Basis des APOXI Appplication Framework.
Verfügbarkeit
Infineon Technologies hat bereits mit der Auslieferung erster S-GOLD-Muster an A-Kunden begonnen. Das Unternehmen verwendete dazu sein weltweit führendes Prototyping-Konzept zur Softwareentwicklung und Performance-Analyse in einer frühen Phase. Der S-GOLD wird in einem modernen 0,13-µm-CMOS-Prozess (0,10 µm effektiv) mit Kupfer-Verbindungslagen gefertigt.
Hintergrund-Informationen
EDGE Enhanced GPRS
EGPRS ist eine Erweiterung des bestehenden GRPS mit EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) Technology. EDGE repräsentiert den letzten Entwicklungsstand bezüglich der Datenkommunikation innerhalb des GSM-Standards und verwendet ein neues Modellierungsschema, um Datenraten von bis zu 384 kbit/s über die existierende GSM-Netzwerke zu ermöglichen. EDGE-Netzwerke werden derzeit in Amerika von den führenden Netzbetreibern zur Migration von TDMA über GSM/GPRS/EDGE zu WCDMA eingeführt.
GPRS General Packet Radio Service:
GPRS repräsentiert die erste Implementierung von paketorientierter Übertragung innerhalb von GSM, das im wesentlichen eine leitungsvermittelte Technologie ist. Damit erhält das GSM-Netzwerk erstmals IP-Funktionalität (Internet Protocol) und kann Daten mit bis zu 115 kbit/s senden und empfangen. GPRS wird daher auch oft als 2,5G-Standard bezeichnet.
GSM Global System for Mobile Communications
GSM ist der weltweit führende digitale Standard für die zweite Generation der Mobilfunksysteme.
APOXI
APOXI ist ein objektorientiertes Framework für die schnelle Applikationsentwicklung und Integration von Mensch-Maschine-Schnittstellen (Man Machine Interface, MMI). APOXI war ursprünglich auf die MMI-Entwicklung fokussiert, wurde aber in der Zwischenzeit zu einer offenen API für Applikationen erweitert. APOXI wird von zahlreichen Applikationen und mehreren Third-Party-Softwareanbietern unterstützt
Über Infineon
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 33.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2001 (Ende September) einen Umsatz von 5,67 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.
Informationsnummer
INFWS200202.040e
Pressefotos
-
Infineon Launches S-GOLD: New Multimedia Baseband IC for GPRS and EGPRS Mobile DevicesPress PictureJPG | 463 kb | 1535 x 1063 px