Infineon Technologies stellt weltweit ersten Biochip zur elektronischen Analyse von Biomolekülen vor - Erfindung revolutioniert Diagnostik: billiger, schneller und einfacher zum Ergebnis

06.03.2002 | Market News

München – 6. März 2002 – Infineon Technologies hat den weltweit ersten Biochip mit integrierter Auswerteelektronik vorgestellt. Er soll die bedeutend schnellere, einfachere und kostengünstigere Analyse von Biomolekülen, wie Nukleinsäuren oder Proteinen, in der klinischen Diagnostik und der patientenindividuellen Medizin ermöglichen. Infineon hat mit dem voll elektronischen Biochip einen großen Schritt in Richtung einer schnellen und optimierten Analysetechnologie getan. In rund einem Jahr soll die Eignung der elektronischen Biochips in der Praxis bestätigt werden.

128 Reagenzgläser auf einem Biochip


Obwohl der neuentwickelte Biochip von Infineon nur etwa einen Viertel Quadratzentimeter groß ist, enthält er 128 miniaturisierte Probenträger, die jeweils etwa hundert Mikrometer (ein Zehntel Millimeter) im Durchmesser sind. Auf jedem Probenträger können Biomoleküle aufgebracht werden. Dieser wird damit zum Reagenzglas. Der Biochip ersetzt bis zu 128 Einzeltests, die bisher nur durch zeit- und kostenintensive Reihenuntersuchungen möglich waren.

Gegenüber optischen Systemen, die komplizierte und aufwändige Auswertungsapparaturen und speziell geschultes Personal benötigen, sind rein elektronische Lösungen, die auf der Auswertung von kleinsten Stromverläufen basieren, einfacher zu bedienen und wesentlich robuster.

Gerade die medizinische Diagnostik in Krankenhaus und Arztpraxis lässt sich durch derartige elektronische Biochips verbilligen, beschleunigen und verbessern. Langfristig ermöglichen es diese Biochips sogar, vor der Einnahme von Medikamenten zu prüfen, wie ein Patient auf ein bestimmtes Arzneimittel reagiert und ob die Dosierung angepasst werden muss.

Analyse und Auswertung auf einem Viertel Quadratzentimeter


Infineons Biochip basiert auf einem Standard-CMOS- (Complementary Metal Oxide Semiconductor) Halbleiter-Fertigungsprozess mit zusätzlichen Goldelektroden. Silizium als Basismaterial bietet den Vorteil, dass elektronische Schaltungen für die Signalverstärkung und die Signalauswertung im Chip integriert werden können.

Die entwicklungstechnische Leistung von Infineon bestand darin, das für die Sensorelemente notwendige Gold zu integrieren, ohne die CMOS-Strukturen zu beeinflussen. Infineon kann damit als erstes Halbleiterunternehmen weltweit erprobte und bewährte Standard-CMOS-Fertigungsmethoden einsetzen, mit denen seit Jahren integrierte Schaltkreise für den täglichen Bedarf hergestellt werden, um Biochips mit integrierter Auswerteelektronik herzustellen.

„Mit unserer umfassenden Expertise beim Material Silizium, von der Mikrostrukturierung über die Schaltungsentwicklung bis zur Prozesstechnik, verfolgen wir im Bereich der Biotechnologie das Ziel, preiswerte halbleiterbasierte Lösungen bereitzustellen“, so Dr. Sönke Mehrgardt, Technologie-Vorstand von Infineon. „Durch die innovative Weiterentwicklung existierender Halbleitertechnologien wollen wir die medizinische Diagnostik vereinfachen, verbessern, verbilligen und beschleunigen. Mit unserer Kernkompetenz in der Siliziumtechnik können wir durch neue Produkte neue Anwendungsfelder erschließen.“

Verfahren für Test und Auswertung beim Biochip


Beim integrierten elektronischen Analyseverfahren werden den zu untersuchenden Proben Enzyme zugefügt. Diese Enzyme können eine weitere zugegebene Sub-stanz in elektrisch aktive Bestandteile aufspalten. Dadurch entsteht ein Stromfluss von 1 pA (ein Millionstel eines Millionstel Ampere) bis 100 nA (ein Zehntel eines Millionstel Ampere) an den Goldelektroden der Sensorelemente, der mit hochempfindlichen Schaltungen gemessen werden kann. Über den zeitlichen Verlauf des Stromflusses lässt sich die Zusammensetzung und Konzentration einer gesuchten Substanz ermitteln.

Bei optischen Lösungen werden die Proben mit einem fluoreszierendem Farbstoff versehen, der bei Bestrahlung Licht einer bestimmten Wellenlänge emittiert. Dieses wird mit einer CCD- (Charge Coupled Device) Kamera ausgelesen. Die dabei entstehenden Farbmuster geben Aufschluss über die Zusammensetzung der untersuchten Substanzen.

Bei der Entwicklung von vollelektronischen Biochips arbeitet Infineon im Rahmen eines seit April 2000 laufenden, dreijährigen BMBF- (Bundesministerium für Bildung und Forschung) Förderprojektes mit Namen SIBANAT (Silizium-Chipsystem für die biochemische Analysetechnik) mit verschiedenen Partnern zusammen. Die SIBANAT-Projektpartner sind neben Infineon die Unternehmen Eppendorf, das FhG ISIT (Fraunhofer Gesellschaft, Institut Siliziumtechnologie), die November AG und die Siemens AG.

Mit der Entwicklung des Biochips mit integrierter Auswerteelektronik beweist Infineon einmal mehr seine Innovationskraft. Im Januar 2002 ist Infineon für zwei seiner Halbleiterfamilien mit dem Innovationspreis 2001 der Deutschen Wirtschaft ausgezeichnet worden.

Über Infineon


Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 33.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2001 (Ende September) einen Umsatz von 5,67 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.

Informationsnummer

INFCPR200203.055e

Pressefotos

  • Infineon Technologies offers the world's first molecular test biochip with integrated evaluation electronics enabling significantly faster and cost-efficient clinical diagnosis.
    Infineon Technologies offers the world's first molecular test biochip with integrated evaluation electronics enabling significantly faster and cost-efficient clinical diagnosis.
    Press Picture

    JPG | 680 kb | 1417 x 1063 px

  • Infineon Technologies offers the world's first molecular test biochip with integrated evaluation electronics enabling significantly faster and cost-efficient clinical diagnosis
    Infineon Technologies offers the world's first molecular test biochip with integrated evaluation electronics enabling significantly faster and cost-efficient clinical diagnosis
    Press Picture

    JPG | 447 kb | 1417 x 1063 px