Infineon treibt digitale Revolution im Auto voran - Durch Referenz-Plattform gehören drahtlose Kommunikation und Entertainment bald zur Standardausstattung
München / Orlando, Florida 18. März 2002 Mit dem Telematics Communication Gateway (TCG) verbindet Infineon Technologies fortschrittliche Technologien aus dem Bereich der drahtlosen Kommunikation mit der Fahrzeugelektronik. Die TCG-Referenz-Plattform vereint die Funktionalität des Mobiltelefons, den drahtlosen Zugang zu Datennetzwerken und GPS (Global Positioning System). Die hochintegrierte Lösung verringert die Entwicklungskosten der Systemhersteller für Telematiksysteme erheblich und kann die Verbreitung solcher Systeme im Markt beschleunigen.
Infineon, einer der drei führenden Halbleiteranbieter von Automobilelektronik, stellt die TCG-Referenz-Plattform für Systemhersteller im Automobilbereich anlässlich der Konferenz CTIA Wireless 2002 in Orlando, Florida, vor. Die TCG-Referenz-Plattform erfüllt die Anforderungen der Systemherstellern nach einer Lösung, die kostengünstig ist und sich aufgrund seines modularen Systemansatzes zur Entwicklung verschiedener Produktlinien eignet.
Das ist ein wichtiger Schritt, um die Stückkosten im Bereich der Telematik weiter zu senken, sagte Cindy Wolf, Marktanalystin bei Cahners InStat/MDR. Lösungen wie Infineons TCG-Referenz-Plattform lassen uns mit einem Wachstum des weltweiten Telematik-Marktes auf rund 14 Millionen Nutzer bis zum Jahr 2005 rechnen. Das entspricht seit 2001einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 70 Prozent.
Laut einer aktuellen Studie von Gartner Datquest (San Jose, Kalifornien) soll im Jahr 2002 weltweit Telematik-Hardware im Wert von 9 Milliarden US-Dollar verkauft werden. In 2004 sollen es 14 Milliarden US-Dollar sein.
Telematik-Funktionalität ist heute weitgehend der Automobil-Oberklasse vorbehalten. Laut Branchenkennern soll sie als Standardausstattung für alle Klassen ab der Mitte dieses Jahrzehnts verfügbar sein, sagte Dr. Sönke Mehrgardt, im Vorstand von Infineon Technologies für Technologie zuständig. Mit der TCG-Referenz-Plattform können sich Systemhersteller auf die eigentliche Applikationsentwicklung und Systemintegration konzentrieren und damit den Anforderungen der Autohersteller und deren Kunden nach neuen Sicherheits- und Infotainment-Funktionen im Auto schneller entsprechen.
Für die Entwicklung der TCG-Referenz-Plattform hat Infineon seine langjährige Erfahrung in zwei Kernmärkten eingebracht: der drahtlosen Kommunikation und der Automobilelektronik. Seine technologisch führenden und marktgerechten Lösungen ermöglichen es Infineon, die Verschmelzung von Informationsverarbeitung und Kommunikation im Auto voranzutreiben und ein Personal Network auf Rädern zu realisieren. Zu den Funktionen, die mit der Infineon-Plattform realisiert werden können, gehören Internet- und Email-Zugriff, GPS-basierte dynamische (das heißt ortsbezogene) Navigation, Freisprech-Mobiltelefon, Fahrzeug-Lokalisierung bei Notfall oder Diebstahl sowie automatischer Notruf.
Die TCG-Referenz-Plattform kombiniert bis zu drei Subsysteme der drahtlosen Kommunikation in einem Modul und schafft so eine flexible Plattform für mehrere Anwendungen. Der 32-bit-Telematik-Controller TC1920 bildet das Kernstück der Referenz-Plattform. An drahtlosen Kommunikationstechnologien bietet TCG: Bluetooth für die Kommunikation im Auto, GSM/GPRS für die externe Kommunikation und GPS für die Navigation.
Infineon arbeitete bei den drahtlosen Kommunikationstechnologien mit führenden Anbietern von Software und Funktionsmodellen zusammen. Die zwei Infineon-Tochterunternehmen Danish Wireless Design und Comneon stellen die System-Firmware und Designunterstützung zur Verfügung. Mecel, eine schwedische Tochterfirma von Delphi Electronics, bietet einen voll qualifizierten Bluetooth Protocol-Stack, der durch seine Robustheit und effiziente Ressourcen-Nutzung in der Automobilindustrie bekannt ist. Die GPS-Technologie stammt von Trimble Navigation, einem der weltweit führenden Anbieter von Navigationstechnologie. Die Sprach-Software für die TriCore-Architektur, die im TC1920 genutzt wird, stellen unter anderem die Unternehmen Philips PSP, Fonix und ScanSoft bereit.
Die TCG-Referenz-Plattform ist eine integrierte Single-Board-Lösung, die alle für Infotainment-Anwendungen erforderlichen Standard-Schnittstellen bietet: TwinCAN- und J1850 für die Anbindung an das Fahrzeugnetzwerk und die Schnittstellen für die direkte Anbindung an das Infotainment-System (z. B. Radio-Tuner, CD-ROM-/ DVD-Laufwerke). Die Abmessungen des Prototyps der TCG-Referenz-Plattform betragen etwa 6 Zentimeter auf etwa 6 Zentimeter.
Infineon hat auch ein Referenz-Design für Bluetooth und Gateway-Funktionalität entwickelt. Mit diesem Bluetooth Communications Gateway können Systemhersteller beispielsweise Freisprech-Einrichtungen einfach implementieren und mit anderen elektronischen Funktionen im Automobil verbinden.
Die TCG-Referenz-Plattform steht für Systemhersteller der Automobilelektronik und Entwickler von Anwendungen zur Verfügung. Infineon schätzt, dass die Kosten von Systemen, die auf dem TCG-Referenz-Design basieren, etwa 30 bis 50 Prozent geringer sind als die von Lösungen mit unabhängigen Subsystemen. Die höhere Integration und der geringere Qualifizierungsaufwand ermöglichen weitere Kostensenkungen.
Infineon bietet Design-Unterstützung und die erforderliche Software für GSM/GPRS, Bluetooth und GPS an. Für den TC1920 steht zudem ein großes Spektrum an Echtzeitbetriebssystemen und Applikationssoftware zur Verfügung. Weitere Informationen zum TCG, zu den Infotainment-Aktivitäten und den Mikrocontrollern von Infineon sind unter folgenden Webseiten erhältlich:
www.infineon.com/tcg
www.drivinginnovations.com
www.infineon.com/microcontroller
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 33.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2001 (Ende September) einen Umsatz von 5,67 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.
Infineon, einer der drei führenden Halbleiteranbieter von Automobilelektronik, stellt die TCG-Referenz-Plattform für Systemhersteller im Automobilbereich anlässlich der Konferenz CTIA Wireless 2002 in Orlando, Florida, vor. Die TCG-Referenz-Plattform erfüllt die Anforderungen der Systemherstellern nach einer Lösung, die kostengünstig ist und sich aufgrund seines modularen Systemansatzes zur Entwicklung verschiedener Produktlinien eignet.
Das ist ein wichtiger Schritt, um die Stückkosten im Bereich der Telematik weiter zu senken, sagte Cindy Wolf, Marktanalystin bei Cahners InStat/MDR. Lösungen wie Infineons TCG-Referenz-Plattform lassen uns mit einem Wachstum des weltweiten Telematik-Marktes auf rund 14 Millionen Nutzer bis zum Jahr 2005 rechnen. Das entspricht seit 2001einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 70 Prozent.
Laut einer aktuellen Studie von Gartner Datquest (San Jose, Kalifornien) soll im Jahr 2002 weltweit Telematik-Hardware im Wert von 9 Milliarden US-Dollar verkauft werden. In 2004 sollen es 14 Milliarden US-Dollar sein.
Telematik-Funktionalität ist heute weitgehend der Automobil-Oberklasse vorbehalten. Laut Branchenkennern soll sie als Standardausstattung für alle Klassen ab der Mitte dieses Jahrzehnts verfügbar sein, sagte Dr. Sönke Mehrgardt, im Vorstand von Infineon Technologies für Technologie zuständig. Mit der TCG-Referenz-Plattform können sich Systemhersteller auf die eigentliche Applikationsentwicklung und Systemintegration konzentrieren und damit den Anforderungen der Autohersteller und deren Kunden nach neuen Sicherheits- und Infotainment-Funktionen im Auto schneller entsprechen.
Für die Entwicklung der TCG-Referenz-Plattform hat Infineon seine langjährige Erfahrung in zwei Kernmärkten eingebracht: der drahtlosen Kommunikation und der Automobilelektronik. Seine technologisch führenden und marktgerechten Lösungen ermöglichen es Infineon, die Verschmelzung von Informationsverarbeitung und Kommunikation im Auto voranzutreiben und ein Personal Network auf Rädern zu realisieren. Zu den Funktionen, die mit der Infineon-Plattform realisiert werden können, gehören Internet- und Email-Zugriff, GPS-basierte dynamische (das heißt ortsbezogene) Navigation, Freisprech-Mobiltelefon, Fahrzeug-Lokalisierung bei Notfall oder Diebstahl sowie automatischer Notruf.
Eine flexible und modulare Lösung
Die TCG-Referenz-Plattform kombiniert bis zu drei Subsysteme der drahtlosen Kommunikation in einem Modul und schafft so eine flexible Plattform für mehrere Anwendungen. Der 32-bit-Telematik-Controller TC1920 bildet das Kernstück der Referenz-Plattform. An drahtlosen Kommunikationstechnologien bietet TCG: Bluetooth für die Kommunikation im Auto, GSM/GPRS für die externe Kommunikation und GPS für die Navigation.
Infineon arbeitete bei den drahtlosen Kommunikationstechnologien mit führenden Anbietern von Software und Funktionsmodellen zusammen. Die zwei Infineon-Tochterunternehmen Danish Wireless Design und Comneon stellen die System-Firmware und Designunterstützung zur Verfügung. Mecel, eine schwedische Tochterfirma von Delphi Electronics, bietet einen voll qualifizierten Bluetooth Protocol-Stack, der durch seine Robustheit und effiziente Ressourcen-Nutzung in der Automobilindustrie bekannt ist. Die GPS-Technologie stammt von Trimble Navigation, einem der weltweit führenden Anbieter von Navigationstechnologie. Die Sprach-Software für die TriCore-Architektur, die im TC1920 genutzt wird, stellen unter anderem die Unternehmen Philips PSP, Fonix und ScanSoft bereit.
Die TCG-Referenz-Plattform ist eine integrierte Single-Board-Lösung, die alle für Infotainment-Anwendungen erforderlichen Standard-Schnittstellen bietet: TwinCAN- und J1850 für die Anbindung an das Fahrzeugnetzwerk und die Schnittstellen für die direkte Anbindung an das Infotainment-System (z. B. Radio-Tuner, CD-ROM-/ DVD-Laufwerke). Die Abmessungen des Prototyps der TCG-Referenz-Plattform betragen etwa 6 Zentimeter auf etwa 6 Zentimeter.
Infineon hat auch ein Referenz-Design für Bluetooth und Gateway-Funktionalität entwickelt. Mit diesem Bluetooth Communications Gateway können Systemhersteller beispielsweise Freisprech-Einrichtungen einfach implementieren und mit anderen elektronischen Funktionen im Automobil verbinden.
Preise, Verfügbarkeit
Die TCG-Referenz-Plattform steht für Systemhersteller der Automobilelektronik und Entwickler von Anwendungen zur Verfügung. Infineon schätzt, dass die Kosten von Systemen, die auf dem TCG-Referenz-Design basieren, etwa 30 bis 50 Prozent geringer sind als die von Lösungen mit unabhängigen Subsystemen. Die höhere Integration und der geringere Qualifizierungsaufwand ermöglichen weitere Kostensenkungen.
Infineon bietet Design-Unterstützung und die erforderliche Software für GSM/GPRS, Bluetooth und GPS an. Für den TC1920 steht zudem ein großes Spektrum an Echtzeitbetriebssystemen und Applikationssoftware zur Verfügung. Weitere Informationen zum TCG, zu den Infotainment-Aktivitäten und den Mikrocontrollern von Infineon sind unter folgenden Webseiten erhältlich:
www.infineon.com/tcg
www.drivinginnovations.com
www.infineon.com/microcontroller
Über Infineon
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 33.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2001 (Ende September) einen Umsatz von 5,67 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.
Informationsnummer
INFAI200203.036e
Pressefotos
-
Infineon Technologies Introduces Telematics Communication Gateway (TCG) reference design to Make Wireless Communications and In-Car Entertainment Standard in New AutomobilesPress PictureJPG | 604 kb | 1417 x 1063 px