BlueMoon Single von Infineon erhält Bluetooth-Qualifikation: Minimaler Kostenaufwand und kurze Markteinführungszeit durch "Fast Track Qualification"
München, Deutschland, 29. April 2002 Die BlueMoon-Single-Chip-Lösung von Infineon Technologies hat die Qualifizierung für die Bluetooth-Spezifikation 1.1 erhalten. Nach der erfolgreichen Absolvierung von HF-, Basisband- und Protokollsoftware-Tests durch die deutsche 7 layers AG wird der Chip als qualifiziertes Bauelement geführt. Sämtliche Tests wurden über einen Temperaturbereich von -50 bis +105 °C ausgeführt und belegen damit die herausragende Leistungsfähigkeit des Bausteins.
Der BlueMoon Single ist ein vollständig in CMOS-Technologie realisiertes Einchip-System für Bluetooth-Anwendungen. Er besteht aus einem Basisband-Controller, integriertem ROM und einem HF-Transceiver, der über den gesamten Temperaturbereich auf die ausgezeichnete Empfindlichkeit von -85 dBm kommt. Der hohe Integrationsgrad des BlueMoon Single sorgt für minimale Materialkosten und einen unerreicht geringen Bedarf an Leiterplattenfläche.
Durch die Kombination aus minimalem Preis, maximaler Performance und ausgefeilten Power-Management-Features ist Infineons BlueMoon Single ideal geeignet für batteriebetriebene Handheld-Geräte wie zum Beispiel Mobiltelefone, PDAs und digitale Kameras.
Die Qualifikation und das daraus resultierende Listing unseres BlueMoon Single, der außerdem neue Preisdimensionen erschließt, stellt einen bedeutenden Meilenstein im Rahmen unserer Bluetooth-Entwicklungen dar, erklärte dazu Hubert Christl, Vice President und General Manager des Geschäftsgebiets Local Area Wireless bei Infineon Technologies. Das Resultat ist eine schnellere Markteinführung und eine Verringerung des Kostenaufwands für unsere Kunden speziell dann, wenn sie sich am Fast Track Qualification Programm der Firma 7 layers beteiligen.
Carsten Kuhfuss, Bluetooth Manager bei der 7 layers AG, kommentierte: Der BlueMoon Single von Infineon ist die erste vollständig integrierte Bluetooth-Lösung, die sämtliche Bluetooth-Compliance-Tests für den HF-Bereich und die Protokolltests gemäß der Bluetooth-Spezifikation 1.1 im Rahmen unseres Fast Track Qualification Programms erfüllt. Infineon-Kunden können den Zeit- und Kostenaufwand für ihre Prüfprozeduren reduzieren, wenn sie ihre Tests in einer der weltweit angesiedelten InterLab®-Testeinrichtungen, die als Partner für 7 layers tätig sind, durchführen.
In Stückzahlen wird der BlueMoon Single zu einem Preis von weniger als 5 US-Dollar angeboten. Die Bemusterung hat bereits begonnen; die Aufnahme der Serienproduktion ist für Sommer 2002 geplant.
Der BlueMoon Single ist die weltweit höchstintegrierte Halbleiter-Lösung für die Bluetooth Kurzstrecken-Funktechnik. Sie kombiniert einen Basisband-DSP, den HF-Teil, Speicher und Software in einem einzigen Chip und ist für Applikationen vorgesehen, die auf platzsparende Bluetooth-Lösungen angewiesen sind (z.B. Mobiltelefone oder PDAs (Personal Digital Assistants).
Der BlueMoon Single ergänzt die BlueMoon-Familie von Infineon und zielt speziell auf jene Anwendungen, in denen der Platzbedarf höchste Priorität hat. Die BlueMoon-Familie stellt damit das umfangreichste Halbleiter-Angebot mit optimierten
Lösungen für die wichtigsten Marktsegmente dar. Der BlueMoon Single kombiniert das Know-how von Infineon im Bereich der HF-Funktechnik mit modernster CMOS-Technologie. Die fortschrittliche Architektur der Lösung basiert auf der bewährten und gemäß Bluetooth V1.1 qualifizierten Basisband-Technologie, der Software aus dem BlueMoon I Chipsatz und dem neuen leistungsfähigen HF-Teil, der in CMOS realisiert wurde. Dank besonderer Maßnahmen ist über den gesamten Temperaturbereich ein Maximum an Performance bei minimaler Störabstrahlung aus dem HF-Teil gewährleistet. Der BlueMoon Single besitzt einen integrierten ROM-basierten Speicher und ein externes Flash-Interface für ein schnelles Prototyping bzw. die
Vorproduktion. Der gemäß Bluetooth V1.1 qualifizierte Link Manager und das HCI (Host Controller Interface) sind in der Firmware implementiert. Der BlueMoon Single verfügt außerdem über einen integrierten 920 kBaud UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) für den Datentransfer sowie ein spezielles PCM-Interface für Sprache.
Gestützt auf langjährige Erfahrung in der Prüfung und Qualifikation von Funksystemen entwickelte die Firma 7 layers das höchst effiziente InterLab®-System. Durch die Nutzung qualifizierter Referenz-Designs und -Bauelemente kann den Herstellern von Endprodukten eine effizientere Bluetooth-Qualifikation angeboten werden.
Das InterLab®-System für professionelles Testen bietet die Gewähr dafür, dass sämtliche für die Fast Track Qualification erforderlichen Informationen über Referenzdesigns problemlos an das vom jeweiligen Hersteller bevorzugte, angeschlossene InterLab®-Labor übertragen werden können und dass sämtliche InterLab®-Laboratorien nach einheitlichen hohen Standards arbeiten, damit die Testergebnisse qualifizierter Komponenten wie z.B. BlueMoon Single in Testprojekte für Endanwender-Produkte integriert werden können.
Das weltumspannende InterLab®-Netzwerk für Bluetooth-Produkte besteht heute aus 12 assoziierten Prüfeinrichtungen in Europa, den USA, Japan und China.
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 33.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2001 (Ende September) einen Umsatz von 5,67 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.
7 layers ist ein auf dem Gebiet der drahtlosen Kommunikation tätiges Unternehmen mit umfangreicher Erfahrung in der Entwicklung, Prüfung und Qualifikation von Bluetooth-, GSM-, GPRS-, UMTS- und anderen Funk-Technologien. 7 layers verfügt über Service-Zentren und Laboratorien in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, den USA und China. Das Serviceangebot umfasst unter anderem Technologie-Services wie z.B. Entwicklung von Spezifikationen und Test-Szenarien, Test-Services in der Einführungsphase neuer Technologien, InterLab®-Services wie die Lieferung und Einrichtung neuer Testeinrichtungen, die Anbindung von Labors an InterLab® und fortlaufende InterLab®-Services für professionelle und kosteneffektive Testprozeduren. Des Weiteren gehören zu den Dienstleistungen Test-Services in den 7 layers InterLab®-Laboratorien, Referenzdesign-Tests und die Abwicklung von BQTF, BQB und Typfreigabe für den weltweiten Markt. Weitere Informationen unter www.7layers.com.
*Bluetooth ist ein Warenzeichen, das sich im Besitz des Eigentümers befindet und von Infineon Technologies im Rahmen eines Lizenzabkommens verwendet wird.
Der BlueMoon Single ist ein vollständig in CMOS-Technologie realisiertes Einchip-System für Bluetooth-Anwendungen. Er besteht aus einem Basisband-Controller, integriertem ROM und einem HF-Transceiver, der über den gesamten Temperaturbereich auf die ausgezeichnete Empfindlichkeit von -85 dBm kommt. Der hohe Integrationsgrad des BlueMoon Single sorgt für minimale Materialkosten und einen unerreicht geringen Bedarf an Leiterplattenfläche.
Durch die Kombination aus minimalem Preis, maximaler Performance und ausgefeilten Power-Management-Features ist Infineons BlueMoon Single ideal geeignet für batteriebetriebene Handheld-Geräte wie zum Beispiel Mobiltelefone, PDAs und digitale Kameras.
Die Qualifikation und das daraus resultierende Listing unseres BlueMoon Single, der außerdem neue Preisdimensionen erschließt, stellt einen bedeutenden Meilenstein im Rahmen unserer Bluetooth-Entwicklungen dar, erklärte dazu Hubert Christl, Vice President und General Manager des Geschäftsgebiets Local Area Wireless bei Infineon Technologies. Das Resultat ist eine schnellere Markteinführung und eine Verringerung des Kostenaufwands für unsere Kunden speziell dann, wenn sie sich am Fast Track Qualification Programm der Firma 7 layers beteiligen.
Carsten Kuhfuss, Bluetooth Manager bei der 7 layers AG, kommentierte: Der BlueMoon Single von Infineon ist die erste vollständig integrierte Bluetooth-Lösung, die sämtliche Bluetooth-Compliance-Tests für den HF-Bereich und die Protokolltests gemäß der Bluetooth-Spezifikation 1.1 im Rahmen unseres Fast Track Qualification Programms erfüllt. Infineon-Kunden können den Zeit- und Kostenaufwand für ihre Prüfprozeduren reduzieren, wenn sie ihre Tests in einer der weltweit angesiedelten InterLab®-Testeinrichtungen, die als Partner für 7 layers tätig sind, durchführen.
Verfügbarkeit und Preis
In Stückzahlen wird der BlueMoon Single zu einem Preis von weniger als 5 US-Dollar angeboten. Die Bemusterung hat bereits begonnen; die Aufnahme der Serienproduktion ist für Sommer 2002 geplant.
Über den BlueMoon Single
Der BlueMoon Single ist die weltweit höchstintegrierte Halbleiter-Lösung für die Bluetooth Kurzstrecken-Funktechnik. Sie kombiniert einen Basisband-DSP, den HF-Teil, Speicher und Software in einem einzigen Chip und ist für Applikationen vorgesehen, die auf platzsparende Bluetooth-Lösungen angewiesen sind (z.B. Mobiltelefone oder PDAs (Personal Digital Assistants).
Der BlueMoon Single ergänzt die BlueMoon-Familie von Infineon und zielt speziell auf jene Anwendungen, in denen der Platzbedarf höchste Priorität hat. Die BlueMoon-Familie stellt damit das umfangreichste Halbleiter-Angebot mit optimierten
Lösungen für die wichtigsten Marktsegmente dar. Der BlueMoon Single kombiniert das Know-how von Infineon im Bereich der HF-Funktechnik mit modernster CMOS-Technologie. Die fortschrittliche Architektur der Lösung basiert auf der bewährten und gemäß Bluetooth V1.1 qualifizierten Basisband-Technologie, der Software aus dem BlueMoon I Chipsatz und dem neuen leistungsfähigen HF-Teil, der in CMOS realisiert wurde. Dank besonderer Maßnahmen ist über den gesamten Temperaturbereich ein Maximum an Performance bei minimaler Störabstrahlung aus dem HF-Teil gewährleistet. Der BlueMoon Single besitzt einen integrierten ROM-basierten Speicher und ein externes Flash-Interface für ein schnelles Prototyping bzw. die
Vorproduktion. Der gemäß Bluetooth V1.1 qualifizierte Link Manager und das HCI (Host Controller Interface) sind in der Firmware implementiert. Der BlueMoon Single verfügt außerdem über einen integrierten 920 kBaud UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) für den Datentransfer sowie ein spezielles PCM-Interface für Sprache.
Über das "Fast Track Qualification" Programm
Gestützt auf langjährige Erfahrung in der Prüfung und Qualifikation von Funksystemen entwickelte die Firma 7 layers das höchst effiziente InterLab®-System. Durch die Nutzung qualifizierter Referenz-Designs und -Bauelemente kann den Herstellern von Endprodukten eine effizientere Bluetooth-Qualifikation angeboten werden.
Das InterLab®-System für professionelles Testen bietet die Gewähr dafür, dass sämtliche für die Fast Track Qualification erforderlichen Informationen über Referenzdesigns problemlos an das vom jeweiligen Hersteller bevorzugte, angeschlossene InterLab®-Labor übertragen werden können und dass sämtliche InterLab®-Laboratorien nach einheitlichen hohen Standards arbeiten, damit die Testergebnisse qualifizierter Komponenten wie z.B. BlueMoon Single in Testprojekte für Endanwender-Produkte integriert werden können.
Das weltumspannende InterLab®-Netzwerk für Bluetooth-Produkte besteht heute aus 12 assoziierten Prüfeinrichtungen in Europa, den USA, Japan und China.
Über Infineon
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 33.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2001 (Ende September) einen Umsatz von 5,67 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert. Weitere Informationen unter www.infineon.com.
Über 7 layers
7 layers ist ein auf dem Gebiet der drahtlosen Kommunikation tätiges Unternehmen mit umfangreicher Erfahrung in der Entwicklung, Prüfung und Qualifikation von Bluetooth-, GSM-, GPRS-, UMTS- und anderen Funk-Technologien. 7 layers verfügt über Service-Zentren und Laboratorien in Deutschland, dem Vereinigten Königreich, den USA und China. Das Serviceangebot umfasst unter anderem Technologie-Services wie z.B. Entwicklung von Spezifikationen und Test-Szenarien, Test-Services in der Einführungsphase neuer Technologien, InterLab®-Services wie die Lieferung und Einrichtung neuer Testeinrichtungen, die Anbindung von Labors an InterLab® und fortlaufende InterLab®-Services für professionelle und kosteneffektive Testprozeduren. Des Weiteren gehören zu den Dienstleistungen Test-Services in den 7 layers InterLab®-Laboratorien, Referenzdesign-Tests und die Abwicklung von BQTF, BQB und Typfreigabe für den weltweiten Markt. Weitere Informationen unter www.7layers.com.
*Bluetooth ist ein Warenzeichen, das sich im Besitz des Eigentümers befindet und von Infineon Technologies im Rahmen eines Lizenzabkommens verwendet wird.
Informationsnummer
INFWS200204.076e
Pressefotos
-
Infineon?s BlueMoon-Single-Chip to Achieve Bluetooth Qualification: Lowest cost and fastest time-to-market through "Fast Track Qualification"Press PictureJPG | 391 kb | 1535 x 1063 px