Infineon Technologies baut seine Spitzenstellung auf dem japanischen VDSL-Markt aus: Sumitomo Electric entscheidet sich für den Ethernet über QAM VDSL-Chipsatz Octal-10BaseS

04.06.2002 | Market News

München/Tokio – 4. Juni 2002 – Infineon Technologies wird Sumitomo Electric Industries (SEI), einen Komplettanbieter im Bereich der Breitband-Netzwerke, für sein G.993.1 Plan-A-gemäßes MTU/MDU Zugangssystem mit Ethernet über QAM VDSL-Chipsätzen (EoVDSL) Octal-10BaseS beliefern. SEI wird damit als erster Anbieter mit VDSL-basierten Breitband-Lösungen auf den Markt kommen. Das Unternehmen nutzt die hoch integrierte und weit verbreitete Octal-10BaseS-Lösung von Infineon, um die Entwicklungszeit zu verkürzen und die Portdichte seiner Plattform zu erhöhen.

„Als führender Anbieter schneller Breitband-Lösungen geht es uns um die Entwicklung von Zugangssystemen höchster Qualität, die japanischen Service Providern eine wettbewerbsfähige Breitband-Alternative bietet. Die 10BaseS Ethernet über QAM VDSL-Lösung von Infineon stellt eine bewährte und ausgereifte Technologie dar, die allen unseren Anforderungen an ein leistungsfähiges IC gerecht wird“, sagte Yoshikazu Nishiwaki, General Manager für Vertrieb und Marketing bei Sumitomo Electric Industries. „Nachdem die Lösung ihre Effizienz unter Beweis gestellt hat, sind wir überzeugt, dass der Einsatz des Octal-10BaseS-Chipsatzes von Infineon uns die Möglichkeit geben wird, EoVDSL-Switches und Linecards mit der höchsten Portdichte zu einem sehr konkurrenzfähigen Preis auf dem Markt anzubieten.”

Bei der Octal-10BaseS-Lösung von Infineon handelt es sich um einen hoch integrierten 10BaseS-Chipsatz mit acht Ports. Er erhöht die Reichweite der traditionellen Ethernet-Technik über eine existierende Kupferkabel-Telefon-Infrastruktur und unterstützt die symmetrische Vollduplex-Ethernet-Kommunikation mit 10 Mbit/s über Entfernungen bis 1.500 m. Bei geringeren Distanzen sind noch höhere Datenraten möglich. Infineons preisgekrönte 10BaseS-Technologie macht die Teilnehmerschleife wie auch den gesamten MTU/MDU-Komplex Ethernet-tauglich und erleichtert die allgemeine Einführung von Mehrwertdiensten wie LAN-Extensions, Video on Demand, interaktiven Spielen, Telearbeitsplätzen und Fernschulen.

„Wir freuen uns außerordentlich über die Zusammenarbeit mit SEI als einem der weltweit fortschrittlichsten Breitbandsystem-Anbieter”, sagte Mori Yasuaki, Präsident von Infineon Japan. „QAM VDSL-Lösungen in der Art unseres 10BaseS-Chipsatzes zeichnen sich durch sehr geringe System-Komplexität aus und geben dem Anwender damit die Möglichkeit, den Zeit- und Kostenaufwand für das Design entscheidend zu verringern und schneller auf den Markt zu kommen. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Octal-10BaseS-Lösung, die die existierende Kupferkabel-Infrastruktur nutzt und sich für ein breites Spektrum umsatzbringender Dienste eignet, eine zentrale Rolle für den anhaltenden Erfolg von SEI spielen wird.”

Über 10BaseS


10BaseS ist eine hochintegrierte, wenig Leistung erfordernde QAM-Technologie (Quadrature Amplitude Modulation) für den Ethernet über VDSL-Betrieb. Auf der Basis von VDSL kann 10BaseS symmetrisch oder asymmetrisch konfiguriert werden – je nach den bereitgestellten Diensten und abhängig davon, ob der Einsatz in einer Teilnehmerschleife oder in einem privaten Netzwerk erfolgt.

Im symmetrischen Modus beträgt der Ethernet-Durchsatz im Vollduplex-Betrieb 10 Mbit/s über eine Distanz bis zu 1.200 m. Die Line-Rate kann je nach der Entfernung zwischen den beiden Endpunkten auf Werte bis zu 15,6 Mbit/s programmiert werden. Außerdem sind Sonder-Implementierungen mit Bitraten bis 25 Mbit/s möglich. 10BaseS übernimmt die transparente Übertragung von Ethernet-Frames und ist eine Plug-and-Play-Technologie, die auch als PHY oder MAC agieren kann. Im Unterschied zu anderen Ethernet-Lösungen kommt 10BaseS ohne teure Cat-5-Verkabelung aus. Lediglich die vorhandenen Twisted-Pair-Kupferkabel werden benötigt, auf denen der konventionelle analoge oder digitale Telefonbetrieb zudem ungestört weiterlaufen kann.

Bei der Octal 10BaseS-Lösung von Infineon handelt es sich um eine hoch integrierte System-Baugruppe mit CPU, Takt, AGC und Speicher. Sie ist ohne zusätzliche Verbindungslogik kompatibel zu RMII- und SMII-Interfaces, was die Komplexität ebenso verringert wie den Kostenaufwand und die Markteinführungszeit. Die Lösung kann in Switch- oder DSLAM-Applikationen als direkter Ersatz für herkömmliche Ethernet-PHY-Transceiver verwendet werden. Der weniger hoch integrierte 10BaseS Single-Port-Chipsatz verfügt über die gleichen Schnittstellen und kann ebenfalls als Media Access Controller (MAC) zur eigenständigen Steuerung von Ethernet-PHY-Trans ceivern in CPE-Applikationen (Customer Premises Equipment) verwendet werden.

Über Sumitomo Electric Industries


Sumitomo Electric Industries (SEI), ein Anbieter umfassender Lösungen im Bereich der Breitband-Netzwerke, bietet kosteneffektive, hochwertige DSL-Produkte für Vermittlungsstellen, teilnehmerseitige Einrichtungen und MDU/MDT-Installationen an. Als Marktpionier für G.lite/G.dmt lieferte SEI bereits „MegaBit Gear“ DSLAM- und CPE-Einrichtungen für den Praxis-Einsatz bei bedeutenden Betreibern in Japan und anderen asiatischen Ländern. Abgesehen von Produkten für den Betreiber-DSL-Markt konnte SEI in der Vergangenheit einige zehntausend ADSL-Produkte für Campus-Netzwerke auf der Basis vorhandener Ethernet-LANs ausliefern. Neben DSL-Lösungen reicht die breit gefächerte Produktpalette von SEI von Glasfaser-Kabeln allerhöchster Qualität bis zu hochleistungsfähigen Netzwerk-Ausrüstungen wie zum Beispiel dicht bestückten Glasfaser-Zugangskonzentratoren und Netzwerkmanagement-Systemen. Weitere Informationen stehen unter www.sei.co.jp (über DSL) und www.megabitgear.com zur Verfügung.

Über Infineon


Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 33.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2001 (Ende September) einen Umsatz von 5,67 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol „IFX“ notiert. Weitere
Informationen unter www.infineon.com.

Informationsnummer

INFCOM200206.094 e