"Intelligentes Drittes Auto-Kennzeichen" schreckt vor Autodiebstahl ab
Gemeinsame Presseinformation von Utsch, Infineon, Schreiner ProSecure
München, 17. September 2002 Ein intelligentes drittes Auto-Kennzeichen mit integriertem Chip bietet mehr Abschreckung vor Auto-Diebstahl. Das neue Sicherheitsdokument "iltag" (intelligent license tag) ergänzt die bekannten Nummernschilder. Das selbstklebende Etikett auf der Innenseite der Windschutzscheibe lässt sich nur von autorisierten Personen, wie der Zulassungsbehörde und der Polizei, elektronisch beschreiben und auslesen.
Bei der Entwicklung haben die drei deutschen Unternehmen Infineon, Schreiner Prosecure und Utsch zusammengearbeitet, die in ihren Branchen zu den führenden weltweit gehören. Von Infineon stammt der RFID-Chip (Radio Frequency Identification) mit Antenne. Schreiner ProSecure integriert diesen zusammen mit einer speziellen Hologrammfolie zum intelligenten Kennzeichen. Die Erich Utsch AG entwickelt federführend das Gesamtsystem und verantwortet die internationale Vermarktung.
Der "iltag" hat etwa die Größe eines Personalausweises. Da sich beim Ablöseversuch des iltag sowohl die Sicherheitsfolie als auch die Verbindung zwischen Chip und Antenne zerstören, ist er nicht auf andere Fahrzeuge übertragbar.
Der "iltag" enthält sichtbar aufgedruckte Informationen wie die Zeichenkombination des Nummernschildes. Weitere auf dem Chip gespeicherte Daten, die bis zu 1.000 Zeichen umfassen können, sind zum Beispiel Namen aller berechtigten Fahrer, Steuer- und Versicherungsnachweise und Daten des Fahrzeugscheins. Die Daten sind beim geparkten als auch beim langsam fahrenden Fahrzeug kontaktfrei auslesbar. Der Speicher selbst kann in verschiedene Bereiche unterteilt werden. Deren jeweiliger Inhalt ist über Sicherheitscodes geschützt und kann nur von berechtigten Personenkreisen eingesehen sowie per Datendirektverbindung mit den zuständigen Behörden überprüft werden.
Allein in Deutschland wurden im Jahr 2001 über 40.000 Fahrzeuge als gestohlen gemeldet. Noch bevor der Eigentümer den Fahrzeugdiebstahl gemeldet hat, lässt sich dieser mit dem iltag erkennen. Die frühzeitige Entdeckung kann mit gestohlenen Fahrzeugen verübte Straftaten verhindern. Im Gegensatz zu heute können darüber hinaus beispielsweise in Sicherheitszonen geparkte Fahrzeuge in Sekundenschnelle verlässlich überprüft werden, ohne dass deren Fahrer vor Ort sein muss.
Durch den Einsatz des iltag können staatliche Zulassungsbehörden besser sicherstellen, dass Fahrzeuge vorschriftsmäßig registriert und versichert sind und die Kfz-Steuer ordnungsgemäß bezahlt wird. Auch private Unternehmen können einzelne Speicherbereiche des iltag belegen und zusätzliche Dienstleistungen anbieten. So lassen sich zum Beispiel Zufahrtsberechtigungen vergeben und Parkplatzgebühren oder Kraftstoff durch auf dem Chip gespeicherte elektronische Geldeinheiten bezahlen.
Weltweit sind heute an jedem offiziell zugelassenen Fahrzeug Kennzeichen angebracht. Im Jahr 2001 gab es einen weltweiten Fahrzeugbestand von rund einer Milliarde Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen davon etwa 270 Millionen in Europa, 295 Millionen in Amerika und 190 Millionen in Asien/Australien. Weltweit wurden im Jahr 2001 rund 55 Millionen Neuwagen verkauft und registriert.
Die Erich Utsch AG, Siegen, ist weltweiter Marktführer für Kfz-Kennzeichen-Technologie und Anbieter umfassender Identifizierungs- und Registrierungssysteme mit mehr als 40 Jahren Erfahrung. In fast 100 Ländern sorgt Utsch als erste Adresse für Regierungen durch kundenspezifische Lösungen für mehr Sicherheit bei der Registrierung und Identifizierung von Kraftfahrzeugen. Mit fast 400 Mitarbeitern erzielte die Utsch-Gruppe einen Umsatz von ca. 70 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2001 (Dezember).
Die Schreiner GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Anbieter von innovativer, selbstklebenden Sonderetiketten und Funktions-Stanzteilen. Mit mehr als 400 Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen in 2001 einen Umsatz in Höhe von 54 Mio. Euro. Der Geschäftsbereich Schreiner ProSecure ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von selbstklebenden Sicherheitsprodukten für den Originalitäts- und Wertschutz. Hierzu zählen selbstklebende PIN-Abdeckungen, Erstöffnungsnachweise und fälschungssichere Siegel, Plaketten und Vignetten.
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 33.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2001 (Ende September) einen Umsatz von 5,67 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert.
Iltag Consulting
Tel.: +49 271 3191-148
Fax: +49 271 3191-103
E-mail: info@utsch.com resp. iltag@utsch.com
Industrie-Contact
Katja Kleinau
Tel.: +49 40 899 66 60
Fax: +49 40 890 2641
E-mail: kk@ic-gruppe.com
Elke Hanel
Tel.: +49 89 31584-143
Fax: +49 89 31594-420
E-mail: hanel@schreiner-online.de
Reuter Public Relations
Sabine Reuter
Tel.: +49 8151 79180
Fax: +49 8151-28102
E-mail: reuter.pr@t-online.com
München, 17. September 2002 Ein intelligentes drittes Auto-Kennzeichen mit integriertem Chip bietet mehr Abschreckung vor Auto-Diebstahl. Das neue Sicherheitsdokument "iltag" (intelligent license tag) ergänzt die bekannten Nummernschilder. Das selbstklebende Etikett auf der Innenseite der Windschutzscheibe lässt sich nur von autorisierten Personen, wie der Zulassungsbehörde und der Polizei, elektronisch beschreiben und auslesen.
Bei der Entwicklung haben die drei deutschen Unternehmen Infineon, Schreiner Prosecure und Utsch zusammengearbeitet, die in ihren Branchen zu den führenden weltweit gehören. Von Infineon stammt der RFID-Chip (Radio Frequency Identification) mit Antenne. Schreiner ProSecure integriert diesen zusammen mit einer speziellen Hologrammfolie zum intelligenten Kennzeichen. Die Erich Utsch AG entwickelt federführend das Gesamtsystem und verantwortet die internationale Vermarktung.
Der "iltag" hat etwa die Größe eines Personalausweises. Da sich beim Ablöseversuch des iltag sowohl die Sicherheitsfolie als auch die Verbindung zwischen Chip und Antenne zerstören, ist er nicht auf andere Fahrzeuge übertragbar.
Der "iltag" enthält sichtbar aufgedruckte Informationen wie die Zeichenkombination des Nummernschildes. Weitere auf dem Chip gespeicherte Daten, die bis zu 1.000 Zeichen umfassen können, sind zum Beispiel Namen aller berechtigten Fahrer, Steuer- und Versicherungsnachweise und Daten des Fahrzeugscheins. Die Daten sind beim geparkten als auch beim langsam fahrenden Fahrzeug kontaktfrei auslesbar. Der Speicher selbst kann in verschiedene Bereiche unterteilt werden. Deren jeweiliger Inhalt ist über Sicherheitscodes geschützt und kann nur von berechtigten Personenkreisen eingesehen sowie per Datendirektverbindung mit den zuständigen Behörden überprüft werden.
Verschiedenste Anwendungen möglich
Allein in Deutschland wurden im Jahr 2001 über 40.000 Fahrzeuge als gestohlen gemeldet. Noch bevor der Eigentümer den Fahrzeugdiebstahl gemeldet hat, lässt sich dieser mit dem iltag erkennen. Die frühzeitige Entdeckung kann mit gestohlenen Fahrzeugen verübte Straftaten verhindern. Im Gegensatz zu heute können darüber hinaus beispielsweise in Sicherheitszonen geparkte Fahrzeuge in Sekundenschnelle verlässlich überprüft werden, ohne dass deren Fahrer vor Ort sein muss.
Durch den Einsatz des iltag können staatliche Zulassungsbehörden besser sicherstellen, dass Fahrzeuge vorschriftsmäßig registriert und versichert sind und die Kfz-Steuer ordnungsgemäß bezahlt wird. Auch private Unternehmen können einzelne Speicherbereiche des iltag belegen und zusätzliche Dienstleistungen anbieten. So lassen sich zum Beispiel Zufahrtsberechtigungen vergeben und Parkplatzgebühren oder Kraftstoff durch auf dem Chip gespeicherte elektronische Geldeinheiten bezahlen.
Marktpotenzial
Weltweit sind heute an jedem offiziell zugelassenen Fahrzeug Kennzeichen angebracht. Im Jahr 2001 gab es einen weltweiten Fahrzeugbestand von rund einer Milliarde Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen davon etwa 270 Millionen in Europa, 295 Millionen in Amerika und 190 Millionen in Asien/Australien. Weltweit wurden im Jahr 2001 rund 55 Millionen Neuwagen verkauft und registriert.
Über Utsch
Die Erich Utsch AG, Siegen, ist weltweiter Marktführer für Kfz-Kennzeichen-Technologie und Anbieter umfassender Identifizierungs- und Registrierungssysteme mit mehr als 40 Jahren Erfahrung. In fast 100 Ländern sorgt Utsch als erste Adresse für Regierungen durch kundenspezifische Lösungen für mehr Sicherheit bei der Registrierung und Identifizierung von Kraftfahrzeugen. Mit fast 400 Mitarbeitern erzielte die Utsch-Gruppe einen Umsatz von ca. 70 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2001 (Dezember).
Über Schreiner ProSecure
Die Schreiner GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Anbieter von innovativer, selbstklebenden Sonderetiketten und Funktions-Stanzteilen. Mit mehr als 400 Mitarbeitern erwirtschaftete das Unternehmen in 2001 einen Umsatz in Höhe von 54 Mio. Euro. Der Geschäftsbereich Schreiner ProSecure ist spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion von selbstklebenden Sicherheitsprodukten für den Originalitäts- und Wertschutz. Hierzu zählen selbstklebende PIN-Abdeckungen, Erstöffnungsnachweise und fälschungssichere Siegel, Plaketten und Vignetten.
Über Infineon
Infineon Technologies AG, München, bietet Halbleiter- und Systemlösungen für Anwendungen in der drahtgebundenen und mobilen Kommunikation, für Sicherheitssysteme und Chipkarten, für die Automobil- und Industrieelektronik, sowie Speicherbauelemente. Infineon ist weltweit tätig und steuert seine Aktivitäten in den USA aus San Jose, Kalifornien, im asiatisch-pazifischen Raum aus Singapur und in Japan aus Tokio. Mit weltweit rund 33.800 Mitarbeitern erzielte Infineon im Geschäftsjahr 2001 (Ende September) einen Umsatz von 5,67 Milliarden Euro. Das DAX-Unternehmen ist in Frankfurt und New York (NYSE) unter dem Symbol IFX notiert.
Pressekontakt für Utsch
Iltag Consulting
Tel.: +49 271 3191-148
Fax: +49 271 3191-103
E-mail: info@utsch.com resp. iltag@utsch.com
Industrie-Contact
Katja Kleinau
Tel.: +49 40 899 66 60
Fax: +49 40 890 2641
E-mail: kk@ic-gruppe.com
Pressekontakt für Schreiner ProSecure
Elke Hanel
Tel.: +49 89 31584-143
Fax: +49 89 31594-420
E-mail: hanel@schreiner-online.de
Reuter Public Relations
Sabine Reuter
Tel.: +49 8151 79180
Fax: +49 8151-28102
E-mail: reuter.pr@t-online.com
Informationsnummer
INFXX200209.137 e
Pressefotos
-
"iltag", an intelligent license plate featuring a smart readio frequency chip of Infineon Technologies, offers greater deterrence against car theft.Press PictureJPG | 415 kb | 1535 x 1063 px
-
Contactless readout of the data stored on the chip is possible by means of a handheld device..Press PictureJPG | 331 kb | 1535 x 1063 px